Life Sciences Technologies Sustainability | Corning

サイエンスの力で暮らしを変える

サステナビリティ

大気浄化、水質浄化、生まれくる世代の健康増進に道を開くコーニング。コーニング ライフサイエンス事業部では、サステナブルな視点に立ち、研究から創薬に至るまで、サイエンスの力で人々の暮らしを支えています。

私たちにとってのサステナビリティとは、長年培ってきたイノベーションの力を新たな形で生かし、自らの限界に挑み続けることです。そして、製品づくり、事業運営、サプライチェーンのあらゆる段階で環境に配慮した取り組みを、これまで以上に強力に推進していくことを意味します。

Corning® EcoChoice™

Corning EcoChoiceの製品は、米国連邦取引委員会(FTC)のガイドラインに準拠しており、環境に優しい取り組みを実践し、持続可能性に関する主張を追跡可能にするとともに、リサイクル素材の使用、資源削減、効率化、再生可能エネルギーの利用、認証などの具体的な基準を満たしています。

さらに詳しく

エネルギー管理

コーニングは2014年から2024年まで米国環境保護庁(EPA)の「ENERGY STAR® Partner of the Year(エネルギースター年間最優秀パートナー)」賞を受賞し、2016年から2024年まで「Sustained Excellence(継続的優秀)」の称号を獲得しています。

「Partner of the Year(年間最優秀パートナー)」は、米国環境保護庁(EPA)が授与する最高位の表彰です。このうち Sustained Excellence(永続的卓越賞) の称号は、複数年にわたりPartner of the Yearを受賞し、かつエネルギー管理プログラムにおいて継続的な改善を実施している企業にのみ与えられるものです。

さらに詳しく

2020年には、コーニングは8つの製造施設がエネルギー強度を平均13.2%削減し、EPAのENERGY STAR® Challenge for Industryの目標を達成しました。この挑戦では、各施設が5年以内にエネルギー効率を10%以上向上させる必要があります。

さらに詳しく

よくある質問

英文 PDF 版は こちら

  • ライフサイクル評価(LCA)とは?

    ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品の環境負荷を定量的に評価する手法で、原材料の調達、生産、流通・輸送、使用、そして最終的な廃棄に至るまで、製品のライフサイクルを対象とします。コーニングはサステナビリティを意識した製品設計に注力しており、あらゆる領域で環境フットプリントの削減に取り組んでいます。

  • コーニングは公開されているLCA(ライフサイクルアセスメント)情報を提供していますか?

    現在利用可能なLCA(ライフサイクルアセスメント)データは、Corning® Viridian® Vials に関するものです。私たちは、ライフサイエンス製品におけるデータの透明性向上に向けて、継続的に取り組んでいます。

  • 持続可能な製品プログラムはありますか?

    はい、Corning EcoChoice™ 製品は米国連邦取引委員会(FTC)のガイドラインに準拠しており、環境に配慮した取り組み、検証可能なサステナビリティ主張、そしてリサイクル素材の利用、資源削減、効率性、再生可能エネルギーの活用、各種認証取得といった具体的な基準が含まれています。

  • 科学的根拠に基づく目標(SBTi)に関するコーニングの取り組みはありますか?

    SBTi(Science Based Targets initiative)は、コーニングの排出削減目標に関する計画を承認しています。これには、次の内容が含まれます:

    ・Scope 1およびScope 2の温室効果ガス排出量を2028年までに30%削減

    ・Scope 3の温室効果ガス排出量(購入品、設備、燃料・エネルギー関連活動、上流の輸送・流通を含む)を2028年までに17.5%削減

  • コーニングは、どのようにして事業全体でエネルギー効率の向上を推進しているのですか?

    私たちは、2024年に全プラントの75%を対象に、環境属性証書(EACs)を導入しました。
    この取り組みには、欧州の製造拠点を100%カバーすること、そして世界で1万点以上の製品が含まれています。これらの再生可能エネルギーの購入は、コーニングが掲げる「2018年を基準として、2030年までに再生可能エネルギーを400%増加させる」という企業目標の達成にも貢献しています。

  • コーニングはEcoVadisのスコアを取得していますか?

    「EcoVadisスコア(0~100)は、評価時点での企業のサステナビリティ管理システムの品質を反映しています*。

    2025年、コーニングはEcoVadisゴールドメダルを受賞し、環境管理、労働および人権、倫理、持続可能な調達の分野で評価された企業の上位5%にランクインしました。当社は77/100というスコアを獲得しており、このゴールド認定は、サステナビリティ向上への継続的な取り組みを表しています。これまでのブロンズ、シルバーから、今回ついにゴールドに到達したことは、私たちの進歩を示しています。

    *EcoVadis公式サイトより引用。

  • コーニングはリサイクルソリューションを提供していますか?

    現在、米国拠点のお客様向けに、実験室製品のパッケージリサイクルをサポートしています。プログラムの詳細については、www.corning.com/recycles. をご覧ください。他の国や地域における選択肢の検討も進めており、今後、利用可能な高度なリサイクルエコシステムにお客様が参加できる機会を提供する予定です。それまでの間、製品パッケージのリサイクル可能性に関するご質問は、営業担当者にお問い合わせください。

  • 製品パッケージの構成やリサイクル可能性を知るにはどうすれば良いですか?

    すべてのパッケージに適切なリサイクルシンボルや情報をラベル付けすることを目指して取り組んでいます。それまでの間、パッケージのリサイクル可能性に関するご質問は、営業担当者にお問い合わせください

  • 製造時にリサイクルまたは再利用された材料を使用していますか?

    一部の製品では、内部製造工程で発生するスクラッププラスチックや樹脂を回収し、製品製造に再利用する「プレコンシューマー樹脂」が活用されています。使用割合は製品によって異なります。また、市場でリサイクル樹脂の利用が始まっており、現在は供給量が非常に限られていますが、当社では、リサイクル樹脂を製品に使用する技術的な可能性を探るため、サプライヤーや品質管理・エンジニアリングチームと連携しています。このプロセスは、現行製品の性能を維持しながら進められています。さらに、製品だけでなく、パッケージングにおいても、リサイクル素材を取り入れる、またはリサイクル可能な素材で製造することで、より持続可能なパッケージングを実現する機会を模索しています。

  • コーニングは、サステナビリティに関連してどのような認証を取得していますか?

    すべての ライフサイエンス の製造拠点は、2025年までに国際規格 ISO 14001 の認証を取得済み、または取得に向けてのプロセスを進めています。
    この規格は、環境マネジメントシステムの要件を定めており、環境パフォーマンスの向上、法令遵守、そして環境目標の達成を支援するものです(必要に応じて関連文書の提供も可能です)。

    そのほかの評価・認証については、年次ESGレポートをご覧ください。

  • バイオプロセスワークフローの効率を向上させるにはどうすればよいですか?

    ワークフローの効率化は、サステナビリティ向上のための優れた方法です。当社では、プラスチック使用量を最小限に抑えながら出力を最大化する製品をご提供しています。例えば、Corning® Elplasia® 12Kフラスコ、Corning HYPERStack® ベッセル、Corning Ascent® FBRシステムなど、プラスチックの使用量を最小限に抑えながら生産性を最大化できる製品を提供しています。各工程に最適なソリューションについては、コーニングのフィールドアプリケーションスペシャリストにご相談ください。

サステナビリティ ストーリー

テクニカルガイド:Waste Disposal and Sustainability in the Lab

テクニカルガイド:Waste Disposal and Sustainability in the Lab

ライフサイエンス系ラボでは、持続可能性に関する重大な課題に直面しています。本ガイドでは、これらの課題を詳細に解説するとともに、効率やコストを損ねることなくラボの持続可能性を高める廃棄物管理の解決策と戦略を探ります。

ライフサイエンス系ラボでは、持続可能性に関する重大な課題に直面...

ライフサイエンス系ラボでは、持続可能性に関する重大な課題に直面しています。本ガイドでは、これ...

ライフサイエンス系ラボでは、持続可能性に関する重大な課題に直面しています。本ガイドでは、これらの課題を詳細に解説するとともに、効率やコストを損ねることな...

ライフサイエンス系ラボでは、持続可能性に関する重大な課題に直面しています。本ガイドでは、これらの課題を詳細に解説するとともに、効率やコストを損ねることなくラボの持続可能性を高める廃棄物管理の解決策と戦略を探ります。

ライフサイエンス系ラボでは、持続可能性に関する重大な課題に直面しています。本ガイドでは、これらの課題を詳細に解説するとともに、効率やコストを損ねることなくラボの持続可能性を高める廃棄物管理の解決策と戦略を探ります。

Site Spotlight

コーニング アムステルダム配送センター

コーニング アムステルダム配送センター

オランダ・アムステルダムにあるコーニング ライフサイエンスの欧州物流センターは、2016年に、エネルギー消費効率などの評価基準であるEUエネルギーラベルの「A++」を取得しました。この取得により、同施設はオランダのオフィスビル全体の上位5%に入る地位を確保しています。天然ガスの代わりに、地熱源を活用したエネルギーを冷暖房に利用しており、さらに2019年には屋上に太陽光発電用の太陽電池(PV)アレイを設置し、同施設のエネルギー需要の60%以上を賄っています。

お問い合わせ

お問い合わせ

製品のサステナビリティに関する質問がありますか?または、コーニングが世界中のコミュニティを改善するために行っている取り組みについて詳しく知りたいですか?ぜひお問い合わせください。