クッキー
クッキーに関するポリシーと設定
コーニングインコーポレイティッド
クッキーに関するポリシー
本クッキーポリシーは、コーニングインコーポレイティッドのインターネットプライバシー通知に加えて、皆さまが当社のウェブサイト(www.corning.com)を閲覧する際にコーニングインコーポレイティッド(以下、「コーニング」とする)が収集する個⼈データについて説明します。コーニングは、クッキーおよび同様のテクノロジーの使用について説明し、このページからアクセスできるクッキー設定領域を介して体験をカスタマイズできるリンクを提供します。当社では、皆さまが当社のサイトにアクセスする地理的な場所に応じて、クッキーのデフォルト動作を設定しています。皆さまは、これらのデフォルト設定を変更することができます。ただし、基本的なサイト機能を維持するために必要な、必須クッキーは除きます。クッキーとは何か、クッキーがどのように機能するかについての基本的な情報は、以下の「クッキーおよび同様のテクノロジー」セクションを参照してください。
クッキーおよび同様の技術:
皆さまが当社のウェブサイトにアクセスする際、当社ではクッキー、ピクセルタグ、ブラウザ分析ツール、サーバーログ、およびWebビーコンなどのテクノロジーを使⽤して特定の情報を⾃動的に収集しています。
クッキーとは、ウェブサイトやソーシャルメディアが皆さまのコンピュータ、またはインターネットに接続したその他のデバイスに送信する⼩さなテキストファイルで、ご使⽤のブラウザを識別したり、情報または設定をブラウザに保存したりするために使⽤されます。クッキーを利⽤することで、当社は再度アクセスしたユーザーを認識することができます。また、カスタマイズされた体験を提供したり、特定の商⽤ページで許可されたユーザーが⾃分のアカウントにアクセスしていることを確認するためのユーザー認証を可能にします。
ピクセルタグとWebビーコンは、ウェブサイトのページやソーシャルメディアへの投稿に配置された⼩さなグラフィック画像で、ユーザーが特定のアクションを実⾏したかどうかを判断するために使⽤されます。これらのページにアクセスしたときや、ソーシャルメディアの投稿を共有したときに、ピクセルタグとWebビーコンによってそのアクションの通知が⽣成されます。当社はこれらのツールを使⽤することで、当社のコミュニケーションに対する応答を測定して、ウェブページやプロモーションを改善することができます。
当社サイトで使用される可能性のあるクッキーのカテゴリーは、以下の通りです。
必須クッキー:
これらのクッキーは、ウェブサイトを機能させるために必要なもので、当社のシステムでは設定をオフにできません。これらは通常、皆さまのプライバシーの設定、ログイン、フォームへの⼊⼒など、サービスを提供する上で必要となるユーザー操作に対してのみ設定されます。これらのクッキーをブロックしたり、警告を表⽰するようにブラウザを設定することができますが、その場合、サイトの⼀部が正しく機能しないことがあります。これらのクッキーに、個⼈を特定できる情報が保存されることはありません。
パフォーマンスクッキー:
これらのクッキーを使⽤し、訪問者数やトラフィックソースをカウントすることで、当社サイトのパフォーマンスを測定したり、改善させることが可能となります。どのページが最も⼈気があり、どのページが最も⼈気がないか、訪問者がサイト内をどのように移動しているかを知るのに役⽴ちます。これらのクッキーが収集した情報はすべて集約されるので、匿名性が保たれています。皆さまがこれらのクッキーを許可しない場合、皆さまの活動はこの統計に反映されず、コーニングは全体を網羅した集計データに基づいてウェブサイトのパフォーマンスを監視することができなくなります。
機能性クッキー:
これらのクッキーは、ウェブサイトの機能やパーソナライゼーションを向上させるのに役⽴ちます。これらのクッキーは、当社または当社のページに組み込まれたサービスを提供する第三者プロバイダーによって設定されています。皆さまがこれらのクッキーを許可しない場合、これらのサービスの⼀部またはすべてが正しく機能しない可能性があります。
広告クッキー:
これらのクッキーは、当社の広告パートナーが当社のサイトを通じて設定するものです。これらの企業は、ユーザーの関⼼事項に関するプロファイルを作成したり、他のサイトで関連する広告を表⽰するために、これらのクッキーを使⽤します。個⼈情報を直接保存することはありませんが、皆さまのブラウザやインターネットデバイスを識別することで機能しています。これらのクッキーを許可しない場合、表⽰される広告のターゲットがあまり絞られなくなります。
ソーシャルメディアクッキー:
これらのクッキーは、皆さまが当社のコンテンツをご友⼈やネットワークと共有できるよう当社がサイトに追加した、さまざまなソーシャルメディアサービスによって設定されています。皆さまのブラウザ上の⾏動をサイトをまたいで追跡することが可能となり、皆さまの関⼼事項に関するプロファイルを構築するのに役⽴ちます。これにより、皆さまが他のウェブサイトをアクセスした際に表⽰されるコンテンツやメッセージがカスタマイズされます。これらのクッキーを許可しない場合、これらの共有ツールを使⽤または閲覧ができなくなる可能性があります。
コーニングが収集する情報とその使用方法:
当社では、クッキーやその他のテクノロジーによってさまざまな種類の情報を収集しています。たとえば、当社ウェブサイトへのアクセスに使⽤するデバイス、オペレーティングシステムの種類、ブラウザの種類、ドメイン、およびその他のシステム設定のほか、システムで使⽤している⾔語、システムが所在する国やタイムゾーンに関する情報、および当社のインターネットプライバシー通知に記載されている個⼈情報を、収集することがあります。また、当社のサーバーログには、皆さまがインターネットに接続するために使⽤したデバイスのIPアドレスやその派⽣情報が記録される場合もあります。IPアドレスは、インターネット上で相互に識別および通信し合うためにデバイス間で使⽤する⼀意の識別⼦です。さらに、コーニングのサイトにアクセスする前またはサイトから移動した後にアクセスしたウェブサイトに関する情報を収集することもあります。
当社は、他のサイトにおける当社の広告を管理するために、第三者と提携しています。当社の第三者パートナーは、皆さまの閲覧履歴や関⼼に基づいた広告を提供するために、クッキーまたは同様のテクノロジーを使⽤する場合があります。皆さまはこの広告からオプトアウトすることができますが、その場合パーソナライズされていない広告がこれらのサイトに引き続き表⽰される可能性があります。
クロスデバイス利用
当社およびGoogleを含む当社の第三者サービスプロバイダーは、当社が収集した皆さまに関する情報(当社ウェブサイトから直接収集したもの、当社のモバイルアプリケーションから収集したもの、皆さまのデバイスを通して収集したもの、または第三者から収集したものを問わず)を使⽤して、皆さまが使⽤する他のデバイス(携帯電話、タブレット、その他のコンピュータなど)を当社および第三者サービスプロバイダーが識別するのに役⽴てることがあります。また、当社および当社の第三者サービスプロバイダーは、皆さまのデバイスにターゲット広告を配信したり、皆さまに電⼦メールを送信したりするために、クロスデバイス利⽤および当社が皆さまについて知るその他の情報を使⽤することがあります。クロスデバイス広告をオプトアウトするには、当社のクッキー設定ページにアクセスして、広告クッキーを無効にしてください。注意: クロスデバイス広告をオプトアウトする場合、オプトアウト設定は、皆さまがオプトアウトの際に使⽤したブラウザ、アプリケーション、またはデバイスに固有のものとなります。複数のデバイスやウェブブラウザを使⽤している場合は、ブラウザ毎、デバイス毎にオプトアウト設定を⾏う必要があります。
位置情報
当社は、位置情報サービスを利⽤して、皆さまのIPアドレスに基づいて皆さまの位置を特定し、デフォルトのクッキー機能を設定しています。 皆さまの当サイトへのアクセス⽅法によっては、これらのサービスが皆さまの位置を誤って特定し、その結果、デフォルトのクッキー動作を皆さまの通常のアクセスポイントと異なるものに設定してしまうことがあります。 皆さまは、このページの「クッキーの設定」ボタンよりクッキー設定ページにアクセスして、これらの設定を何度でも確認して変更できます。
多くの場合、クッキーやその他のツールを使⽤して収集した情報は、個⼈情報を参照することなく、識別できない⽅法でのみ使⽤されます。たとえば、ウェブサイトのユーザーに関して収集した情報は、当社ウェブサイトのトラフィックパターンを把握し、ウェブサイトを最適化するために使⽤されます。
トラッキング拒否
お使いのブラウザが「トラッキング拒否」機能をサポートし、この機能がオンになっている場合、必須ではないすべてのクッキーは、当社の「クッキー設定」ページで明⽰的に有効にするまで無効となります。
Google Analytics
当社は、一般的な訪問者データを追跡し、Google検索結果ページでの当社のGoogle広告の効果を分析するために、Google Analyticsを使用しています。収集されたデータは、ウェブサイト上の訪問者やクリック行動の統計分析に使用されています。また、この情報をもとにウェブサイトの運用を最適化しています。Googleは、法的に要求された場合、この情報を第三者に提供することがあります。
当社は、Googleとの間でデータ保護契約および標準契約条項を締結しています。統計データ
はGoogleに転送され、Googleによって欧州および米国のサーバーに保存されています。詳細については、Googleのプライバシーポリシーおよび、より具体的なGoogle Analyticsのプライバシーポリシーをお読みください。Googleが一般データ保護規則にどのように準拠しているかについては、「GoogleプライバシーポリシーおよびGoogleサービスを使用するサイトまたはアプリからの情報をどのように使用しているか」を参照してください。
プロファイリングおよびリマーケティング
広告クッキーに基づき、ウェブサイト上での⾏動を踏まえてリマーケティングリストのプロファイルが作成されます。これは、皆さまが他のサイトを閲覧する際に広告を戦略的に表⽰するために使⽤されます。これは、当社のサービスを皆さまによりよく知っていただくことを⽬的として⾏っているものです。このデータから、個⼈を特定することはできません。 これを実装するため、Google Analyticsの広告向け機能を有効にしています。 広告向け機能を有効にすることにより、Google Analyticsは、通常のGoogle Analyticsを介した収集データに加えて、当社のトラフィックに関するデータも Google広告のクッキーおよび識別⼦ を介して収集できるようになります。これにより、オーディエンスを増やすためのデータを収集し、適切な広告を表⽰できるようになります。この集計データはGoogleと共有され、Googleネットワークでこれらの広告を表⽰できるようになります。 Google Analytics の広告向け機能をオプトアウトするには、「クッキーの設定」ボタンをクリックして広告クッキーへの同意をオフに設定するか、Googleアカウントの広告パーソナライゼーション機能を変更してください。
コーニングは、主要な市販のシステムを使⽤して、当社のウェブサイトを運⽤および管理しています。 コーニングは、これらのシステムが当社のインターネットプライバシー通知およびクッキーポリシーに確実に準拠するよう、厳しいベンダー選択とパフォーマンス基準を有しています。
サードパーティクッキー
当社は、当社独自のクッキーの他にも、第三者サービスの利用状況統計の報告、第三者サービス上および第三者サービスを通した広告の配信、および類似したその他の活動のために、さまざまな第三者クッキーを使用する場合があります。
皆さまの権利
皆さまの権利の詳細については、当社のグローバルプライバシーポリシーをご覧ください。
カリフォルニア州に居住する皆さまの権利
皆さまがカリフォルニア州の居住者であることが確認できる場合、皆さまは、CCPAに基づき、コーニングが有する皆さまの個⼈情報に関して、以下の権利を有する場合があります︓情報にアクセスする権利、情報を知る権利、および情報を削除する権利。これらの権利の適⽤は状況によって異なります。コーニングは個⼈情報を販売することはありません。これらの権利のほとんどは絶対的なものではありません。 以下に、これらの権利についての詳細な情報と皆さまがこれらの権利を⾏使する⽅法を説明します。 皆さまがカリフォルニア州に居住していることが確認できる消費者であり、これらの権利の⾏使を要求した場合、当社は45⽇以内に回答します。ただし、当社は必要に応じてこの期間をさらに45⽇間延⻑する権利を有します。 回答期間を延⻑する場合、皆さまの要求から45⽇以内にお知らせします。これらの権利の⾏使を要求される場合は、privacy@corning.comまでご連絡ください。その場合、皆さまの氏名に加え、個⼈データの変更またはデータベースからの情報の削除依頼については、明確な要求事項を必ず記載してください。コーニングは皆さまの問い合わせに返答します。皆さまの要求に対応できない場合は適時に説明します。他にも、下記の住所に郵送でご連絡いただくか、午前8:00〜午後5:00(⽶国東部標準時間)の間に+1-607-974-9000までお電話でお問い合わせいただくことも可能です。
情報にアクセスする権利:
- 皆さまには、コーニングが保持する個⼈情報のカテゴリや特定の情報について、当社に対し、皆さまのアカウントを通して、または、郵便もしくは容易に利⽤可能な電⼦形式のどちらか皆さまが選択された⽅法で、回答するよう求める権利があります。コーニングが負う回答義務は、12か⽉間で最⼤2回までとなっています。 情報にアクセスする権利は、コーニングが⼀度きりの使⽤⽬的で収集した情報には適⽤されません。
情報を知る権利: 皆さまには、コーニングに以下の開示を求める権利があります。
- 請求日までの12か月間でコーニングが収集した皆さまの個人情報のカテゴリおよびその特定の情報
- 個人情報を収集した情報源のカテゴリ
- 個人情報を収集または販売した事業目的または商業目的
- 個人情報が共有される第三者のカテゴリ
- コーニングが販売した皆さまの個人情報のカテゴリと、個人情報カテゴリ毎の販売先カテゴリ
- コーニングが事業目的で開示した皆さまの個人情報のカテゴリ
情報を削除する権利: 皆さまには、コーニングが収集した皆さまの個人情報の削除を要求する権利があります。 情報を削除する権利は、以下の理由でコーニングが個人情報を必要とする場合には適用されません。
- 皆さまとの取引の完了、皆さまが要求する商品またはサービスの提供、または皆さまとのその他の契約の履行するため
- セキュリティ問題または違法行為を検知または防止するため
- 既存の機能を損なうエラーを特定して修正するため
- 法的権利を行使する、または他者が法的権利を行使できることを保証するため
- カリフォルニア電子通信プライバシー法(California Electronic Communications Privacy Act)を遵守するため
- 公共利益のための科学的、歴史的、統計学的な公的またはピアレビュー調査に協力する場合で、個人情報の削除が調査を不可能にする、または著しく阻害される可能性がある
- コーニングと皆さまとの関係において期待されるものと合理的に整合する内部使⽤のみ
- 法的義務を遵守するためまたは法的な内部使用
設定の変更(オプトアウト・オプトイン)
同意の撤回(オプトアウト)は、撤回前の同意に基づく個人データの処理の合法性には影響しません。
コーニングの問い合わせ窓口
本方針、苦情、または請求に関する質問については、コーニングプライバシーオフィス(以下)までお問い合わせください。
コーニングプライバシーオフィス
One Riverfront Plaza
MP-HQ-E1-E06
Corning, NY 14831, USA
+1 (607) 974-9000
Privacy@corning.com