Kennen Sie die Vorteile des FlexNAP™-Systems von Corning? Unser FlexNAP™-System bietet die kostengünstige Methode, Glasfaser in Verteilnetzen zu auszubauen, und zwar wesentlich schneller als bei herkömmlichen Installationen mittels Spleißverbindungen im Feld. Neben der hohen Zuverlässigkeit durch die in der Produktion geprüften Komponenten bietet der schnellere Faseranschluß des Endkunden (FTTH) erhebliche Vorteile.
Kennen Sie Ihr FlexNAP™ System?
Kennen Sie Ihr FlexNAP™ System?
Bis zu 5x schneller
Bis zu 5x schneller
Reduzierung von Verkehrsraum- bzw. Betriebsstörungen beim Kunden.
Reduzierung von Verkehrsraum- bzw. Betriebsstörungen beim Kunden.
Schlanke geschützte Abzweige
Schlanke geschützte Abzweige
Ästhetisch ansprechender als herkömmliche Abzweigmuffen
Ästhetisch ansprechender als herkömmliche Abzweigmuffen
Faseroptische Spleißstellen
Weniger jedoch konzentriertere faseroptische Spleißstellen
80 % weniger Spleißstellen im Feld. Bis zu 70 % weniger Spleißstellen insgesamt.
80 % weniger Spleißstellen im Feld. Bis zu 70 % weniger Spleißstellen insgesamt.
Hohe Arbeitseffizienz
Hohe Arbeitseffizienz
Schnellerer Faserausbau mit vorhandenen Arbeitskräften.
Schnellerer Faserausbau mit vorhandenen Arbeitskräften.
Weit verbreitete Akzeptanz
Weit verbreitete Akzeptanz
Weit verbreitete Akzeptanz
Weit verbreitete Akzeptanz
Werksqualität
Werksqualität
100 % werkseitig getestete Komponenten.
100 % werkseitig getestete Komponenten.
Reparaturen
Reparaturen
Kabelreparaturen können im Standardverfahren –durchgeführt werden. Kabelschnitte werden wie üblich durchgeführt.
Kabelreparaturen können im Standardverfahren –durchgeführt werden. Kabelschnitte werden wie üblich durchgeführt.
Kennen Sie Ihr FlexNap™ - System?
Kennen Sie Ihr FlexNap™ - System?
Mehr erfahrenKennen Sie die Vorteile des FlexNAP™-Systems von Corning?
Kennen Sie die Vorteile des FlexNAP™-Systems von Corning?
FlexNAP™ - System
FlexNAP™ - System
Mehr erfahrenDas FlexNAP™-System von Corning hat FTTH-Netzwerke revolutioniert und war das erste zuverlässige Produkt, das die Installationszeit drastisch reduzieren konnte und daher auch heute noch in vielen FTTH-Netzwerken genutzt wird.
Das FlexNAP™-System von Corning hat FTTH-Netzwerke revolutioniert und war das erste zuverlässige Produkt, das die Installationszeit drastisch reduzieren konnte und daher auch heute noch in vielen FTTH-Netzwerken genutzt wird.
Links zum FlexNAP™ - Konfigurator
Links zum FlexNAP™ - Konfigurator
- Demovideo zum Konfigurator (große Datei) (Englisch)
- Konfigurator-Handbuch mit Begleitkommentar
(große Datei – diese Datei bitte schreibgeschützt („Read Only“) ansehen) (Englisch)
- Demovideo zum Konfigurator (große Datei) (Englisch)
- Konfigurator-Handbuch mit Begleitkommentar
(große Datei – diese Datei bitte schreibgeschützt („Read Only“) ansehen) (Englisch)
Widerstandsfähige Stecker
Widerstandsfähige Stecker
Mehr erfahrenUm FTTH Installationen in Zugangsnezten und für Kundenanschlüsse zu beschleunigen sowie die Qualität und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen wurden die OptiTap®- und OptiTip®-Stecker entwickelt.
Um FTTH Installationen in Zugangsnezten und für Kundenanschlüsse zu beschleunigen sowie die Qualität und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen wurden die OptiTap®- und OptiTip®-Stecker entwickelt.
Innovationen im Fokus
FTTH-Anschlüsse neu definiert
FTTH-Anschlüsse neu definiert
Auftrag ausgeführt!
Es mag uns nicht so vorkommen, aber vor nicht allzu langer Zeit steckte Fiber-to-the-Home (FTTH) noch in seinen Kinderschuhen. Es gab keinen Masseneinsatz, keine kundenspezifischen Produkte und keine Installationsanweisungen. Obwohl Corning sich jahrelang auf den Einsatz von FTTH vorbereitete, gab es zunächst keine Gelegenheit für eine Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Als Netzwerk-Carrier ihre ersten großen Einsatzpläne für FTTH Technologie bekannt gaben, änderte sich das und wir hatten eine neues Ziel: Glasfasern für den Endkunden.
Mit dieser Ankündigung ging es an die Arbeit - zusammen mit unseren Kunden. Unser Ziel war es, unsere Erfahrungen im Bereich Glasfaserprodukte mit dem Kundenanspruch für hochwertige, zukunftssichere Produkte, die einfach und schnell zu installieren sind, zu verbinden, um Großprojekte für FTTH zu ermöglichen. Das Ergebnis: Das FlexNAP™ System, das auf Standardglasfasern mit Netzwerkverbindungspunkten, die an kundenspezifischen Stellen vorinstalliert sind, beruht. Mit diesem Produkt waren wir in der Lage, die herausragenden Vorteile von Glasfasern zum Kunden zu bringen, mit bis dato unvorstellbar kurzen Installationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Installationen.
Zusammen mit unseren Kunden haben wir ein revolutionäres Produkt entwickelt, das ein essentieller Bestandteil von FTTH Installationen ist.
FlexNAP™ Systemressourcen
Vorkonfektionierte Mehrzweck-Plattformen
Vorkonfektionierte Mehrzweck-Plattformen
Sehen Sie sich ein Beispiel für FlexNAP-Systeme in verschiedenen Anwendungen an.
Sehen Sie sich ein Beispiel für FlexNAP-Systeme in verschiedenen Anwendungen an.
Mehr erfahrenMontageanweisungen
Montageanweisungen
Sehen Sie sich die Montageanweisungen für unsere FlexNAP-Systemkomponenten an, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Netzwerk herausholen.
Sehen Sie sich die Montageanweisungen für unsere FlexNAP-Systemkomponenten an, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Netzwerk herausholen.
Mehr erfahrenWarum FlexNAP™?
Warum FlexNAP™?
Lernen Sie mehr über das Corning FlexNAP™ System.
Lernen Sie mehr über das Corning FlexNAP™ System.
Mehr erfahrenWarum speziell geschützte Stecker?
Warum speziell geschützte Stecker?
Entdecken Sie, wie der vorkonfektionierte OptiTap®-Steckverbinder FTTH-Bereitstellungen auf der ganzen Welt revolutioniert hat.
Entdecken Sie, wie der vorkonfektionierte OptiTap®-Steckverbinder FTTH-Bereitstellungen auf der ganzen Welt revolutioniert hat.
Video mit Laufrollen-Testverfahren
Video mit Laufrollen-Testverfahren
Sehen Sie sich unseren Prüfprozess mit dem Laufrollen-Testverfahren an, und erfahren Sie, wie das FlexNAP-System getestet wird, bevor es in Ihrem Netzwerk installiert wird.
Sehen Sie sich unseren Prüfprozess mit dem Laufrollen-Testverfahren an, und erfahren Sie, wie das FlexNAP-System getestet wird, bevor es in Ihrem Netzwerk installiert wird.
Lernen Sie das FlexNAP System kennen
Lernen Sie das FlexNAP System kennen
Kennen Sie die Vorteile von Corning’s FlexNAP System?
Kennen Sie die Vorteile von Corning’s FlexNAP System?
Mehr erfahrenBenötigen Sie Unterstützung?
Benötigen Sie Unterstützung?
Ganz gleich, ob Sie Produktunterstützung, Design-Support oder Netzwerkschulungen benötigen, kontaktieren Sie uns für alle Ihre optischen Anforderungen.
Ganz gleich, ob Sie Produktunterstützung, Design-Support oder Netzwerkschulungen benötigen, kontaktieren Sie uns für alle Ihre optischen Anforderungen.
Sprechen Sie uns an