アートとサイエンス。あたかも対立概念のように語られることも多いこの2つ。本当にそうなのでしょうか。
こうした考え方を否定するのは、Joseph Regan博士です。生物学者でアーティストでもある同博士は、コーニングのお客様でもあり、コーニングと共同で限定版のポスターシリーズの制作も手がけています。そんなRegan博士は、創造性が研究室での実験に刺激を与え、その逆もまた真なりと言います。複雑な3Dオルガノイドの研究に打ち込むときも、学会誌の表紙用に細胞のイメージをカラフルに彩るときも、アートとサイエンスのぶつかり合いが一番刺激的と博士は言います。
「一般に、アートとサイエンスはまったく別の領域にはっきりと分かれていると思われているようですが、実はアーティストもサイエンティストも、何かを創り出したりイノベーションを起こしたりするプロセスは、非常に似通っています。アーティストとサイエンティストが同じ心理的特性を持ち、多くの分野に対して幅広い関心を持つ博学である傾向が強いと、多くの研究で指摘されています」とベルリンで活動するRegan博士は説明します。
また、研究室の外でも、写真撮影から文芸、音楽まで、クリエイティブな趣味や仕事に打ち込んでいる研究者も少なくないそうです。アルベルト・アインシュタインはバイオリンを嗜み、カール・ユングは視覚芸術に熱中、ノーベル化学賞に輝いた理論化学者ロアルド・ホフマンは戯曲や詩の創作を趣味にしています。このように2つの分野に関心を持つことと、研究に対する理解促進との関連を示唆する事例は決して珍しくありません。
Regan博士が説明します。「カメラが発明されるまでは、生物学者と言えば、腕利きの芸術家でした。自然界の目録化や研究には、鉛筆と絵筆と紙を駆使するしかなかったからです。こうした追求の中で生まれた見事な芸術作品は、展覧会や書籍出版の形で広く世の中に普及しています。例えば、17世紀に(昆虫や植物の)イラストを発表したマリア・ジビーラ・メーリアンは『科学の美しさを引き出した女性』として名を馳せました」