細胞培養は手間のかかる作業です。高度に専門的なプロセスのため、特定の由来の細胞を別の場所で操作する場合、コンタミネーションから増殖不振まで失敗の可能性は多岐にわたります。
一方で、素晴らしい成果もあげています。接着細胞培養実験は、100年以上も前から、現代医学の中でいくつもの画期的な進歩に寄与し、がんなどの疾患に対する理解促進や、安全で有効な治療法の開発支援につながっています。
幸いなことに、in vitro培養の先駆者Ross Harrison氏が、ガラスのスライド上でカエルの組織を分析していた1900年代初頭に比べれば、現在の培養に関する知識ははるかに豊かになっています。本ガイドでは、細胞の播種、拡大培養、回収などの培養法を始め、生体細胞を相手に格闘してきた100年以上の歴史から得られた細胞培養の基本をご紹介します。
凍結保存状態からの細胞播種
培養細胞株を購入する場合、製品は長期的な細胞生存率の維持を目的に凍結保存された状態で提供されます。この状態の細胞を播種するには、まず凍結融解が必要になります。ただし、たとえ早く融解できるとしても、急な融解は禁物。それでも、この重要なステップが往々にして急ぎで進められ、ときにはないがしろにされることもあります。これではコンタミネーションのリスクが生じ、細胞に必要とされる良好な無菌状態を最初から確保できないことになります。
細胞播種プロセスの正しい方法をご紹介します。
- 実験用品・消耗品の準備:凍結保存バイアル、温水を満たしたビーカーかウォーターバス、あらかじめ平衡化した培地の入ったフラスコが必要です。また、細胞を遠心してDMSOなどの凍結保護剤を取り除く場合は、培地を満たしたコニカルバイアルも必要になります。
- バイアルの加温:ビーカーに張った温水の中に凍結保存バイアルをつけ、静かに回すように振りながら、中身がほぼ融解状態になるのを待ちます。次に、バイアルをアルコールワイプできれいに拭き、コンタミネーションのリスクを抑えます。
- 細胞の播種:クライオバイアルからピペットで細胞を取り出し、フラスコに移します。次にフラスコの溶液をピペット操作で混合し、播種しやすい環境にします。これで細胞の融解、移し替えが終わり、インキュベート(または遠心によるDMSO除去)の準備が整うことになります。