(以下は、2023年6月19日にLab Managerに掲載された記事を翻訳したものです。)
科学研究ラボ用製品は日々のワークフローの中心にあり、研究の進展を支えています。研究室で確かな研究成果を上げ、これまで以上にサステナビリティを実現するためには、特にシングルユースのプラスチックを始め、環境への影響を最小限に抑えた設計の高品質で、信頼性の高い実験用品を確保できるかどうかにかかっています。実験用品の購買に当たって、コストが決め手になることも少なくありませんが、品質不良やラボ用機器にばらつきがあると、実験のやり直しが発生するリスクも高まります。すると、使用する材料が増え、労働時間も増加し、さらには貴重なサンプルを喪失することにもなり、コストが余計にかさんでしまいます。研究室の必需品に高い品質と一貫性が確保できれば、実験結果の再現にも自信が深まります。また、供給保証があれば、研究室の業務が混乱に陥る事態を回避する一助となります。
研究室が円滑な業務運営と最適な生産性を確保するためには、適切なライフサイエンスのラボ用機器メーカーとの連携がものを言います。その場合、品質、サステナビリティ、保証に熱心に取り組んでいるメーカーであるだけでなく、アプリケーション上の疑問点に始まり、スケールアップや研究室の最適化に至るまで、あらゆる段階で研究室を支援する専門ノウハウを備えたメーカーかどうかが問われます。