間葉系幹細胞(MSC)は、「全盛期」とも言うべき状況に突入しようとしています。
Archives of Medical Research誌は、世界全体でMSC関連の治験登録数がほんの8年前には220件だったものが、2020年6月時点で1,100件以上に達したと報告しています。こうした伸びの大部分は、MSC研究の多用途性に支えられており、研究室での幹細胞培養の有効性が確認されたことになります。
コーニング ライフサイエンスのシニアアプリケーションサイエンティスト、Hilary Sherman氏は「ほぼすべての臓器について、MSC治療の可能性が評価されている。」として、次のように説明します。「こうした治験では、軟骨再生や炎症軽減から、神経症状の管理に至るまで、幅広い適応症が対象となっています。世界はMSC研究の大きな転換期に突入したばかりで、今後数年のうちにMSC治療が上市されると思います。」
クローン病に伴う肛囲複雑瘻孔治療剤Alofisel®などの欧州での注目すべき治験成功を受け、市場の創造的破壊につながる可能性を秘めたMSC治療を巡って、大きな盛り上がりが見られます。しかし、Science Advances誌で報告されているように、研究者はMSCのワークフローを最適化するうえで多くの課題を抱えています。最も効率的、効果的な方法を見つける必要があるからです。幸いなことに、こうしたワークフローを支援し、スケール変更や細胞品質向上をもたらす新しいツールや技術は豊富に揃っており、研究現場で活用できるようになっています。