Lokale Netze (LAN) | Corning

Was ist ein lokales Netzwerk?

Was ist ein lokales Netzwerk?

Ein lokales Netzwerk (LAN) ist ein örtlich begrenztes Netzwerk für die lokale Übertragung von Sprache, Daten und Video. Oft auch als Unternehmensnetzwerk bezeichnet, ist ein LAN nur eine von vielen möglichen Netzwerkarten. Es kann sich um ein kleines, im Gebäude befindliches Netzwerk zur Verbindung von IP-Geräten handeln, oder um ein großes Netzwerk, das mehrere Standorte oder Gebäude auf einem Klinik- oder Universitäts-Campus miteinander verbindet.

Ein LAN besteht aus drei Hauptanwendungsbereichen: außerhalb des Gebäude- oder Campusnetzwerks, innerhalb des Gebäudes und die horizontale Etagenverkabelung. Diese Bereiche beinhalten sowohl aktive (Elektronik) als auch passive (Verkabelung) Komponenten, die die Übertragung von Daten an alle an das Netzwerk angeschlossenen Geräte ermöglichen. Nur wenn die Anforderungen an das Netzwerk vollständig geklärt sind, kann der Netzaufbau so gestaltet werden, dass er Ihre heutigen Anforderungen erfüllt und mit dem Erfolg in der Zukunft mitwachsen kann.

Ein lokales Netzwerk (LAN) ist das Herzstück jedes modernen Unternehmens: Es verbindet alle IP-Geräte und stellt die Bandbreite und Zuverlässigkeit bereit, die für den reibungslosen Geschäftsbetrieb erforderlich sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geräte kabelgebunden oder drahtlos an das Netzwerk angeschloßen sind.. Wir von Corning liefern einen sorgfältig durchdachten Glasfaser-Backbone für Ihre Netzwerkinfrastruktur. Wir stellen sicher, dass Sie stets über die Instrumente, Ressourcen und Support verfügen, die Sie benötigen, um ein skalierbares, zuverlässiges und kostengünstiges Netzwerk aufzubauen, das einfach zu implementieren ist.  Entdecken Sie unsere Dienstleistungen und unser vollständiges Angebot an Glasfaserlösungen, einschließlich Kabel, Hardware, Konnektivität und Zubehör für Campus-, Gebäude- und horizontale Anwendungen. 

Besonderheiten beim Design eines lokales Netzwerkes

Sensorkabel in Industrieumgebungen

Sensorkabel in Industrieumgebungen

Permanent, präzise und in Echtzeit: Stellen Sie sich vor, Sie könnten kleinste akustische, Temperatur- und/oder Spannungsänderungen aufspüren – an jeder beliebigen Stelle eines optischen Kabels. Wie das möglich ist? Unter Verwendung von Lichtwellenleitern als eigenständiges Sensormedium. 

Weiterlesen

Das smarte, vernetzte Gebäude

Das smarte, vernetzte Gebäude

Die Gebäudeverkabelung der Zukunft

Der Handel mit Gewerbeimmobilien erlebt einen grundlegenden Wandel. Ganz gleich, ob es um Büros oder Einzelhandelsobjekte geht: Bei gewerblich genutzten Immobilien zählen nicht mehr vorrangig die äußerlichen Attribute wie Lage, Zustand oder Ausstattung. Stattdessen sind technologische Neuerungen die wichtigsten Merkmale geworden, die den Unterschied zwischen einer gewinnbringenden und einer weniger erfolgreichen Immobilie ausmachen.

Während sich neue Technologien in rasantem Tempo durchsetzen, verläuft der Wandel bei gewerblichen Immobilien hingegen nur langsam. Dieser Artikel des Magazins „Cable Vision“ beleuchtet, wie die Zukunftstechnologien 5G und IoT herkömmliche Strategien...

Weiterlesen

Empfehlungen zu Glasfaser-Außenkabeln

Besonderheiten bei Glasfaser-Außenkabeln

Netzwerke im Außenbereich wandeln sich: aufgrund steigender Anforderungen nach Bandbreite bzw. Kapazität – und wegen des Bestrebens, Glasfaser in immer mehr Teilbereichen des Netzes einzusetzen. Diese Trends erhöhen die Nachfrage nach Kabeldesigns mit mehr als 1.000 Fasern pro Kabel und lassen Monteure und Planer unterschiedliche Kabelkonstruktionen entwerfen, um der aktuellen Netzwerkkomplexität gerecht zu werden.

Weiterlesen
Traditionelle LANs

Traditionelle LANs

Traditionelle LANs

 
Scalable Network


Skalierbar
Die zukünftigen Anforderungen an Ihr Netzwerk sind schwer vorhersehbar und unterliegen einem ständigen Wandel. Es ist wichtig, dass eine Netzwerkinfrastruktur einfach erweiterbar und anzupassen ist, wenn sich Ihr Netzwerkbedarf ändert.

Reliable


Zuverlässig
Ausfallzeiten können die Produktivität beeinträchtigen und zu negativen Kundenerlebnissen führen, was einen erheblichen Umsatzverlust zur Folge haben kann. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ihr Netzwerk jederzeit verfügbar ist und Ausfallzeiten minimiert werden, indem Lösungen installiert werden, die verfügbar, kompatibel und einfach zu implementieren sind.

Cost Effective


Kosteneffizient
Netzwerkinhaber stehen immer vor der Aufgabe, mit weniger mehr zu erreichen. Senken Sie die Gesamtprojektkosten durch innovative Produkte, die Installationszeiten verkürzen und weniger Schulung erfordern.

Welchen LAN-Typ wollen Sie aufbauen?

Webinare

Hilfreiche Tools und Ressourcen