FTTH/FTTP: Glasfaser bis zum Endkunden | Corning

Fiber to the Home & Fiber to the Premises

Fiber to the Home & Fiber to the Premises

Die Installation von Glasfasern bis zum Kundenanschluss auf dem Grundstück bezeichnet man je nach örtlicher Gegebenheit:

  • FTTH, d.h. Fiber-to-the-Home für Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser (EFH/MFH)
  • FTTP, d.h. Fiber-to-the-Premises für Organisationen oder Unternehmen

Das Ziel ist immer dasselbe: einen Breitbandzugang für schnelles Internet ermöglichen. FTTH/FTTP erhöht erheblich die Verbindungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Breitbandnetzen im Vergleich zur bestehenden, kupferbasierten Infrastruktur.

Dank Corning sind Netzbetreiber in der Lage, stets ausreichend Bandbreite zu liefern, um somit das Nutzenversprechen vieler neuer Anwendungen in geeigneter Weise zu erfüllen. Mit Lösungen, die sich schnell umsetzen lassen, die Netzleistung verbessern und die Kosten minimieren. 

Perfektioniert auch dank Ihres Feedbacks: Unsere FTTH/FTTP-Innovationen wurden in Rücksprache mit unseren Kunden entwickelt und versorgen bereits mehr als 100 Millionen Haushalte und Unternehmen auf der ganzen Welt mit Glasfasern und Glasfasertechnologie.

Im EMEA-Wirtschaftraum (Europa, Naher Osten, Afrika) haben einige Länder ihren FTTH/FTTP-Ausbau nahezu abgeschlossen, während andere noch nicht einmal begonnen haben. Außerdem sind die Methoden zur Einführung von FTTH und FTTP sehr vielfältig. Die Anforderungen an die Glasfaserverbindungen steigen mit der zunehmenden Komplexität der Verdichtung und Zusammenführung der Mobilfunknetze. FTTH/FTTP-Lösungen von Corning haben viele groß angelegte Fibre-to-the-Premises-Installationen erst möglich gemacht und sind bereit, die zukünftigen Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von Netzwerken zu meistern.

Haben Sie weitere Fragen zur Installation von Glasfasern für Unternehmen und Privathäuser?

Sprechen Sie uns an

FTTH-Systemlösungen

Wissenswertes rund um „Fiber-to-the-Home/Premises“

  • Was bedeutet „Fiber-to-the-Home/Fiber-to-the-Premises“?

    Fiber-to-the-Home (FTTH) und Fiber-to-the-Premises (FTTP) bezeichnet die Installation und Nutzung von Glasfasern vom Hauptverteiler des Netzbetreibers (Point of Presence, PoP) bis zu den einzelnen Gebäuden bzw. Grundstücken des Teilnehmers, um einen Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet zu ermöglichen.
    Bei Fiber-to-the-Home handelt es sich um Privatkunden in Wohn- oder Einfamilienhäusern (EFH bzw. Single Family Units, SFU) oder Mehrfamilienhäusern (MFH bzw. Multi Dwelling Units, MDU). Bei Fiber-to-the-Premises um Geschäfts- und Industriekunden in Nicht-Wohngebäuden (Firmengelände = premises). 

  • Welche Vorteile bieten Glasfaserkabel und FTTH/FTTP?

    Glasfaser kann Daten beinahe mit Lichtgeschwindigkeit übertragen und bietet daher eine höhere Geschwindigkeit und Bandbreite als herkömmliche Netzwerke mit Kupferleitungen.

    Die Übertragungsgrenzwerte werden hauptsächlich durch die eingesetzten aktiven Endgeräte festgelegt. Das bedeutet, dass die Glasfaserkabel als Übertragungsmedium für die Zukunft ausgelegt sind. Dies macht Netzwerk-Updates erforderlich, was durch den Austausch der Übertragungsausrüstung an den Netzwerk-Endpunkten umgesetzt werden kann. Dies erfordert keine teure Netzwerkinstallation außerhalb der Anlage und keine Kabelverlegung – üblicherweise der kostspieligste Teil der Netzwerkinfrastruktur.

  • Wird 5G mittelfristig FTTH/FTTP ersetzen?

    5G wird aus unserer Sicht Fiber-to-the-Home/Fiber-to-the-Premises nicht ersetzen, sondern beide Systeme werden sich sinnvoll ergänzen. Netzbetreiber können sich in der Tat den Vorteil zunutze machen, dass es im Vergleich zum Aufbau physisch getrennter Netze zu erheblichen Überschneidungen zwischen der Netzabdeckung und der benötigten Infrastruktur von 5G- und Festnetz-Zugangsnetzen kommt, wenn ein konvergiertes Netzwerk mit Multifasern verwendet wird.

  • Wie sieht die Zukunft der Glasfasernetze aus?

    "Immer und überall online!" lautet die Devise – und die Forderung – der Verbraucher. Und die Netzbetreiber? Müssen – und wollen – liefern. Dies führt zu einer kontinuierlichen Miniaturisierung der Netzwerkkomponenten, zur Machbarkeit, Glasfaser praktisch überall einzusetzen, und letztlich zur einfachen Installation und Wartung zu niedrigsten Kosten. 

    Mit unseren Innovationen sind Betreiber diesen Herausforderungen gewachsen: indem sie die Dichte der optischen Kabel mit der Corning MiniXtend® Kabel-Produktfamilie und der Corning Evlov™ Hardened Connectivity-Lösung erhöhen. Oder indem sie die EDGE8-Lösung im Edge-Rechenzentrum einsetzen und so Latenzzeiten und Netzwerküberlastungen in optischen Netzwerken reduzieren.

  • Welche Glasfasern bzw. Glasfaserkabel werden für Fiber-to-the-Home/Premises eingesetzt?

    Die Übertragungsdistanzen in Zugangsnetzen bewegen sich im ein- bis zweistelligen Kilometerbereich. Daher sind Monomodefasern (Single Mode Fibers) oder OS2 (gemäß dem Standard ITU.D.652D wie die Corning SMF-28e®) die am häufigsten verwendeten Fasern in FTTH-/FTTP-Netzen. Darüber hinaus wurden Verbesserungen in Bezug auf Biegung und Dämpfung entwickelt, um die Verlegung von Kabeln beim Kunden zu erleichtern (gemäß ITU.D.657.A und B wie SMF-28® Ultra-Faser oder Corning ClearCurve® Glasfaser).

  • Wie funktioniert die Glasfaser- bzw. Lichtwellenleitertechnologie?

    Glasfasern sind dünne lange Fäden aus sehr reinem Glas mit einem Durchmesser im Bereich eines menschlichen Haares. Diese Fasern werden gebündelt und im Inneren eines Glasfaserkabels umhüllt, um ein entsprechendes Maß an Schutz zu bieten. So sollen Belastungen minimiert sowie eine optimale Signalübertragung über die gesamte Lebensdauer der Faserverbindung hinweg ermöglicht werden.

Der FTTH Council Europe – Branchenverband der Glasfaser-Industrie

Der FTTH Council Europe – Branchenverband der Glasfaser-Industrie

Corning ist eines von fünf Gründungsmitgliedern des FTTH Council Europe. Dieser bildet zusammen mit weiteren Kontinentalverbänden (Nord- bzw. Südamerika, Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik) die FTTH Council Global Alliance FCGA. Das Ziel: die Einführung von Glasfasern auf dem Weltmarkt zu beschleunigen und die Vorteile des Glasfaserzugangs auf allen Kontinenten zu fördern.

Hier finden Sie den Link zum FTTH Council in Ihrer Nähe:

Zum Fiber-to-the-Home Council Europe         
Digital Council Africa        
Fiber Connect Council Middle East & North Africa

Hilfreiche Tools und Ressourcen