Kommunale Breitbandnetze | Corning

Rundum vernetzt – Glasfaseranschluß für jeden Bürger

Rundum vernetzt – Glasfaseranschluß für jeden Bürger

Günstiges und schnelles Internet ist für die wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt oder einer Gemeinde von entscheidender Bedeutung. Zwar haben in der Vergangenheit privatwirtschaftliche Investoren den Breitbandausbau im ganzen Land drastisch vorangetrieben, doch gerade viele ländliche Gemeinden beklagen nach wie vor eine unzureichende Versorgung.

Um diese Lücke zu schließen, haben staatliche und lokale Verwaltungen sowie regionale Stadtwerke beschlossen, ihre eigenen Netze zu entwickeln, um die Glasfaseranschlüsse der mittleren und letzten Meile zu ermöglichen. Zu den ganz eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten dieser Aufgabe zählen Finanzierung, Planung, Entwicklung, staatliche Vorgaben und der operative Betrieb der Netze.

Ganz egal, ob die Glasfaserverlegung in der Netzebene 3 mit Eigenmitteln oder über Landes- oder Bundesförderung erfolgt, eine gute Planung und Selektion der passenden Komponenten sichern ihren Projekterfolg. Wir zeigen Ihnen, wie Glasfaser in der Netzebene 3 zum Kunden gelangt und stellen die Unterschiede zur herkömmlichen Bauweise und alternativen Verlegemethoden dar.

 

   
  Schematische Darstellung der Netzkomponenten vom Zentralverteiler (Point of Presence POP) zum Kunden
Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 

 

Welche Optionen für eine kostenoptimale Bauweise existieren

Welche Optionen für eine kostenoptimale Bauweise existieren

Standard Bauweise oder alternativen Verlegemethode

In städtischen Gebieten ist die Verkabelung in der Regel einfacher, da oft bereits eine Rohr-Infrastruktur vorhanden ist, die mitgenutzt werden kann, um teure Tiefbaumaßnahmen zu meiden. Hierbei werden entweder Mini- und Mikrorohrverbände – auch unter dem Namen Speednetrohr (SNR) bekannt) genutzt und in vorhandene Rohre eingezogen oder einzelne Rohre über bereits installierte Kabel eingeblasen. Wir haben unsere MiniXtend® Kabel speziell auf diese Infrastruktur abgestimmt und auf die gängigen Größen angepasst.

Bei der Auswahl der zugehörigen Anschlusskomponenten müssen Sie darauf achten, die notwendige Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus zu berücksichtigen. Gerade im städtischen Bereich kommen Umschaltungen, Netzänderungen und Ergänzungen häufig vor, Ihre Muffe bzw. der Netzverteiler müssen also diese Flexibilität erlauben, um spätere ungeplante Folgekosten zu vermeiden. Unsere FRECAP Gel-Muffe bietet hier die größtmögliche Flexibilität und bietet eine gute Einheit mit unseren MiniXtend Glasfaserkabeln. 

Wenn keine geeignete Rohrinfrastruktur vorhanden ist, können als Alternative robustere, direkt erdverlegbare Kabel eingesetzt werden. Unsere ALTOS® Bündeladerkabel bieten hier eine große Produktvielfalt, um Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt an die Hand zu geben und Ihnen mit unseren Innovationen einen erfolgreichen Projektabschluss zu sichern. Gerade im Zusammenspiel mit unseren BPEO Muffen bieten Ihnen unsere Kabel neben der Flexibilität auch den notwendigen Schutz vor möglichen Umwelteinflüssen. 

Fehlt der Platz in den bestehenden Schächten kann auch über einen oberirdischen Netzverteiler (Nvt) nachgedacht werden. Dieser ist auch unter dem Namen Kabelverzweiger KvZ oder einfach nur als grauer Kasten an der Straße bekannt und prägt das Bild deutscher Innenstädte. Die Installation ist günstiger und schneller als die Genehmigung und der Bau von neuen Kabelschächten. Allerdings werden die Netzverteiler auch immer wieder Opfer von Parkschäden oder ähnlichem.  

FTTH im ländlichen Raum

FTTH im ländlichen Raum

In ländlichen Gebieten ist die Verkabelung hingegen komplexer. Hier müssen oft längere Strecken überbrückt werden und es fehlen häufig vorhandene Leerrohre. In solchen Fällen kommen alternative Verlegemethoden zum Einsatz, wie etwa die Verlegung der Glasfaserkabel entlang von Strom- oder Bahntrassen.

Lufverkabelung
Um den wachsenden FTTH-Möglichkeiten, insbesondere in ländlichen Gemeinden, gerecht zu werden, bauen die Stadtnetzbetreiber ihre Netze anders aus als in der Vergangenheit. Beim Blick nach vorne sollte unbedingt die gesamte Palette der verfügbaren Luftverkabelungsoptionen in Betracht gezogen werden, um OpEx und CapEx, Betriebskosten und Investitionsausgaben, zu optimieren.
Vorkonfketionierte Lösungen für Draußen
Unsere FTTH-Innovationen wurden im Dialog mit unseren Kunden entwickelt und versorgen weltweit bereits mehr als 100 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser über unsere vorkonfektionierten Steckverbinder, die speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurden. So gelingt der Rollout noch schneller!
Thin-Film-Bundled Dropkabel
In Kombination mit der ultraschnellen und minimalinvasiven Verlegemethode Trenching kann das Drop Kabel beispielsweise in ländlichen Gebieten herkömmliche Verlegemethoden ersetzen. Das Thin-Film Bundled Dropkabel beschleunigt den flächendeckenden Ausbau von FTTH-Netzen, damit Millionen von Haushalten endlich von den unbegrenzten Möglichkeiten eines glasfaserbasierten Breitbandanschlusses profitieren können
Maintainance und Reparatur
Wie auch immer Sie das Pathway Tape einsetzen, es ist die perfekte Ergänzung Ihres Glasfaser-Werkzeugkastens, um Ihr Kabel im Außenbereich schnell, flexibel und zuverlässig zu schützen. Ganz gleich, ob entlang einer privaten Einfahrt, quer über einen Firmencampus oder zwischen Gebäuden verlaufen, dieses strapazierfähige Klebeband für den Außenbereich haftet auf der Oberfläche und sorgt für dauerhaften Schutz und Sorgenfreiheit.

Fallstudien im Video - FTTH-Erfahrung anderer Länder

Elektrizität und Glasfaser für ein abgelegenes ugandisches Dorf

Elektrizität und Glasfaser für ein abgelegenes ugandisches Dorf

Elektrizität und Glasfaser für ein abgelegenes ugandisches Dorf

Das Erfolgsrezept attraktiver Städte und Kommunen? Exzellentes Bildungsangebot, gute Arbeitsplätze und eine hervorragende Gesundheitsversorgung. Alle drei Aspekte bauen auf modernes Glasfaser-Breitbandnetz auf – für ein besseres Leben in jeder Gemeinde (in Englisch).

Das Erfolgsrezept attraktiver Städte und Kommunen? Exzellentes Bildungsangebot, gute Arbeitsplätze und eine hervorragende Gesundheitsversorgung. Alle drei Aspekte bauen auf modernes Glasfaser-Breitbandnetz auf – für ein besseres Leben in jeder Gemeinde (in Englisch).

FlexNAP™ System Installation in Pizzoferrato, Italy

FlexNAP™ System Installation in Pizzoferrato, Italy

FlexNAP™ System Installation in Pizzoferrato, Italy

Die FTTH-Installation für eine ganze Stadt ist jetzt einfacher und effizienter als je zuvor. Entdecken Sie in diesem Video die Installation des FlexNAP-Systems an den Fassaden der schönen italienischen Stadt Pizzoferrato (in Englisch).

Die FTTH-Installation für eine ganze Stadt ist jetzt einfacher und effizienter als je zuvor. Entdecken Sie in diesem Video die Installation des FlexNAP-Systems an den Fassaden der schönen italienischen Stadt Pizzoferrato (in Englisch).

Réunion, Insel der Weltklasse-Glasfaser- Verbindung

Réunion, Insel der Weltklasse-Glasfaser- Verbindung

Réunion, Insel der Weltklasse-Glasfaser- Verbindung

Erfahrungswerte aus erster Hand: Corning und ZEOP/Réunicable haben gemeinsam das FTTH-Netzes auf der Insel La Réunion aufgebaut.

Erfahrungswerte aus erster Hand: Corning und ZEOP/Réunicable haben gemeinsam das FTTH-Netzes auf der Insel La Réunion aufgebaut.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Gerne besprechen wir mit Ihnen die Einzelheiten Ihrer Breitbandvision und können Ihnen eine Kostenanalyse erstellen, in der die Geschwindigkeit und die Kosten für die Bereitstellung eines gespleißten, teilweise vorkonfektionierten oder komplett vorkonfektionierten Ausbaus in Ihrer Gemeinde verglichen werden.

Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Einer unserer Corning-Vertreter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.