Solutions de réseau Fibre (FTTH et FTTP) | Corning

Fibre to the Premises (FTTP)

Fibre to the Premises (FTTP)

La fibre optique vers les locaux (FTTP) est l'installation de fibre optique directement dans des bâtiments individuels tels que des unités unifamiliales, des unités à logements multiples et des entreprises pour fournir un accès haut débit. FTTP augmente considérablement les vitesses de connexion et la fiabilité pour les réseaux à large bande par rapport à l'infrastructure en cuivre.

Corning aide les opérateurs à répondre à la demande en Très Haut Débit pour soutenir la promesse des applications émergentes, avec des solutions qui accélèrent le déploiement, améliorent les performances du réseau et minimisent les coûts. Nos innovations FTTP, développées en collaboration avec nos clients ont déjà fourni une connectivité par fibre à plus de 100 millions de foyers dans le monde.

Dans la région EMEA, certains pays ont terminé leur développement FTTP/FTTH alors que d'autres n'ont pas commencé. Un large éventail de méthodes d'installation FTTP/FTTH existe. Aux exigences envers les connexions optiques vient s'ajouter la complexité de la densification et de la convergence des réseaux. Les solutions FTTP Corning ont agi comme catalyste pour de nombreuses installations FTTP/FTTH à grande échelle et sont prêtes pour les défis futurs.

Qu'est-ce que la fibre optique à l'abonné (FTTH) ?

  • Que signifie Fibre to the Premises ?

    Fibre to the Premises (FTTP) ou fibre to the home (FTTH) est l'installation et l'utilisation de la fibre optique depuis le central des opérateurs ou Point of Presence (POP) jusqu'aux abonnés. Il peut s'agir de fournir un accès Internet à haute vitesse à des clients dans des résidences, dans des unités unifamiliales (SFU), des immeubles d'habitation (ILU/MDU) ou des bâtiments commerciaux (non résidentiels).

  • Quels sont les avantages des câbles fibre optique et de FTTP/FTTH ?

    La fibre optique peut transmettre des données à une vitesse presqu'égale à celle de la lumière et offre une vitesse plus rapide et une bande passante plus élevée que les réseaux cuivre maintenant "anciens". Les limites de transmission sont fixées par l'équipement actif, aussi les câbles fibres optiques fournissent un support à l'épreuve du temps. Les mises à jour du réseau sont effectuées aux points de terminaison du réseau et ne nécessitent pas d'intervention réseau ni de câbles coûteux à l'extérieur, cet aspect représentant la partie la plus coûteuse de la construction du réseau.

  • La 5G remplace-t-elle le FTTH?

    Nous pensons que la 5G ne remplacera pas la Fibre vers l'abonné car ces technologies se complètent. Les opérateurs peuvent profiter de synergies entre les exigences de couverture et d'encombrement de la 5G et des réseaux d'accès fixe avec une approche de réseau convergent à fibres multiples par rapport à la construction de réseaux physiquement séparés.

  • Quel est l'avenir des réseaux fibre optique?

    Avec des abonnés demandant un réseau toujours "on", les opérateurs de réseaux convergents doivent pourvoir répondre présents. Cela nous conduit à miniaturiser des éléments du réseau, pour apporter la fibre «pratiquement partout» et simplifier l'installation et la maintenance de ces liaisons optiques au moindre coût. Les innovations Corning aident à relever ces défis, par exemple en augmentant la densité du câble optique avec notre gamme MiniXtend®, en offrant une connectivité renforcée avec notre solution Evlov™ ou réduire la latence et la congestion avec notre solution EDGE8® Data Center, et bien plus encore.

  • Quelles fibres optiques ou câble fibres optiques sont utilisés pour la fibre à la maison?

    En raison des distances de transmission (zones de kms à un ou deux chiffres), les fibres monomodes ou OS2 (norme ITU.D.652D, comme le SMF-28e® Corning) sont les fibres les plus couramment utilisées dans les réseaux FTTH. De plus, les produits fibre ont connus des évolutions en courbure et perte pour faciliter la pose des câbles dans les locaux (réf. ITU.D.657.A et B, exemples : fibre SMF-28® Ultra ou fibre Corning ClearCurve®).

  • Qu'est-ce que la fibre optique et comment fonctionne-t-elle?

    Les fibres optiques sont de longs brins fins de verre très pur d'un diamètre d'environ un cheveu humain. Ces fibres sont regroupées et protégées par des câbles fibres optiques qui offrent différents niveaux de protection pour maintenir la fibre optique sans contrainte et permettre une transmission optimale du signal tout au long de la durée de vie de la liaison fibre.

Corning: l’une des trois sociétés fondatrices

Corning: l’une des trois sociétés fondatrices

En 2000, Corning a été l’une des trois entreprises qui ont fondé le premier Conseil FTTH. Depuis, cinq membres du conseil FTTH ont créé une alliance mondiale (FCGA) visant à accélérer l’installation de la fibre chez les particuliers et à promouvoir les avantages de la fibre optique dans le monde entier.  

Lien vers le Conseil FTTH de votre zone:

Conseil de la fibre au domicile en Europe         
Conseil digital d'Afrique        
Conseil de la fibre connect en Moyen-Orient & Afrique du Nord

Solutions FTTH

Outils et ressources