Solutions de connectivité pour data center (centre de données) | Corning
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
La certitude dans un monde incertain

Étude de cas vidéo d'Altice Portugal

Étude de cas vidéo d'Altice Portugal

Découvrez ici comment Altice Portugal a optimisé l'avenir de son infrastructure de centre de données afin de répondre à une demande de débit et de bande passante plus rapide.

Pour voir l'étude de cas écrite complète
En savoir plus >

INFRASTRUCTURE DE CÂBLAGE POUR LES DATA CENTER (CENTRES DE DONNÉES)

Avantage compétitif et coût global réduit

Avantage compétitif et coût global réduit

L’essor continu et le développement des centres de données imposent une infrastructure de câblage bien planifiée, afin de réussir aujourd’hui comme demain. Une infrastructure de câblage se doit d’être fiable, maniable, évolutive et flexible. Un système de câblage structuré fournit un plan de câblage flexible pour les tâches courantes  : déplacement, extension ou modification de l'infrastructure, lorsque le réseau se développe. Une infrastructure de câblage optique bien gérée servira généralement pendant plus de 20 ans et restera opérationnelle lors des itérations de systèmes et des augmentations du débit de données.

L’infrastructure de câblage de data center actuelle doit être conçue pour offrir immédiatement un avantage concurrentiel et une réduction du coût global. Ainsi, l’évolution vers des vitesses de données plus élevées (40G et 100G), tout comme les usages dernière génération comme le cloud computing et la virtualisation sont envisagées dès la conception et la planification de l’infrastructure de câblage du centre de données.

DÉFIS POSES PAR LES CENTRES DE DONNÉES

Quatre considérations

Créer le data center de demain

Créer le data center de demain

Comme son nom l'indique, le data center ou centre de données en français est le centre de traitement, d’acheminement et de stockage des informations du réseau. Avec l’essor des applications gourmandes en données , une efficacité optimale est nécessaire. Ceci signifie que l’espace, les voies de câblage, le refroidissement, l’installation, la maintenance et la gestion des risques sont des facteurs plus importants lors de la planification et de la conception du centre de données.

L’infrastructure de câblage de centre de données d’aujourd’hui doit être conçue pour offrir un avantage concurrentiel et des coûts de possession réduits. Ainsi, l’évolution vers des vitesses plus élevées comme 40G et 100G, les usages dernière génération comme le cloud computing et la virtualisation sont envisagées dès la conception et la planification de l’infrastructure de câblage.

En savoir plus

Câble RocketRibbon™ à très haute densité

Câble RocketRibbon™ à très haute densité

Le câble Corning à très haute densité est conçu pour répondre aux besoins actuels en capacité maximale de bande passante dans une gaine.
RocketRibbon™ fournit une densité inégalée de deux fois plus de fibres que ses concurrents dans le même espace de gaine centrale ou câbles rubans. Ainsi, il est particulièrement adapté aux besoins des applications d’interconnexion dans les data center, mais aussi pour d’autres besoins de réseaux émergents tels que la 5G, où la disponibilité élevée de la fibre joue un rôle majeur. Offrant une densité de haute qualité avec deux fois plus de fibres pour le même type de câble ou câble plat.

En savoir plus

Conception de câblage optique structuré

Conception de câblage optique structuré

Le « câblage structuré » est une infrastructure de câblage télécom constituée de petits éléments normalisés (donc structurés) appelés sous-systèmes. Pour être efficace, un câblage structuré est organisé pour que les fibres individuelles puissent facilement être localisées, déplacées, développées ou changées, avec suffisamment de circulation d’air autour du câblage.

En savoir plus

Déploiements plus rapides et gain d'espace

Déploiements plus rapides et gain d'espace

Avantages du connecteur MTP®

Les professionnels du secteur se rappellent les jours pénibles d’installation et de connexion d’un nombre incalculable de fibres, l’une après l’autre. Alors que le nombre de data centers a augmenté de manière exponentielle dans les années 2000, les fournisseurs et les installateurs ont été chargés de gérer des centaines voire des milliers de connecteurs mono-fibre ou bi-fibre. Pour installer un maximum de connecteurs dans des espaces de plus en plus petits, les installateurs et les fournisseurs ont dû créer des solutions de stockage et de routage plus élaborées, qui posent leurs propres défis.

Heureusement, ces jours sont révolus, en grande partie grâce à l’émergence du connecteur push-on multifibre (MPO). Le format MPO a fortement réduit le temps, les efforts et l’espace requis pour installer et déployer les technologies réseau, notamment dans les applications optiques parallèles.

En savoir plus

SYSTEMES DE CABLAGE PRECONNECTES

Fibre Channel – Vitesse maximale de la connectivité optique OM3/OM4

Le transport Fibre Channel avec fibre multimode laser OM3/OM4 de 50/125 µm est le premier moyen de connexion des serveurs à des dispositifs de stockage de données externes pour les centres de données d'entreprise. L'évolution constante des serveurs haute performance et des technologies de stockage mène à l’augmentation des débits de données Fibre Channel pour relier de manière fiable ces dispositifs pour maximiser l’exploitation et minimiser les coûts. Ce document traite des technologies de serveur et de stockage qui garantissent des débits de données Fibre Channel plus élevés, en plus de l'utilisation de la connectivité optique OM3/OM4.

En savoir plus

Quels facteurs devriez-vous prendre en compte ?

IoT fibre optique

Il ne s’agit pas seulement de votre data center

Il ne s’agit pas seulement de votre data center

Toute cette connectivité ne vient pas uniquement du data center. Les utilisateurs du cloud se trouvent sur vos réseaux locaux et étendus. Lors de la planification de votre centre de données, veillez également à répondre aux besoins de votre réseau local et de votre réseau étendu.

Toute cette connectivité ne vient pas uniquement du data center. Les utilisateurs du cloud se trouvent sur vos réseaux locaux et étendus. Lors de la planification de votre centre de données, veillez également à répondre aux besoins de votre réseau local et de votre réseau étendu.

infrastructure réseau data center

Évaluez les options pour votre centre de données

Évaluez les options pour votre centre de données

Vous avez identifié les exigences actuelles et futures de votre centre de données et il est temps de concevoir l’infrastructure. Comment choisir la meilleure technologie pour répondre à vos besoins ? Comparez les différentes solutions d'infrastructure de fibre optique, évaluez les architectures que d'autres clients ont utilisées et découvrez comment nous pouvons vous aider à concevoir votre centre de données. Prêt à évaluer vos options ?

Vous avez identifié les exigences actuelles et futures de votre centre de données et il est temps de concevoir l’infrastructure. Comment choisir la meilleure technologie pour répondre à vos besoins ? Comparez les différentes solutions d'infrastructure de fibre optique, évaluez les architectures que d'autres clients ont utilisées et découvrez comment nous pouvons vous aider à concevoir votre centre de données. Prêt à évaluer vos options ?

installation réseau data center

Préparez le déploiement du data center

Préparez le déploiement du data center

Il peut être difficile de gérer l’installation réseau de votre data center. Les retards de projet et les erreurs de déploiement peuvent entraîner des temps d'arrêt et des pertes de revenus, sans parler des clients mécontents. Nos listes de contrôle, guides, conseils et vidéos d’installation par nos experts, sommes là pour vous. Prêt pour le déploiement ?

Il peut être difficile de gérer l’installation réseau de votre data center. Les retards de projet et les erreurs de déploiement peuvent entraîner des temps d'arrêt et des pertes de revenus, sans parler des clients mécontents. Nos listes de contrôle, guides, conseils et vidéos d’installation par nos experts, sommes là pour vous. Prêt pour le déploiement ?

Téléchargez/commandez votre catalogue

Explorer la documentation relative aux réseaux de communication