Questions les plus fréquentes | Data Center | Corning

Lexique

Lexique

Vous trouverez ici les définitions de termes fréquemment utilisés pour les Data Centers.

Questions générales

  • Data Center

    Un data center est un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dont la fonction principale est d'héberger une salle de serveurs et ses zones de support.

  • Quelles normes TIA couvrent les Data Centers?

    La norme TIA qui couvre les Data Centers est la norme TIA-942

  • Quelle topologie est recommandée par TIA-942?

    TIA-942 recommande une topologie réseau en étoile.

  • Qu'est-ce qu'une topologie réseau en étoile?

    Une topologie dans laquelle les câbles télécommunication sont distribués à partir d'un point central.

  • Les quatre niveaux de redondance dans TIA-942
    • Classé 1 (basique)
    • Classé 2 (composants redondants)
    • Classé 3 (maintenable simultanément)
    • Classé 4 (tolérant aux pannes)
  • Quels sont les connecteurs fibre optique recommandés par TIA-942 ?
    • Selon TIA-942, les connecteurs de fibres recommandés sont : Connecteur LC pour une ou deux connexions fibre.
    • Connecteur MPO pour les connexions de plus de deux fibres.
  • Connecteur LC

    Le connecteur LC (Lucent Connector) est un type de connecteur fibre. Conçu pour les connexions de  haute densité et prenant en charge les transceivers SFP et SFP +.

  • Connecteur MPO

    Le connecteur MPO (push-on multifibre) est un type de connecteur à fibre pour câbles rubans de quatre à vingt-quatre fibres. Conçu pour les connexions haute densité.

  • Zone de distribution d'équipement (EDA)

    La zone de distribution d'équipement est l'espace de la salle  occupé par les racks ou armoires d'équipement.

  • Une interconnexion principale

    Interconnexion principale (MC) - La partie centralisée du câblage backbone utilisée pour terminer et administrer mécaniquement le câblage backbone, assurant la connectivité entre les salles d'équipement, les installations d'entrée, les interconnexions horizontales ainsi que les interconnexions intermédiaires.

  • La zone de distribution principale (MDA)

    La zone de distribution principale est un espace dans un Data Center où se trouve l'interconnexion principale.

  • Le réseau de stockage (SAN)

    SAN est un réseau haut débit qui utilise le protocole de transmission Fibre Channel pour interconnecter différents dispositifs de stockage de données avec des serveurs de données associés pour un réseau d'utilisateurs plus large.

  • Qu'est la salle des télécommunications (TR)?

    Salle de télécommunications (TR) - Un espace clos pour les équipements de télécommunication, les terminaisons de câbles et interconnexions. Le TR est l'interconnexion reconnue entre le backbone et le câblage horizontal.

  • Le câblage structuré

    Le câblage structuré est une infrastructure de câbles organisés et normalisés qui permet de gérer simplement des déplacements, ajouts et modifications (MAC).

  • Cross-Connect

    Une installation permettant la terminaison des éléments de câble et leur interconnexion ou cross-connexion.

  • Interconnexion

    Matériel de câblage structuré utilisé pour connecter les câbles backbone ou horizontaux.

  • Les étapes du processus de conception d'un Data Center
    • Estimer les besoins en équipements, espace, alimentation et refroidissement du Data Center à pleine capacité. Anticiper les tendances en télécommunication, alimentation et refroidissement tout au long de la vie du Data Center. 
    • Fournir aux architectes et aux ingénieurs les attentes en espace, alimentation, refroidissement, sécurité, chargement au sol, mise à la terre, protection électrique et autres exigences. Donner les attentes pour le centre d'opérations, la zone de chargement, la salle de stockage, les zones de transit et autres zones de support.
    • Coordonner les plans préliminaires de l'architecte et des ingénieurs. 
    • Créer un plan d'étage montrant l'emplacement des pièces principales et des espaces pour les pièces d'entrée, les zones de distribution principale, de distribution intermédiaire, de distribution horizontale, de distribution de zone et de distribution d'équipement. Fournir aux ingénieurs les exigences attendues en matière d'alimentation, de refroidissement et de charge au sol pour l'équipement. Fournir les exigences pour les chemins de câbles.
    • Obtenir un plan à jour des ingénieurs avec les chemins de câbles, l'équipement électrique et mécanique ajoutés au plan  du Data Center à pleine capacité.
    • Concevoir un système de câblage en fonction des besoins  existants et futurs.

Data Center de colocation

  • Qu'est-ce qu'un Data Center de colocation ?

    Un Data Center multi-locataires (MTDC), également appelé Data Center de colocation est une installation où les organisations peuvent louer de l'espace pour héberger leurs données. Les MTDC fournissent l'espace et l'équipement de mise en réseau nécessaires pour connecter une organisation à des fournisseurs de services à un coût minimal. Les entreprises peuvent louer pour répondre à différents besoins - d'un rack de serveur à un module complet spécialement conçu. L'évolutivité de l'utilisation offre les avantages commerciaux d'un data centers sans le prix élevé. (Avril 2018. Fahey, L. et Robinson, T., Les centres de données multi-locataires sont essentiels pour gérer les données sans se ruiner, Installation et maintenance du câblage)

  • Qu'est une Meet-me-room (MMR) ?

    Emplacement dans un data center multi-locataires où les entreprises peuvent se connecter physiquement les unes aux autres et échanger des données.

  • Qu'est une Cage ?

    Une cage est une enceinte qui subdivise l'espace du centre de données multi-locataires dans le bâtiment à l'aide de murs grillagés, d'une porte, de panneaux de sécurité, etc.

  • Qu'est-ce que la latence ?

    La latence est le temps nécessaire pour obtenir une réponse.

  • Cloud Computing

    Le cloud computing est la pratique consistant à stocker, gérer et traiter des données régulièrement utilisées sur plusieurs serveurs distants accessibles via Internet.

  • Cloud privé

    Un cloud privé est une infrastructure cloud dédiée et conçue pour les besoins d'une seule entreprise.

  • Cloud public

    Un cloud public est une infrastructure mutualisée / partagée, généralement détenue et gérée par un tiers.

  • Cloud hybride

    Un cloud hybride est la combinaison de services de cloud privé et de cloud public dans une seule solution d'hébergement.

Surveillance du réseau

  • Qu'est-ce que la surveillance réseau ?

    La surveillance du réseau est l'utilisation d'un système qui surveille en permanence les performances, l'utilisation, les composants défaillants et les menaces extérieures et avertit en cas de problèmes potentiels.

  • Pourquoi surveiller le réseau ?

    Indispensable pour garantir le succès de votre système réseau, la surveillance du réseau peut détecter et répondre automatiquement aux menaces et aux problèmes de performances.

  • Qu'est-ce que le port Tapping ?

    Le tapping de ports est une méthode d'extraction de données d'une liaison de données en direct pour permettre la surveillance du réseau.

  • Que signifie «TAP» ?

    Dans le secteur des télécommunications, «tap» n'est pas un acronyme officiel, mais certains fournisseurs ont créé un acronyme «test / traffic access port» pour le terme «tap». L'expression «tapping» a été utilisée à l'origine en raison de la nature de surveillance de la connexion et du suivi des communications.

  • Qu'est-ce qu'un coupleur?

    Qu'est-ce qu'un coupleur?

  • Quels sont les ratios de partage?

    Un rapport divisé se réfère au pourcentage de puissance de sortie allant au récepteur en direct par rapport à la puissance de sortie allant au dispositif de surveillance. Par exemple, si vous avez un ratio de partage 70/30 sur votre module de prise, 70% de votre alimentation va au récepteur en direct tandis que 30% va au dispositif de surveillance.

  • Quelle est la distance maximale entre le port TAP et le périphérique de surveillance?

    Les longueurs de liaison sont traitées au cas par cas pour les différents débits de données de protocole en raison de la limitation de la longueur de liaison pour les dérivations divisées inégales et la sensibilité variable du récepteur de l'équipement moniteur. Pour les applications à fibres multimodes, la distance maximale de la liaison moniteur ne doit pas dépasser 20 mètres d'interconnexion directe des équipements de contrôle pour les applications multimodes.

Architecture de Data Center

  • Qu'est-ce que la transmission en série ?

    Les données sont transmises sur une seule paire de fibres avec une fibre pour l'émission (tx) et une fibre pour la réception (Rx).

  • Qu'est-ce que la transmission optique parallèle ?

    Elle utilise une interface optique parallèle pour transmettre et recevoir simultanément des données sur plusieurs fibres, généralement utilisées dans les applications à courte et moyenne portée.

  • Transmission par multiplexage en longueur d'onde (WDM)

    Une technologie qui multiplexe un certain nombre de signaux optiques sur une seule fibre en utilisant différentes longueurs d'onde de la lumière laser.

  • Transmission BiDi

    Protocole de transmission réseau propriétaire utilisant des voies 2x20G à deux longueurs d'ondes différentes.

  • Architecture Spine and Leaf

    Réseau à deux niveaux comprenant des switchs de deux types: spine et leaf (feuille) .

  • Port Breakout

    Divise les ports 40 / 100G en ports 4x10 et 4x25G.

  • TOR

    Le "Top of Rack" ou haut du rack est une architecture courante des connexions switch vers serveur. Le switch est placé en haut du rack pour une accessibilité plus facile et une gestion des câbles plus claire.

  • MOR

    "Middle of Row" : switch placé au milieu de la rangée  pour des longueurs de câble réduites.

  • EOR

    "End of row" : swithc placé à la fin de la ligne. Chaque serveur dans des racks individuels est directement lié à un switch d'agrégation, ce qui élimine l'utilisation de switchs individuels dans chaque rack.

  • Data Center Interconnect (DCI)

    Le Data Center Interconnect (DCI) est la mise en réseau de deux (ou plus) Data Centers. Cette interconnectivité permet de travailler ensemble, de partager des ressources et de répartir les charges de travail entre les Data Centers.

Partager