Il a toujours été surprenant de voir à quel point les réalisateurs sont capables d'introduire des concepts qui, pour leur époque, semblent éloignés de la réalité, mais qui, avec le temps, s’inscrivent dans notre vie quotidienne. Par exemple, en 1968 nous avons découvert l'intelligence artificielle (IA), avec le HAL 9000, un ordinateur conscient à bord du vaisseau spatial Discovery One dans le film 2001, l’Odyssée de l’espace. HAL était capable de reconnaître les mots et les visages, de traiter le langage naturel, de lire sur les lèvres, de juger l'art, d'interpréter les comportements émotionnels, d'automatiser le raisonnement et, bien sûr, de jouer aux échecs.
De nos jours, l’Intelligence Artificielle (IA) est au cœur des débats, car malgré les nombreux bénéfices qu’elle apporte elle rencontre certaines réticences. L’encadrement de l’IA par les autorités publiques, notamment au niveau de la collecte et la manipulation des données, est donc primordial afin de préserver leur sécurité. Lors du dernier G7, Emmanuel Macron a d’ailleurs annoncé avoir la volonté de mettre en place un partenariat mondial sur l’IA, lancé avec l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), sous l’impulsion du Canada et de la France. Ce partenariat s’inscrit dans la lignée du développement du numérique en France et a pour vocation de réunir les meilleurs experts internationaux et les gouvernements afin de discuter des opportunités et risques de l’IA.
L’IA s’installe dans de nombreux domaines, elle nous accompagne dans notre vie quotidienne. Traductions, fils d’actualité, reconnaissance faciale, diagnostics médicaux plus précis, découverte de médicaments : ce ne sont que quelques exemples des usages pour lesquels les entreprises développent l'IA. Selon Gartner Inc., la valeur des affaires liées à l'IA devrait atteindre 3,9 milliards de dollars d'ici 2022. Ce développement bouscule nos habitudes et modes de fonctionnement que ce soit au niveau des services publics, des entreprises ou même dans le monde de la santé. Ces nouveautés appellent également à de nouvelles compétences..