以下は、2020年3月26日にSelectScienceに掲載された記事を翻訳したものです。
実際に研究室で使用している実験用品についての研究者の声
研究者の間では、精度、効率、信頼性に優れた実験用品を研究室に備えることの大切さがしっかり認識されています。今回、研究現場で活躍する方々が実際に使用している実験用品について、レビューを通じて使用感を語ります。これを読まれる研究者にとっては、研究に最適な用品に巡り合い、研究活動を最適化するための大きなヒントになるのではないでしょうか。SelectScienceでは、研究者がこうした使用感を共有し、他の研究者が購入を判断する際の参考となるように、信頼できる情報交換の場の提供を絶えず目指しています。
今回は、研究者の間で評価の高いコーニング製品4点を取り上げます。ピペットや遠沈管など、基本的な実験用品で研究活動にいかに差がつくのか、ご覧ください。こうしたレビューが参考になったら、ご自身のレビューもぜひご投稿ください。きっと他の研究者の参考になるはずです。
Stripette® セロロジカルピペット
「プラスチック製のバナナピール包装のため、無菌状態を保ったまま開封しやすく、ラテックス手袋装着時でも静電気でまとわりつくこともありません。透明なプラスチック包装のため、ポリスチレン製ピペットのサイズが簡単に確認できます。また、省スペースの包装のため、保管場所であまりスペースを取らず、ゴミも少なく、材料が1種類なのでリサイクルが容易です」
Alejandro Soriano 氏(フィリピン教育省)
Corning® ラムダエリートタッチピペッター
「コーニングのマルチチャンネルピペッターを他製品と比較した結果、最も快適に使えることがわかりました。また、ふだんから使用しているチップもしっかりと装着できました。使用するチップに特別な条件もなく、チップを装着するピペッター側に面倒な変更を加える必要もありません」
Thomas Murante 氏(ロチェスター大学)
Corning 250 mL ポリプロピレン製遠沈管プラグシールキャップ付き
「DNA/RNA単離に最適です。この遠沈管であれば、高速遠心でも問題はありません」
Gursimran Dhillon 氏(メーン大学)
Corning ストリペッターウルトラ ピペットコントローラー
「このピペッターは、今まで使った中で最高です。高品質で、測定結果に再現性があり、使いやすくて操作性にも優れています。ストリペッターは、第1世代のモデルからすべて使ってきましたが、不満を覚えたことはありません。あらゆる容量のピペットをしっかりと保持でき、ボタンは滑らかに動くほか、ユニット自体のバッテリーは1回の充電で十分に長持ちします」
Carol Horzempa 氏(オールバニ・メディカルセンター)