以下は、2024年1月24日にTechnology Networksに掲載された記事を翻訳したものです。
細胞培養は、さまざまな研究領域や業界で活用されていて、多種多様なアプリケーションがあります。培養中の接着細胞が目的の濃度や発生段階に到達すると、培養容器から剥離し、培地を取り除き、単離する必要があります。このプロセスは「細胞回収」と呼ばれます。これは、回収した細胞の品質や収率に直接影響することから、極めて重要なステップと言えます。
このガイドでは、コーニング ライフサイエンスのシニアサイエンティスト、Hilary Shermanを迎え、細胞培養研究の向上につながる細胞回収に欠かせない5つのポイントを聞きました。