下一代局域网 | 光通信 | 康宁

我们的世界并没有放缓,支持它的网络也没有放缓。指数级带宽增长和对新服务和应用日益增长的需求,甚至会使最可靠的基础架构不堪重负。但有一个解决方案。单个融合光纤深层基础设施可以处理多个网络技术(包括局域网、蜂窝、视频和楼宇管理系统)的需求。通过融合,您可以免受替换升级周期的干扰,而使用简化的开放技术和未来就绪解决方案。谁比康宁更能帮助您,该公司帮助开启了光通信时代,并继续改变我们生活的世界。

更多进退两难:您的网络是否准备好满足未来需求?

支持新技术。您的网络可以扩展吗?

我们的网络预计将支持比以往更多的体验,随着我们开发新技术,帮助我们过上更互联、更安全、更智能、更轻松、更美好生活的新技术,该列表将变得越来越长。这些新技术支持许多令人惊异的体验,包括不断增长的趋势,例如:用于学习和工作的 BYO 设备、远程医疗保健,让更多人能够访问、在旅行时携带您的娱乐,以及通过视频会议进行连接的员工,实现团队之间的全球协作。所有这些在医疗、教育、零售、酒店和工作场所不断变化的体验都依赖于基础设施来支持它们,这需要网络随着它们而改变。

在下一代局域网中,您应该规划的六大技术是 5G、物联网 (IOT)、WIFI、智能建筑技术、远程办公以及虚拟或增强现实 (VR/AR)。

来自多个系统的拥塞。你能管理复杂性吗?

如今,大多数企业每次要更新或向网络添加另一个楼宇管理系统时,都会在一个全新的网络上分层。这种添加多层单一用途基础结构的方法会导致光缆线槽拥挤,并占用大量机柜空间。这种类型的数字化转型需要数字主干网。 您的网络准备好了吗?

带宽限制。您的网络能跟上吗?

我们生活在一个不同的时代。IT 基础设施支持的建筑物内的关键任务应用的数量在 3 个演进阶段以数量级形式扩展。在世纪之交部署的基本物业管理、楼宇自动化、会计和电信服务的数量因过去15年部署的基于 IP 的 SaaS 系统的数量和复杂性而成倍增长。与第四次工业革命系统的规模、复杂性和智能性相比,这个基准现在似乎很低。简单地说,目前的网络无法有效地实现这一飞跃。

网络灵活性:您能对没想到的事情做出反应吗?

有许多技术和应用在线,如果您没有做好准备,可能会中断您的网络。 但是,我们预测的变化呢? 哪个应用将需要大量带宽,我们甚至不知道。 当网络中断时,能否根据新出现的需求进行分配和确定优先级。 或者您的网络会限制您的反应和反应时间?

文章、工具和资源

实用物联网

实用物联网

在过去几年中,关于物联网的文章很多,讨论了附加设备数量的爆炸性增长预测及其将给全球业务带来的预期价值。单单增长预测就令人震惊。从本文中的图表中可以看出,从 2018 到 2019 年,全球的物联网设备数量增长为 35.2 亿台。

到 2020 年,物联网将包含超过 300 亿台连接设备,了解这对网络的影响。

了解更多

5G 网络对光纤布线要求的影响

可能性似乎无穷无尽,使得 5G 对光纤基础设施的需求有可能是革命性的,而不是进化的。

5G 网络承诺通过智能网络和应用连接人和事物,所有这些都能够生成大量数据。它力求提供所有性能因素中的最佳性能因素,同时连接更多设备。这些网络的进步将促成并激发新一轮的计算和技术创新浪潮,这将改变我们生活和工作的方式。但在 5G 成为现实之前,网络基础设施必须到位,以支持数十亿台设备和数万亿兆位的数据,这些数据将充斥网络。让我们来看看 5G 将如何影响光纤需求。

了解更多

无线网络的未来

无线网络的未来

随着第一批 5G 网络于2020年推出,我们距离下一个移动通信领域只有几年的时间。

了解更多

您的网络已简化。光纤和有源深度网络拓扑。

您是否需要一种更简单的方法来设计建筑物的 IP 网络?

设计建筑物的 IP 网络如此简单。

康宁的建筑内网络解决方案是我们富有远见的光纤和供电深度拓扑网络,可实现建筑物内的 5G 就绪连接,能够将多种技术融合到单个简化的基础架构上。

通过将核心建筑内网络 - 局域网、供电网络和蜂窝网络 - 与一个基于光纤的骨干网相结合,为企业和运营商创建了一个全面的解决方案。我们的建筑内网络解决方案简化且可扩展,取代了多个独立、基于传统类别和同轴布线架构,使其成为过去。

它是如何工作的?通过利用光纤的固有优势,将其从 IT 机柜、建筑和开发基础架构中引入,我们的解决方案可实现高性能光纤基础架构,从而提供更多服务、应用程序和增强的功能。它可以处理多种网络技术的需求,包括:局域网、蜂窝和视频,建筑管理系统:软件定义网络 (SDLAN);以及关键应用,如:分布式天线系统 (DAS)、小基站、Wi-Fi、监控、VoIP、IPTV、POS 和其他基于互联网的应用。

工具和资源

需要更多信息?

需要了解更多信息,请随时与我们联系。

联系我们