商业楼宇网络 | 光通信 | 康宁

连接企业的明天

可靠的网络连接已成为我们日益互联世界中的期望 - 对于许多商业房地产专业人士来说,它被归类为"第四公用事业",他们认为它对于他们的员工和客户至关重要,如电力、水和暖通。随着 5G 、物联网等新兴趋势的不断涌现,智能建筑需要局域网和建筑系统网络提高性能,因此业主必须重新构想其网络才能保持竞争力。

因此,康宁为您的局域网、蜂窝和建筑系统网络提供全面基础设施解决方案,这些解决方案为现在和将来的需求提供无与伦比的可扩展性和灵活性。我们灵活、面向未来的光纤解决方案允许商业房地产经理构建高质量的网络,支持多个建筑内应用,包括蜂窝、Wi-Fi、BMS、局域网、安防和其他基于 IP 的服务,同时避免通常与铜基系统相关的昂贵、破坏性的抛弃型更换周期。

康宁的建筑内网络解决方案使业主能够满足当今的通信需求,为未来连接提供基于光纤的基础,从而持续建筑的使用寿命,无需更换布线。

准备好通过具有竞争力的连接性来区分您的商业地产吗?开始浏览下面的内容。

资源和解决方案案例

前瞻性连接

前瞻性连接

了解房地产开发商如何满足租户对更可靠的蜂窝覆盖和高速连接的要求,同时为关键利益相关者节省运营和投资成本。

了解更多

摩天大楼,需要一切

摩天大楼,需要一切

如果挑战为具有无线优先环境和无缝移动连接的"百年建筑"设计网络,您会做出如何回应?了解 IT 总监如何通过定制的康宁下一代局域网解决方案提供终极用户体验。

了解更多

5G 竞赛现在开始

5G 竞赛现在开始

租户根据其连接性选择建筑物,而 5G 网络的推出,提供更大的带宽和更快的下载时间,只会加速这一趋势。详细了解 CRE 开发人员现在可以做什么,即可为支持 5G 基础架构做好准备。

在 BISNOW 上发表的这篇文章中了解更多信息,2019 年 3 月。

了解更多

CRE 需要一个主干网络

CRE 需要一个主干网络

了解所有者控制的基础架构如何最大限度地减少网络中断,限制昂贵的未来升级,并为访问租户所寻求的几乎无限的带宽奠定基础。

在本文中了解更多信息,Connected Realestate - 2019 年春

了解更多