小基站网络 | 蜂窝解决方案 | 光通信 | 康宁

小基站解决方案对企业发展、便于扩展和网络这个第四公用事业至关重要

什么是小基站网络?

什么是小基站网络?

小基站是人口稠密的城市地区的低功率无线接入节点,用于增加蜂窝标准下一步演变的范围和容量。与蜂窝网络或分布式天线系统相比,小基站系统的优点包括覆盖范围提高、占地面积非常小、成本更低、灵活性更高。

康宁 Spidercloud 已经建立了世界上第一个可扩展的小基站系统。一个系统由一个服务节点组成,可以管理100个双载波无线节点,为高达150万平方英尺的站点提供可靠的覆盖范围和容量。我们的小基站系统架构使移动运营商能够为企业和场馆提供可靠的移动服务。该系统允许运营商提供超出基本覆盖范围和容量的服务。

行业趋势、文章和资源

FirstNet:无线公共安全的第三维度

FirstNet:无线公共安全的第三维度

在这种技术演进中,我们看到紧急救援人员希望拥有与对讲机一样强大的蜂窝宽带功能的愿望达到高潮。在我们的世界中,将会有大量的项目将增加第14波段的能力,以新建或改造建筑,这样当有一天紧急救援人员需要帮助我们时,他们可以做到。

了解更多

居民宽带广播服务和专用 LTE

居民宽带广播服务和专用 LTE

LTE 是全球移动服务提供商的首选移动宽带技术,2016 年底为17亿设备供电,预计到 2022 年底将服务超过46亿的设备。LTE 提供高带宽连接,具有可预测的延迟。它非常安全,拥有庞大的供应商生态系统,并提供可靠的路线图。然而,企业无法使用 LTE 进行专用无线网络,因为 LTE 需要许可频谱。

了解更多

蜂窝战略

蜂窝战略

在当今互联的世界中,质量差的室内蜂窝服务是一个交易破坏者。但是,当分布式天线系统太大,小基站又太小时,你该怎么办呢?通过全新的灵活、全光纤、端到端解决方案获得优势,这恰到好处。

了解更多

SpiderCloud 企业 RAN (E-RAN)

SpiderCloud 企业 RAN (E-RAN)

对企业友好的部署

康宁的 SpiderCloud E-RAN 易于部署。它通过以太网局域网部署,就像 Wi-Fi 一样。事实上,E-RAN 可以通过专用 VLAN 安全地共享企业局域网。E-RAN 的节能小基站通过 POE+ 和 Cat5e 工作。无需拉笨重的同轴电缆。位于 SpiderCloud 服务节点上的自组织网络 (SON) 软件会自动配置无线节点,因此技术人员不必这样做。

 

高容量,在您需要的地方

每个网络都有容量热点。E-RAN 提供您所需的大量容量。部署在大型建筑中的 SpiderCloud 系统可提供多达 250 个容量扇区,让客户满意并卸载宏网络。

灵活的部署

E-RAN 有三种部署模式:

 

  • 驱动分布式天线系统前端 – E-RAN,每节点的成本是传统基站成本的30%。这是真正的资本支出节省与运营节省驱动的能力,使用互联网,而不是昂贵的专用网络,以连接到运营商的核心网络。多个运营商已经为其分布式天线系统的中间客户切换到 E-RAN。
  • 传统的小基站(如右图所示)– E-RAN 可以像 Wi-Fi 网络一样在整个商业结构中部署,并作为企业提供的用于传输的以太网 VLAN。当每平方英尺的吞吐量很重要时,E-RAN 会变得很有效。连接到运营商核心网络的互联网同样的好处也在这里适用。
  • 集中式服务节点 – E-RAN 可以部署以支持一个地理区域,如大学校园或市中心区域,其中服务节点在数据中心中共享,并且 IP 连接的建筑物仅安装无线节点。这将共享服务节点和互联网回程在所有附加建筑物的容量。

无线节点系列

无线节点与 Wi-Fi 接入点类似,体积小且和周围环境比较融合。E-RAN 平台为许多不同的应用和移动运营商配置提供广泛的无线节点。所有型号均由 PoE+ (802.11at) 以太网交换机端口供电。

 

使用 E-RAN 拓展您的业务

SpiderCloud 帮助移动运营商获取和留住高价值企业用户,并赢得对数据需求巨大的智能手机用户的忠诚度。可靠的覆盖范围和庞大的构建能力使得提供新的基于云的企业应用程序和未来创新成为可能。

 

领先运营商选择的解决方案

SpiderCloud 无线的客户包括美国四大移动运营商中的三家以及全球两个最大的移动运营商集团。可以联系康宁的经销商合作伙伴

为什么选择小基站?

为什么选择小基站?

SpiderCloud 为现有局域网的内置网络和场所提供可扩展和无缝的蜂窝覆盖和容量。结合 Corning® ONE™ 解决方案,您现在可以访问完整的解决方案产品组合,包括光纤和电源、软件定义局域网 (SD LAN)、小基站和蜂窝分布式天线系统。

了解更多

需要更多信息?

需要了解更多信息,请随时与我们联系。

联系我们