传统局域网 | 光通信 | 康宁

用于园区和建筑内网络的光纤骨干网

什么是局域网?

什么是局域网?

局域网 (LAN) 是地理上有限的网络,用于本地传输语音、数据和视频。局域网通常称为企业网络,只是多种类型的区域网络之一。 它可以是一个小型建筑内网络,旨在连接 IP 设备,也可以是连接医疗或大学校园中多个站点或建筑物的大型网络。

局域网由三个主要应用组成:外线或园区网络、建筑内网络和水平网络。 这些区域包含有源设备(电子设备)和无源设备(布线)组件,这些组件允许将数据传输到连接网络的所有设备。 了解您的网络需求对于提供能够支持您当前需求并使您的网络成长为未来的网络至关重要。

您的局域网是组织的核心 - 连接所有 IP 设备并提供运营业务所需的带宽和可靠性。无论您是通过有线或无线连接将设备连接到网络。 为您的网络基础设施创建规划良好的光纤骨干网是我们要做的。我们在这里确保您拥有构建可扩展、可靠且经济高效的网络所需的工具、资源和支持,这些网络易于部署。 探索我们的服务和完整的光纤解决方案系列,包括用于园区、建筑内和水平应用的线缆、硬件、连接器和附件。

文章、工具和资源

网络停机时间的成本

网络停机时间的成本

局域网和数据中心空间中结构化布线组件的安全性和可靠性对于全球企业的成功至关重要。随着世界的联系更加紧密,任何导致宕机的失败都可能导致收入和生产力的巨大损失,并可能导致客户之间的不确定性。什么是停机时间,为什么它很重要?

了解更多

光纤机柜简化网络迁移

光纤机柜简化网络迁移

支持互联网的设备(手机、平板电脑、计算机等)的数量继续增加,给现有基础设施带来负担,并造成带宽瓶颈。消费者对更强大、更可靠带宽日益增长的需求,要求服务提供商通过最大化现有网络来提高速度。

了解更多

您正在部署哪种类型的光纤主干网?

构建局域网时的注意事项

构建局域网时的注意事项

 
Scalable Network

扩展
网络的未来要求不明确且不断变化。部署网络基础结构非常重要,该基础结构易于升级和部署,因为网络需求会发生变化。

Reliable

可靠
停机会导致生产率降低和不良客户体验,从而导致收入损失巨大。建立可用的网络,并通过安装可用、兼容且易于部署的解决方案,最大限度地减少停机时间至关重要。

Cost Effective

成本效益
网络所有者面临的挑战是以更少的功能执行更多操作。减少安装时间并减少培训的创新产品可以降低项目总成本。

工具和资源