建筑内网络 | 光通信 | 康宁

重新构想您的网络

建筑内网络

建筑内网络

网络正在发生变化。 无论是关系到企业竞争优势还是保持客户和员工联系的关键,您的网络现在都是第四个公用事业。 与水、电和天然气一样,网络提供的连通性对于保持企业的生存至关重要。 康宁已经发展了其解决方案,不仅满足当今不断变化的网络的需求,还提供给您灵活性和控制,以利用未来的技术。无论是传统的局域网部署、您所在位置的蜂窝覆盖还是下一代建筑内网络,康宁都拥有解决方案。

不断变化的网络

康宁总是着眼于未来,这对你的网络意味着什么。 探索您应该关注的趋势,以及它们将如何影响未来的网络-也许比您想象的要快。

实用物联网

实用物联网:为物联网的到来而规划和设计

在过去几年中,关于物联网 (IoT) 的文章很多,讨论了附加设备数量的爆炸性增长预测及其将给全球业务带来的预期价值。单单增长预测就令人震惊。从本文的图表中可以看出,从 2018 到 2019 年,全球的物联网设备数量增长为 35.2 亿台。

到 2020 年,物联网将包含超过 300 亿台连接设备。了解这些变化将如何影响您的网络。

了解更多

5G 网络对光纤布线要求的影响

可能性似乎无穷无尽,使得 5G 对光纤基础设施的需求有可能是革命性的,而不是进化的。

5G 网络承诺通过智能网络和应用程序连接人和物,所有这些都能够生成大量数据。它力求提供所有性能因素中的最佳性能因素,同时连接更多设备。这些网络的进步将促成并激发新一轮的计算和技术创新浪潮,这将改变我们生活和工作的方式。但在 5G 成为现实之前,网络基础设施必须到位,以支持数十亿台设备和数万亿兆位的数据,这些数据将充斥网络。让我们来看看 5G 将如何影响光纤需求。

了解更多

企业战略蜂窝

企业战略蜂窝

随着移动性已转向关键任务,5G 削减了运营商的预算,为企业室内蜂窝改进提供资金,企业必须充分利用其投资来证明成本的合理性,并最大化业务价值。加入 MATT Hilla - ADIDAS云与连接执行董事,Kyung Mun - 移动专家首席分析师,和Art King - 康宁建筑内网络技术专家;一起讨论关于在一个蜂窝投资上转换和添加功能的选项。企业 IT 专业人员及其系统集成合作伙伴正在考虑将蜂窝功能添加到无线组合中,或者希望从当前投资中挤出更多价值,他们会发现这特别有价值。

了解更多

您的网络已简化。光纤和有源深度网络拓扑。

您是否需要一种更简单的方法来设计建筑物的 IP 网络?

设计建筑物的 IP 网络如此简单。

康宁的建筑内网络解决方案是我们富有远见的光纤和供电深度拓扑网络,可实现建筑物内的 5G 就绪连接,能够将多种技术融合到单个简化的基础架构上。

通过将核心建筑内网络 - 局域网、供电网络和蜂窝网络 - 与一个基于光纤的骨干网相结合,为企业和运营商创建了一个全面的解决方案。我们的建筑内网络解决方案简化且可扩展,取代了多个独立、基于传统类别和同轴布线架构,使其成为过去。

它是如何工作的?通过利用光纤的固有优势,将其从 IT 机柜、建筑和开发基础架构中引入,我们的解决方案可实现高性能光纤基础架构,从而提供更多服务、应用程序和增强的功能。它可以处理多种网络技术的需求,包括:局域网、蜂窝和视频,建筑管理系统:软件定义网络 (SDLAN);以及关键应用,如:分布式天线系统 (DAS)、小基站、Wi-Fi、监控、VoIP、IPTV、POS 和其他基于互联网的应用。

Local Area Networks

局域网

您的局域网是组织的核心 - 连接运营业务所需的所有设备。无论是使用以太网还是 Wi-Fi,您都需要一个基础来支持您当前的需求,让您的网络能够为未来成长。

了解更多

Next Generation LAN

下一代建筑内网络

我们的光纤深入建筑内解决方案是提供规模性、灵活性、宽带和效率的基础架构,以应对当今的网络挑战,并解决未来的需求。

了解更多

工具和资源