Le cas du plug-and-play | Corning

Les solutions plug-and-play : À vos marques. Prêts. Partez !

Les solutions plug-and-play : À vos marques. Prêts. Partez !

Ce n’est un secret pour personne que la demande en bande passante monte en flèche à mesure que notre monde devient de plus en plus connecté et que les applications à forte intensité de données comme l’intelligence artificielle gagnent en maturité. En réponse à cette situation, l’industrie des datacenters a dû s’adapter et se développer. Les datacenters d’aujourd’hui doivent être capables de stocker et de gérer des quantités massives d’informations – tout en étant fiables et flexibles pour répondre aux besoins des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – et être opérationnels aussi rapidement que possible.

Les types de datacenters que nous voyons aujourd’hui vont des petits centres de données de périphérie et d’entreprise privée aux centres multilocataires et hyperscale ou aux énormes campus. Les applications d’interconnexion de datacenters sont devenues un segment important et en plein essor pour prendre en charge les déploiements à grande échelle, qui peuvent souvent compter jusqu’à plus de 10 000 fibres reliant de grands halls de données sur un campus.

L’approche traditionnelle dans l’environnement de l’usine extérieure consiste à épisser ces fibres. Avec des nombres de 1728, 3456 ou même plus, il faut parfois des semaines pour effectuer les préparatifs nécessaires, connecter ces quantités de fibres et les amener à l’intérieur du bâtiment. Nous avons également constaté une évolution à l’intérieur du datacenter vers des infrastructures de réseau à plus haut débit et plus haute densité, passant d’une architecture à trois niveaux à des réseaux en épi supportant l’augmentation du trafic de données est-ouest.

Pour compliquer encore plus ce défi, l’industrie européenne connaît en ce moment également une pénurie de travailleurs qualifiés. Même avec une main-d’œuvre qualifiée, la réalisation de nombreuses épissures peut s’avérer difficile et il est très facile de mal aligner une épissure ou de raccorder le mauvais ruban.

Lorsqu’il s’agit de projets de datacenters à grande échelle, le temps, c’est de l’argent. Les opérateurs savent qu’ils ne peuvent pas se permettre d’avoir du retard dans l’installation du réseau, les empêchant ainsi de répondre aux demandes toujours croissantes de bande passante. Comment les opérateurs peuvent-ils résoudre ce problème ?

Le cas du plug-and-play

L’une des approches les plus efficaces consiste à explorer des solutions pré-terminées qui éliminent totalement le besoin d’épissures sur le terrain. Des tests rigoureux du câblage peuvent être effectués hors site, dans un environnement contrôlé, et l’ensemble peut ensuite être expédié sur le chantier pour être installé dans une multitude de chemins et d’espaces.

La gestion des câbles verticaux et horizontaux peut être traitée et simplifiée à l’aide de systèmes de câbles pré-connectés pour les troncs, les ensembles de câbles et les modules de connecteurs, sont souvent appelés systèmes « plug-and-play ».

Comme les câbles ne sont pas épissés sur place, le temps passé par les ingénieurs d’installation est réduit, ce qui permet de réaliser des économies instantanées ; un processus plus simple et plus facile signifie moins de risques d’erreurs et moins de dépendance vis-à-vis de la main-d’œuvre qualifiée.

Lorsque les calendriers de construction de nouveaux bâtiments sont surchargés, comme c’est souvent le cas, et que d’autres éléments imprévisibles, tels que des conditions météorologiques défavorables ou des pénuries de matières premières, réduisent considérablement les délais du projet, l’installation rapide offerte par le câblage pré-terminé est inestimable. Il s’agit peut-être de l’élément essentiel qui garantit que l’ensemble du projet soit achevé dans les temps.

Lorsqu’il est correctement mis en œuvre, dans les applications d’interconnexion de centres de données, nous avons constaté que les temps d’installation étaient réduits de 70 %, ce qui peut ramener un projet de six semaines à deux semaines seulement.

L’extensibilité des systèmes pré-terminés est également importante pour soutenir les projets de câblage à mesure qu’ils évoluent. Au fur et à mesure qu’un datacenter s’agrandit ou se développe, la possibilité de prendre un plan et de recréer un projet plusieurs fois permet d’apporter une solution rentable à des demandes croissantes.

Où est le piège ?

En ce qui concerne les performances, on peut s’attendre à ce que la liaison soit compromise, mais les solutions pré-terminées d’aujourd’hui offrent une qualité qui satisfait ou dépasse les normes de câblage en matière de perte d’insertion de la liaison réseau, par rapport aux solutions épissées.

Toutefois, il est nécessaire de procéder à une phase de planification plus détaillée, en accordant une attention particulière à l’environnement du datacenter et au plan d’étage. Il est moins facile de procéder à des ajustements à la volée lorsque l’épissure a déjà eu lieu en usine.

Un autre élément à prendre en compte est la polarité des fibres sur le réseau, un sujet qui a causé des maux de tête dans de nombreux projets d’installation. Ce point est devenu plus critique avec l’arrivée du Multifibre push-on Connector (MPO) dans les années 1990, car les différents systèmes des fournisseurs utilisent différentes méthodes de polarité (Type-A, B ou C), toutes définies dans la norme ANSI/TIA-568-B.1.

Le défi pour les infrastructures existantes est donc de s’assurer que les produits installés et les nouveaux ajouts fonctionnent correctement avec la même polarité. Les solutions plug-and-play utilisant la polarité universelle peuvent soulager les clients en leur permettant d’avoir toujours la polarité correcte dans le lien réseau.

Ce à quoi il faut faire attention lors de la recherche d’une solution pré-terminée

L’un des principaux problèmes auxquels les prestataires peuvent être confrontés avec les solutions pré-terminées est la mesure précise de la longueur des câbles – les câbles principaux et les harnais connectorisés étant généralement fabriqués sur commande. La polarité du système doit également être prise en compte, mais ce problème peut être facilement résolu avec des composants à polarité universelle, comme nous l’avons vu. Il est avantageux de travailler avec des fournisseurs de solutions qui proposent des services d’assistance supplémentaires pour garantir la précision et une totale tranquillité d’esprit.

Le câblage pré-terminé joue également un rôle clé dans la résolution des problèmes de densité en favorisant l’avancement des assemblages à nombre élevé de fibres, avec des connecteurs duplex ou multifibres de petite taille. Les systèmes de câblage structuré peuvent être regroupés et pré-terminés en usine, ce qui permet d’installer des fibres plus serrées dans les troncs et de gérer la croissance future grâce à un accès supérieur aux fibres, tout en fournissant des produits de haute qualité pré-polis et prêts à être installés.

Certains fabricants peuvent même fournir des solutions pré-terminées qui permettent la désagrégation des ports optiques parallèles à haut débit (40G à 800G) en ports à plus faible débit desservant les appareils finaux, par le biais de harnais ou de modules de rupture de port. Cela offre des avantages considérables en termes de densité, tant au niveau de l’électronique connectée, et donc des coûts, que des boîtiers dans les zones de câblage, ainsi que des économies d’énergie et de refroidissement.

Un dernier point à prendre en compte est que, selon l’emplacement et pour les commandes importantes, le câblage pré-terminé peut entraîner des délais de livraison plus longs au départ pour les clients. Une bonne maîtrise de la disponibilité de la fabrication diversifiée et locale dans les régions ciblées, peut s’avérer essentielle afin de raccourcir les délais de plusieurs semaines à quelques jours, dans le but de réduire le temps de transport.

Les développements avancés des solutions de câblage pré-terminé rendent tout plus rapide et plus facile pour les gestionnaires de centres de données et leurs installateurs pour effectuer de manière fiable les tâches de câblage importantes. Compte tenu de la croissance du nombre et de la taille des datacenters ainsi que des avantages supplémentaires mais également les économies et la réduction du gaspillage, les systèmes pré-terminés constituent donc une proposition de plus en plus attrayante pour les installateurs.

Cindy Ryborz
Corning Optical Communications
Dernière mise à jour : Novembre 2023

Cindy Ryborz

Cindy Ryborz est responsable marketing EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) pour les centres de données. À ce titre, elle supervise les activités de marketing en ligne et hors ligne pour les segments des centres de données d'entreprise, de colocation/multitenant et hyperscale dans toute la région.

Cindy a plus de 14 ans d'expérience chez Corning, où elle a travaillé dans les domaines du service client et du marketing. Rejoignant l'équipe marketing en juin 2012, elle a pris en charge l'exécution de la stratégie de Corning pour les réseaux locaux dans la région EMEA. Elle a ensuite évolué vers le rôle de responsable du marketing stratégique pour les réseaux In-Building Networks, Local Area Networks en 2016, avant d'occuper son poste actuel en 2018.

Cindy est titulaire d'une maîtrise en arts de l'Université Humboldt de Berlin, en Allemagne.

Contactez-nous. Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet.

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.