Les centres de données multilocatifs | Corning

Les centres de données multi-locataires sont essentiels pour une gestion maitrisée des données

Les centres de données multi-locataires sont essentiels pour une gestion maitrisée des données

Une installation prête pour l'avenir offrira évolutivité, flexibilité, modularité et accords de niveau de service rigoureux.

Avec une demande accrue sur les centres de données causée par l'expansion massive de l'Internet des Objets (IoT) et ses besoins technologiques associés, de nombreuses infrastructures ont besoin d'être mises à niveau afin de suivre le rythme. Avec 20,4 milliards d'objets connectés qui devraient être utilisés dans le monde d'ici 2020, la quantité de données capturées, traitées et stockées dans l'avenir sera exponentielle. Les coûts et les ressources nécessaires à la construction d'un centre de données - ainsi qu'au stockage et à la gestion de ces données - sont énormes. De plus, l'optimisation complète d'un centre de données représente un défi de taille pour éliminer les temps d'attente, réduire les temps d'arrêt et maintenir la conformité aux normes en constante évolution.

Que peut faire votre entreprise pour capturer d'immenses quantités de données et répondre à la demande d'accès en temps réel tout en réduisant les coûts ? Quelle pourrait être une stratégie de centre de données efficace pour votre entreprise ? Pour de nombreuses organisations, la réponse réside dans le centre de données à locataires multiples.

Qu'est-ce qu'un centre de données multi-locataires?

Un centre de données à locataires multiples (MTDC), aussi connu sous le nom de centre de données en colocation, est une installation où les organisations peuvent louer un espace pour héberger leurs données. Les MTDC fournissent l'espace et l'équipement réseau nécessaires pour relier une organisation aux fournisseurs de services à un coût minime. Les entreprises peuvent louer selon leurs besoins, qu'il s'agisse d'un rack de serveurs ou d'un module complet spécialement conçu. L'évolutivité de l'utilisation offre les avantages commerciaux d'un centre de données sans le prix élevé.
 

Dois-je externaliser les opérations de mon centre de données?

Les avantages de l'externalisation des opérations de données se résument à trois facteurs clés : 1) le coût, 2) le temps de disponibilité et 3) la sécurité.

Vous pouvez vous attendre à une amélioration radicale de la capacité de votre équipe informatique et de sa capacité à soutenir l'entreprise lorsque vous commencez à externaliser les opérations de votre centre de données. Toute équipe informatique gérant son propre centre de données doit constamment se concentrer sur la maintenance, la mise à niveau et s'assurer que le centre de données fonctionne à un niveau optimal à tout moment. Il faut également être en mesure d'accélérer le travail lorsque la demande atteint des sommets tout en s'attaquant aux temps d'arrêt et aux pertes de données.

Les coûts liés au maintien de votre centre de données sur site s'étendent à l'ensemble de l'entreprise: construire et maintenir le stockage des données en interne, maintenir l'alimentation, effectuer les réparations, assurer la sécurité et l'empreinte physique du centre de données, ces activités ont un impact sur l'entreprise au-delà de ces seuls facteurs. Cette focalisation constante sur la gestion du centre de données se traduit par un manque de ressources informatiques dédiées à la stratégie de l'entreprise. L’externalisation vers une installation de le MTDC permet à votre entreprise de redéployer des capitaux et des ressources dans des initiatives commerciales essentielles à la croissance.

Quels sont les défis et les avantages en jeu?

La fiabilité est essentielle. Le principal défi est de s'assurer que le MTDC vous permettra d'accéder aux données rapidement et à tout moment - il n'est pas facile de fournir une capacité de bande passante transparente pour chaque prestation.

Des exemples pour surmonter ce défi peuvent être trouvés à travers le monde. Par exemple, Pier DC est un MTDC certifié Tier III en Australie occidentale. La certification de niveau III exige un temps de disponibilité de 100 % et de multiples voies de distribution afin d'éviter tout temps d'arrêt pour l'entretien, la réparation ou le remplacement de l'équipement. Pour y parvenir, Pier DC a déployé une infrastructure de câblage tout fibre optique. La solution optique à haute densité à terminaison prédéfinie prend en charge les systèmes de contrôle intégrés ainsi que le câblage optique passif pour les connexions croisées des clients. Cela a permis à Pier DC de fournir à ses clients l'assurance qu'ils auront accès aux données et aux services qui leur sont confiés en tout temps, quels que soient les pics de demande, les besoins en capacité et les déplacements, ajouts et changements (MAC) qui surviennent pendant la durée de vie de tout centre informatique.

La longévité des centres de données est un avantage majeur qui rend l'investissement rentable. De plus en plus d'organisations cherchent à externaliser leur stockage de données et leurs services. En fait, les dépenses d'impartition aux MTDC devraient doubler d'ici 2022, ce qui portera le montant actuel de 31,5 milliards $ à 60 milliards $. À mesure que les données continuent d'exploser, il est impératif que chaque centre de données réponde aux besoins futurs en capacité et ce, rapidement.

Pour de nombreuses entreprises, l'impartition vers une installation de MTDC est importante pour des raisons encore plus précises.

  • Accèder à un déploiement rapide pour les applications à basse et haute densité
  • Tirer parti de l'assurance d'accords de niveau de service (SLA) stricts
  • Mettre rapidement à niveau pour répondre aux technologies et applications à plus grande vitesse
  • Obtenir des ressources avec un maximum de flexibilité pour préparer l'avenir
  • Réduire le coût total de possession (TCO)

Les MTDC s'attachent à permettre des connexions rapides pour leurs clients et des offres qui répondent à toute une gamme de besoins d'affaires, d'entreprises et de cloud computing. Pour cette raison, les opérateurs entreprennent généralement un renouvellement du matériel et de la technologie au moins tous les trois ans. Ce renouvellement, combiné à la durée de vie prévue de 10 ans d'un centre de données, représente une économie importante en termes de dépenses en capital, de temps et de ressources.

Considérations clés à prendre en compte lors de la recherche d'un MTDC

L'un des facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de trouver un MTDC est la localité. Votre entreprise doit être proche de vos installations, car la réduction de la latence et l'augmentation de la bande passante sont deux des plus grands défis associés à l'impartition. Par exemple, si les entreprises sous-traitent à des MTDC dans un autre pays, les vitesses de connexion diminuent et causent des temps d'attente inutiles, ce qui, en fin de compte, peut entraîner la frustration des clients et la perte d'affaires.

Du point de vue de l'infrastructure, l'évolutivité est essentielle. L'évolutivité au sein du centre de données permettra une migration simple vers des technologies et des applications plus rapides, un facteur vital pour répondre aux besoins futurs en bande passante et en vitesse de transmission que le client exige. Au fur et à mesure que les données continuent d'être générées et que les progrès technologiques augmentent, répondre aux demandes des clients avec une latence zéro et un accès en temps réel aux données sera également essentiel.

Une installation de MTDC offre également une gamme de services et d'options de télécommunication. Par exemple, si votre entreprise offre des services qui exigent des vitesses élevées, vous pouvez externaliser cette partie de votre activité. Par ailleurs, si vous n'avez besoin que d'espace de stockage, une autre installation de MTDC pourrait mieux répondre à vos besoins. Comme la plupart des entreprises ont une gamme de besoins auxquels plus d'une installation peut répondre, il est important de ne pas limiter votre entreprise à choisir une seule installation lorsque la meilleure solution peut impliquer plusieurs installations.

Enfin, la sécurité du réseau et la sécurité physique sont des facteurs importants dans le choix d'un MTDC. Si vos données sont externalisées, vous voudrez vous assurer qu'elles sont protégées contre tout accès inapproprié. Par exemple, les installations dotées de zones de sécurité en couches ne permettraient qu'au personnel autorisé d'accéder à certaines zones du réseau et à certaines barrières physiques. Vous voudrez également identifier les systèmes de surveillance, tels que la vidéosurveillance ou d'autres systèmes qui détectent les urgences comme les incendies ou les inondations. Les renseignements généraux sur la sécurité et la surveillance vous donneront un aperçu de la façon dont l'installation du MTDC protégera vos données et assurera la sécurité de vos clients. Conscients de l'importance de ces facteurs, il est courant pour les MTDC de considérer la sécurité comme un impératif commercial.

Vous devriez également envisager d'autres services lorsque vous choisissez une installation MTDC. En plus des services matériels et logiciels typiques, de nombreux fournisseurs de MTDC offrent une vaste gamme de services de consultation pour s'assurer que l'organisation respecte les règlements obligatoires et/ou les autres exigences de l'industrie. Même lorsque le client est informé et conscient de ces exigences, le fournisseur du MTDC peut disposer d'équipes spécialisées de personnel régional, national et international chargées de la conformité réglementaire, dont le but principal est de se tenir au courant des derniers développements. La gestion des données personnelles est un exemple de service particulièrement bénéfique pour les clients.

Pour les opérateurs, petits et grands, tirer profit des capacités de données massives n'est pas une tâche facile. La migration des besoins informatiques vers un MTDC permet d'alléger la gestion des données et de réduire les dépenses opérationnelles. Un MTDC prêt pour l'avenir devrait offrir évolutivité, flexibilité, modularité et SLA rigoureux pour assurer une disponibilité maximale, la tranquillité d'esprit du client et des déploiements rapides vers des applications haute densité selon vos besoins, et ce, rapidement.

Lauren Fahey and Tony Robinson
Corning Optical Communications
Dernière mise à jour : mars 2025

Contactez-nous. Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet.

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.