Innovations fibre optique | Technologie fibre optique | Corning

Une culture de l'innovation

Drs. Maurer, Keck et Schultz ont révolutionné les télécommunications mondiales

Trois visionnaires

Il y a plus de cinquante ans, les scientifiques Corning, les Drs. Robert Maurer, Donald Keck et Peter Schultz ont été réunis pour développer un verre optique de haute pureté capable de transmettre efficacement des signaux lumineux sur de longues distances - un exploit qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Ils ne savaient pas qu'ils révolutionneraient l'industrie mondiale des télécommunications.

Au milieu des années 1960, il est devenu clair pour nos chercheurs Corning et pour l'industrie des télécommunications en général que l'infrastructure existante en fil de cuivre utilisée pour transférer les données et la voix n'aurait pas suffisamment de bande passante pour le trafic projeté de l'avenir. La course pour trouver une solution était lancée.

Au cours de cette période, des membres de la Poste britannique sont venus pour demander notre aide dans la création de fibres optiques en verre pur. Leur conception nécessitait une fibre monomode (100 microns de diamètre avec un noyau de 0,75 micron) ayant une atténuation totale d'environ 20 dB/km. Les meilleurs verres optiques avaient alors des atténuations d'environ 1 000 dB/km. Cela signifiait que les Drs. Maurer, Keck et Schultz ont dû voir une amélioration de la transparence de 1098 pour atteindre l'objectif de 20 dB/km. La tâche semblait impossible, mais ils l'ont fait et leur percée technologique a changé le monde pour toujours.

Aujourd'hui, la fibre optique continue de permettre la connectivité dans lequel nous vivons. Les services sur large bande sont devenus un élément essentiel de la vie quotidienne, avec des fonctionnalités que nous attendons tous, telles que l'accès, la vitesse et une connectivité fiables. Notre découverte révolutionnaire et nos innovations de produits en fibre optique rendent tout cela possible.

En 2000, les Drs. Maurer, Keck et Schultz ont reçu la médaille nationale de Technology pour leur innovation qui a changé nos vies. C’est la plus haute distinction décernée par le Président des États-Unis aux principaux inventeurs et innovateurs américains qui ont contribué de manière durable à améliorer la compétitivité et le niveau de vie des États-Unis. Des scientifiques Corning ont reçu ce prix prestigieux à quatre reprises, un exemple de notre dévouement à l'innovation et à la découverte.

Des percées dans la technologie des fibres optiques stimulent l'ère de l'information

Des percées dans la technologie des fibres optiques stimulent l'ère de l'information

Au début des années 1970, une étonnante confluence de percées technologiques - le laser à semi-conducteur, le microprocesseur et la «vision» initiale d'un réseau de communication mondial - a alimenté l'acceptation rapide de la fibre optique.

Certains y voient le début de «l'ère de l'information», comparant la révolution sociale actuelle de «l'accessibilité de l'information» à la révolution industrielle du siècle dernier, en termes de portée et d'impact.

Les réseaux de communication à fibres optiques ont évolué au fil du temps. Au début des années 80, la fibre optique était principalement installée par les compagnies de téléphone et les avantages étaient évidents. La fibre optique peut transporter de grandes quantités d'informations et de signaux lumineux sur de longues distances - plusieurs fois celles que le cuivre peut fournir.

Au début des années 1990, la révolution de la fibre a modifié la façon dont le monde communique. Des fibres améliorées, une meilleure électronique et l'avènement de composants optiques signifient une qualité de signal améliorée et une plus grande efficacité. On peut dire que «l'ère de l'information» se concrétise alors sur la fibre optique.

Aujourd'hui, la convergence des réseaux de télécommunications et l'accès à ces réseaux, à travers une gamme croissante d'appareils électroniques par de plus en plus de personnes agit comme le moyen par lequel les connaissances, la culture et l'information sont distribuées de manière plus uniforme.

Activation des connexions mondiales

L'avenir de la fibre brille de mille feux

L'avenir de la fibre brille de mille feux

La génération actuelle est connectée comme aucune autre. Actuellement, plus de 5 milliards de kilomètres de fibre optique sont déployés dans le monde, reliant des personnes, des entreprises, des communautés, des pays et des continents.

La technologie permettant de partager instantanément et globalement la voix, les données, la vidéo et des applications telles que le partage de fichiers, les jeux en ligne, la vidéo à la demande et la TVHD continue de pousser les réseaux de communication à s'étendre et à évoluer. Depuis notre invention de la première fibre optique à faible perte, nous avons continué à développer et à fournir de nouvelles générations de technologie de fibre optique, alimentant l'expansion mondiale de la connectivité à large bande.

En raison de sa compatibilité avec d'autres technologies et de sa capacité presque illimitée, la fibre optique peut croître et s'adapter aux besoins de communication futurs. Nous avons lancé la révolution de la fibre optique et continuerons de mener l'industrie en développant la prochaine génération de technologies pour les réseaux de communication d'aujourd'hui et de demain.