Ressources pédagogiques | Fibre optique | Corning

Ressources pédagogiques

Ressources pédagogiques

Nous nous engageons à fournir des outils pédagogiques aux enseignants et aux étudiants qui souhaitent en savoir plus sur les bases de la fibre optique, sa composition et ses capacités.

L'invention révolutionnaire

Qu'est-ce que la fibre optique à faible perte ?
La fibre optique à faible perte est un filament flexible de verre de haute pureté capable de transporter des informations codées via des impulsions lumineuses sur de longues distances avec une faible atténuation (perte de signal).

Qui a inventé la fibre optique et quand ?
Les scientifiques Corning : le Dr Robert Maurer, Dr Peter Schultz et Dr Donald Keck ont ​​inventé la première fibre optique à faible perte en 1970. Inspirés par leur conviction que les informations peuvent être transmises par la lumière, les Drs. Maurer, Schultz et Keck ont ​​passé quatre ans à expérimenter différentes propriétés du verre jusqu'à ce qu'ils réussissent, créant la première fibre optique à faible perte pour les télécommunications.

La fibre optique a été inventée pour répondre à quel défi des télécommunications ?
La fibre optique a été notre réponse à la demande des consommateurs pour une bande passante accrue. À partir des années 1960, l'industrie des télécommunications s'est rendu compte que l'infrastructure de fil de cuivre existante ne pouvait plus suivre la croissance exponentielle du trafic de communications.

Pourquoi la fibre optique est-elle un produit révolutionnaire ?
La fibre optique a révolutionné l'industrie des télécommunications car elle permet une faible atténuation (ou réduction de la force du signal) et, contrairement au cuivre, offre une bande passante pratiquement illimitée. Avec ces qualités, la fibre optique est devenue l'épine dorsale des réseaux que nous utilisons aujourd'hui pour transmettre la voix, les données et la vidéo dans le monde entier.

Conception et fabrication révolutionnaires

Quelle est la composition de la fibre optique ?
La fibre optique a trois composants de base: (1) le noyau, composé de verre de haute pureté qui transporte l'information à travers les ondes lumineuses, (2) le verre de revêtement autour du noyau qui empêche la lumière de s'échapper du noyau avec une composition légèrement différente pour fournir un indice de réfraction plus faible, et (3) un revêtement extérieur pour protéger le verre des dommages.

Comment ceci fonctionne-t-il ?
Encodée dans un motif d'ondes lumineuses, l'information traverse chaque fibre optique par un processus de réflexion interne. Les ondes se déplacent à travers la fibre d'une source donnée vers une destination telle un décodeur où elle est ensuite décodée.

Comment la fibre optique est-elle fabriquée ?
La fibre optique n'était qu'un début. Nos scientifiques ont créé un procédé innovant pour produire une fibre pouvant être câblée, épissurée et connectée sur le terrain. Le processus de fabrication breveté Corning commence par la création de «préformes» de verre sur des tours exclusives de dépôt en phase vapeur. Ces préformes sont frittées dans un verre solide, dense et transparent puis étirées dans une fibre optique enduite, aussi fine qu'une mèche de cheveux humains. Des étapes de fabrication supplémentaires testent la résistance de la fibre à 100 000 livres-forces par pouce carré (psi) et mesurent ses performances optiques avant expédition à nos clients.

La fibre optique sous toutes ses formes

Quelle est la différence entre la fibre monomode et la fibre multimode ?
La fibre monomode a un noyau plus petit que la fibre multimode, permettant à un seul mode de lumière de se propager. Cette conception a été spécialement conçue pour les applications de téléphonie, où la fibre doit conserver l'impulsion lumineuse sur de longues distances. La fibre multimode a un cœur plus grand, permettant à des centaines de modes de s'y propager simultanément. Conçue pour des distances plus courtes, la fibre multimode est principalement utilisée pour les communications de données dans les réseaux d'entreprises.

Comment la fibre optique a-t-elle changé depuis son invention ?
La première fibre optique à faible perte a été remarquable pour son atténuation (ou perte) totale de 17 dB / km. Aujourd'hui, il existe des fibres optiques avec une atténuation aussi faible que 0,17 dB / km, ce qui se traduit par une perte de signal 100 fois meilleure que l'original. Cette propriété a fait de la fibre optique le support préféré pour des réseaux de communication rapides, fiables et de plus en plus économiques.

Quels sont les exemples de produits à fibres ?
Corning détient des centaines de brevets sur les différents types de fibres pour le marché des télécommunications. Nous fabriquons des fibres d'excellence qui connectent les continents, les pays, les villes et les citoyens du monde entier. Les produits Corning comprennent une gamme de fibres monomodes et multimodes pour toutes les applications d'aujourd'hui.

La fibre optique aujourd'hui

Où la fibre optique est-elle utilisée aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la fibre optique fournit l'infrastructure pour une connectivité à large bande partout dans le monde. Nous continuons de concevoir des innovations de fibre optique pour les entreprises, les maisons (FTTH), les réseaux d'accès, les applications longue distance et sous-marines pour connecter les communautés, les pays et les continents.

Comment la fibre optique m'affecte-t-elle ?
La fibre optique constitue l'épine dorsale high tech de toutes nos communications et technologies interactives du quotidien. Grâce au réseau mondial fibres optiques, nous avons un accès instantané à la voix, aux informations et à la vidéo via des appareils tels que les téléphones, les ordinateurs, la télévision haute définition, le GPS et les jeux grâce auxquels nous obtenons des itinéraires, envoyons des e-mails, effectuons des recherches, rejoignons les réseaux sociaux, faisons du shopping et téléchargeons de la musique, des films, etc.

Transformer l'avenir

Comment la fibre sera-t-elle utilisée à l'avenir ? 
Comme cela a été le cas depuis le tout début, l'un des moteurs qui façonne l'avenir de la fibre optique est la demande. En réponse aux nouveaux défis et à la demande croissante de connectivité, nos scientifiques continueront de découvrir des solutions innovantes au fur et à mesure des demandes du marché, pour lesquelles nos ingénieurs continueront de créer de nouvelles technologies de verre.

Quelles applications révolutionnaires se produisent déjà ? 
La fibre optique continue de créer de nouvelles opportunités dans notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Des innovations telles que le cloud computing, la technologie des ports optiques et les réseaux optiques passifs (PONS) nous permettront de nous associer à la technologie de manière révolutionnaire.

Partager