Visibilité de la chaîne d'approvisionnement | Gestion du risque fournisseur | Corning

Visibilité

Chez Corning, nous pensons que la transparence de la chaîne d'approvisionnement est essentielle pour maintenir l'intégrité de notre engagement en matière de responsabilité sociale de la chaîne d'approvisionnement. Nous utilisons une série de plates-formes technologiques qui nous permettent de surveiller de près notre chaîne d'approvisionnement, de collecter des données et de partager des informations sur la chaîne d'approvisionnement plus rapidement, plus efficacement et plus précisément que jamais auparavant. En gardant un œil sur notre chaîne d'approvisionnement 24 heures sur 24, nous pouvons rapidement identifier les problèmes et les traiter de manière proactive afin de garantir la responsabilité sociale dans l'ensemble de notre réseau mondial.

Elementum Orchestration Platform™

L'une des technologies utilisées par Corning pour assurer une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement est : Elementum Orchestration Platform™. Elementum est une technologie révolutionnaire qui nous permet de connecter l'ensemble de notre écosystème de chaîne d'approvisionnement en collectant des informations en temps réel sur les activités et les événements pertinents des fournisseurs, jusqu'au niveau local.

Grâce à la plateforme Elementum, les professionnels de la chaîne d'approvisionnement peuvent analyser des informations telles que l'expédition et la livraison, l'approvisionnement en matériaux et la fabrication dans toutes les régions du monde. Elementum surveille plus de 30 millions de sources de données, des EDI et ASN aux actualités et médias sociaux, et suit des concepts spécifiques tels que les minéraux de conflit, la diversité des travailleurs, le travail des enfants, la sécurité au travail, les émissions et les droits de l'homme. Cela nous permet d'avoir un aperçu opportun des événements et des questions géopolitiques susceptibles d'influencer notre performance globale dans la chaîne d'approvisionnement, y compris le comportement en matière de responsabilité sociale au sein de notre chaîne d'approvisionnement.

Nous partageons l'accès à ces informations dans toute notre entreprise, de sorte que les dirigeants de Corning, y compris les responsables de la chaîne d'approvisionnement, puissent utiliser ces données pour prendre en compte à la fois les besoins à court terme et les plans stratégiques à long terme de notre chaîne d'approvisionnement.

Gestion du risque

Le processus de gestion des risques de Corning commence avant même que les entreprises ne soient intégrées dans notre chaîne d'approvisionnement. Corning utilise riskmethods, une solution de profilage et d'évaluation des risques, pour identifier les risques potentiels avant de sélectionner les fournisseurs et les inclure dans notre chaîne d'approvisionnement. Riskmethods est un portail facile à utiliser qui permet une mesure et un reporting objectifs des risques à l'échelle de l'entreprise, en temps réel, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Corning suit 90% des dépenses de sa chaîne d'approvisionnement, effectuées par environ 2.000 fournisseurs répartis sur plus de 9.000 sites. Nous étendons le suivi des fournisseurs au sein de Riskmethods aux fournisseurs d'autres échelons. Ces fournisseurs sont en partie identifiés par nos fournisseurs de niveau 1 comme étant des fournisseurs critiques de matériaux et de composants dans notre chaîne d'approvisionnement. Grâce à des initiatives telles que l'initiative de Corning pour une exploitation minière responsable, nous travaillons à l'identification et au suivi des fournisseurs de matériaux comme des mines qui sont suivis par notre outil d'évaluation des risques riskmethods.  Le suivi de ces fournisseurs est essentiel pour atteindre notre objectif d'une chaîne d'approvisionnement durable en 2025 et permet à Corning de superviser sa base de fournisseurs.

Nos gestionnaires de risques utilisent les technologies de numérisation de riskmethods, y compris le suivi des données volumineuses, l'apprentissage automatique et l'IA, pour effectuer des évaluations proactives des risques dans la chaîne d'approvisionnement à travers le monde en un temps record.

L'outil Riskmethods collecte des données à partir d'un grand nombre de sources via ses partenaires de contenu, comme EcoVadis et Rapid Ratings, et en balayant des milliers de sites d'actualités, afin de produire des évaluations de risques actualisées pour la base de fournisseurs de Corning.  Corning utilise riskmethods pour surveiller les risques tels que les pratiques de travail et les violations des droits de l'homme, afin d'être averti lorsque ce type de risque est identifié dans notre base de fournisseurs, y compris les sous-traitants au sein de la base de données.

Les risques liés à la responsabilité sociale et environnementale dans la chaîne d'approvisionnement sont surveillés et évalués dans toute la chaîne d'approvisionnement pour les profils de risque suivants :

  • Pratiques de travail et droits de l'homme
  • Environnement
  • Sécurité de l'information et de la propriété intellectuelle
  • Réglementation et droit
  • Corruption et pots-de-vin

Au cours du processus de surveillance, les situations à risque sont identifiées et transmises en temps réel à des gestionnaires de risques qualifiés et désignés. Cette visibilité nous permet de gérer de manière proactive les situations potentiellement à risque et d'élaborer rapidement des plans de réduction des risques afin de les minimiser et, idéalement, de les éviter.

Directives et déclarations

Directives et déclarations

Code de conduite pour les fournisseurs


Notre code de conduite pour les fournisseurs établit la norme de la manière dont Corning et ses partenaires fournisseurs du monde entier travaillent ensemble pour développer et fournir des produits et des services de manière responsable.

Politique sur les minéraux de conflit

Nous nous efforçons de veiller à ce que notre chaîne d'approvisionnement respecte notre engagement en matière de droits de l'homme en adoptant des pratiques d'approvisionnement responsables. 

Traite des êtres humains et esclavage

Corning s'engage à respecter des politiques et des procédures qui favorisent le respect des droits de l'homme dans nos opérations et notre chaîne d'approvisionnement.

Politique des droits de l'homme

Chez Corning, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière de droits humains fondamentaux et nous les considérons comme un élément clé d'une chaîne d'approvisionnement socialement responsable.

 

Politique de protection des données

La protection du caractère privé des données personnelles et professionnelles au sein de notre réseau de fournisseurs est une priorité absolue pour Corning.

Politique de sécurité de l'information

L'objectif de cette politique est de minimiser le risque de perte ou de vol d'informations confidentielles de Corning suite à des interactions avec des fournisseurs, des entrepreneurs et des consultants.

Ligne d'assistance pour les plaintes

Les fournisseurs et autres parties prenantes concernées peuvent poser des questions ou signaler des infractions ou des plaintes via la lgine "Code of Conduct" confidentielle et anonyme de Corning, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(Code du pays) +1-888-296-8173 ou en ligne sur www.ethicspoint.com