Solution Fiber-to-the-Room pour un grand hôtel de villégiature | Corning

FTTR permet l'expérience la meilleure du client

FTTR permet l'expérience la meilleure du client

Resorts World Las Vegas

Dans une ville où les revenus sont mesurés au pied carré, Resorts World est la plus grande propriété hôtelière construite sur la bande de Las Vegas depuis 2011. Du casino d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés aux plus de 3 500 chambres, en passant par tous les points intermédiaires, une expérience technologique intégrée et une solution de connectivité de premier ordre étaient essentielles à la réussite de l'hôtel.

L'objectif était d'aider Resorts World Las Vegas à construire une propriété ultramoderne en mettant l'accent sur l'expérience des clients et des employés. Corning a été en mesure d'apporter un réseau riche en fibres, entièrement intégré, avec plus de 5 appareils connectés dans chaque chambre. Pour un grand hôtel à forte composante technologique comme celui-ci, un réseau traditionnel nécessiterait des centaines de salles de télécommunication. En utilisant les solutions réseau Corning® Everon®, l'hôtel n'a eu besoin que de 24 salles de télécommunication.

Téléchargez l'étude de cas complète au format PDF et assurez-vous de voir ce qui est possible pour votre réseau en consultant les solutions technologiques de Corning pour le secteur de l'hôtellerie.

“ Du divertissement et de la vie nocturne à l'espace de convention, en passant par le spa et la piscine, l'hébergement et les invités de tous niveaux, nous voulions être les meilleurs dans tout ce que nous faisions. Et nous y sommes parvenus. of all levels, we wanted to be best in class in everything we did. And we succeeded in that.”

- Scott SIbella, président-directeur général, Resorts World, LLC

Fiber to the Room = réseau défini par logiciel + alimentation électrique et données à longue distance

Fiber to the Room = réseau défini par logiciel + alimentation électrique et données à longue distance

Pour répondre aux exigences extraordinaires de cet hôtel en matière de technologie et de bande passante, un réseau traditionnel aurait nécessité des centaines de salles de télécommunications. En utilisant les solutions réseau Corning® Everon®, Resorts World n'a eu besoin que de 24 salles de télécommunication. La fourniture d'énergie et de bande passante à tous les clients, employés et à la périphérie du réseau dans cette propriété de 4 000 mètres carrés a été rendue possible grâce aux efforts de collaboration de Corning pour développer un réseau de pointe défini par logiciel et distribué sur une architecture de fibre optique jusqu'à la chambre et de CC à distance. Avec plus de 22 000 ports Ethernet, la technologie et l'expérience des clients de Resorts World sont inégalées.

Reliable

 

80 % de salles de télécommunications en moins
La réduction du nombre de salles de télécommunications permet une utilisation plus efficace de l'espace.

 

Scalable Network

 

Des distances 10 fois plus longues
La fibre jusqu'à la salle permet d'acheminer les données et l'énergie sur une distance 10 fois supérieure à celle des réseaux traditionnels.

 

Cost Effective

 

Câblage 8:1
Réduction du câblage domestique dans 3 500 chambres.

 



Le projet en chiffres
Plus de 3500 chambres/suites
Propriété de 4000 mètres carrés
2000+ caméras de sécurité
30 Gb de données sans fil traitées toutes les 15 minutes
5+ appareils connectés par chambre

Vidéo : les faits techniques

Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre prochain projet d'hospitalité ?

Que vous ayez besoin d'aide pour répondre aux demandes de données actuelles ou pour planifier l'avenir, nous pouvons vous aider.

Remplissez ce formulaire pour commencer dès aujourd'hui.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.