A base é o estabelecimento de uma rede de transporte óptico vertical comum, que se estende do subsolo à cobertura e aparece em todos os armários de telecomunicações. O coração lógico da rede de transporte estaria na “sala encontre-me”, onde todas as operadoras de telecomunicações do mundo exterior podem ser visualizadas. Como muitos sistemas de controle de operações e aplicações de edifícios inteligentes agora estão hospedados em serviços de nuvem protegidos, pode não haver necessidade de alocar espaço para servidores no local. Do ponto de vista da proteção de serviço, o cabeamento físico e o sistema eletrônico ativo para o transporte vertical precisam ser segregados e identificados separadamente das redes de locatários.
Após a estrutura vertical, cada andar exige uma infraestrutura horizontal que se estende desde o armário de telecomunicações de cada andar até zonas de fiação distribuídas por todo o teto. Por que no teto? Simplificando, quase tudo que faz parte da automação/operação de edifícios reside no plenum (espaço entre o teto falso e o piso acima) ou se origina no plenum para aparecer no teto falso ou é alimentado para baixo e para fora de uma parede. As zonas de fiação são razoáveis, porque limitam a quantidade de cabos puxados do armário de telecomunicações para muitos dos serviços distribuídos em um andar geral. Em vez disso, os serviços de edifícios inteligentes podem se conectar por cabo ou sem fio ao ponto da zona de fiação mais próximo. A necessidade aqui de segregar, identificar e proteger esta infraestrutura horizontal é muito crítica para garantir que, quando os empreiteiros de construção estiverem esvaziando um piso em preparação para uma remodelação ou um novo locatário, eles não a destruam. As estratégias de identificação podem ser paralelas ao que os empreiteiros do sistema de proteção contra incêndio fazem.
Por fim, a ativação de serviços de rede selecionados que as aplicações de edifícios inteligentes e serviços selecionados voltados para o locatário usarão para montar na rede física. A maioria dos serviços usa o protocolo IP sobre uma conexão Ethernet com fio, Wi-Fi ou celular. Essa premissa de projeto implica que todas as zonas do andar podem oferecer esses serviços. Além disso, a chegada dos serviços pode ser escalada ao longo do tempo, desde que exista transporte físico para administrar os custos do orçamento. Por exemplo, a etapa um pode ser um transporte SD-LAN conectado opticamente com um AP Wi-Fi a ser seguido e, finalmente, com uma small cell celular conectada digitalmente ou um DAS, por último.
Visto que dimensionar o backbone do CRE é uma consideração importante, gostaríamos de oferecer algumas considerações.
- Invista em uma abundância de excesso de capacidade nos caminhos ópticos e ópticos compostos. O 5G e o Wi-Fi de última geração estão chegando, e ambos usarão muita fibra e energia.
- Uma vez que a mão de obra de instalação é sempre um grande componente de custo, investir com um horizonte de tempo de pelo menos 10 anos de crescimento projetado na capacidade do backbone do CRE limitará as onerosas atualizações.