Data Center Cellular Service

Red de mantenimiento celular: instalación sencilla. Implementación rápida. Cobertura total de servicio.

Red de mantenimiento celular: instalación sencilla. Implementación rápida. Cobertura total de servicio.

Una red robusta de mantenimiento celular es una adición importante a cualquier centro de datos, por lo que las llamadas vitales no se pierden y los ingenieros pueden contactar inmediatamente a las personas y los recursos de soporte en línea sin limitaciones. Sin embargo, la cobertura inalámbrica confiable en los centros de datos a menudo está muy limitada por los materiales utilizados en la construcción y las filas de racks de equipos que se cargan en su interior. Nuestra solución para satisfacer las necesidades críticas de conectividad de los empleados y contratistas es la red empresarial de acceso de radio (E-RAN) inalámbrica SpiderCloud® de Corning – un sistema interno robusto y seguro que se puede instalar en la infraestructura LAN e implementar en 90 días.

¿Por qué utilizar una red empresarial de acceso de radio (E-RAN)?

El sistema E-RAN está compuesto por un nodo de servicio que gestiona los nodos de radio (puntos de acceso) que están conectados a él en todo el centro de datos. Todos los nodos de radio están alimentados por Ethernet, lo que los hace rápidos y fáciles de instalar.

¿Cómo funciona el sistema E-RAN?


Los nodos de radio alimentados por PoE+ se instalan en el techo o en bandejas de cables suspendidas

Los nodos de radio se conectan al nodo de servicio a través de Ethernet LAN

El nodo de servicios se conecta a la red del operador a través de Internet

PoE

Cobertura y capacidad celular confiables en cualquier lugar del centro de datos

Instalación típica de small cell en un centro de datos

Typical Small Cell Installation in a Data Center

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es una red de mantenimiento celular?

Es una solución de small cell dirigida que proporciona cinco barras de cobertura celular en todo el centro de datos. Como un centro de datos no es como una oficina corporativa típica, la mayoría de los empleados tendrán un dispositivo móvil del operador móvil contratado por la empresa, proporcionado por el empleador.

En un centro de datos, donde la mayoría de las redes son interconexiones ópticas de muy alta velocidad, la SD-LAN de Corning es la infraestructura de transporte complementaria ideal para la E-RAN. Proporciona los puertos PoE+ necesarios para los nodos de radio, la segregación del servicio, la resistencia a la interferencia electromagnética (EMI) y la capacidad de extender el cableado compuesto (fibra óptica y cobre) más allá del límite de 100 metros del cableado de Categoría 5e/6.

¿Existen requisitos para los servicios IP del centro de datos?

No, debido a que Corning comprende la naturaleza altamente segura de las operaciones actuales del centro de datos, la E-RAN fue diseñada para ser completamente autónoma y no requerir servicios IP externos. Gestiona internamente las direcciones IP y los servicios de infraestructura que requiere el sistema.

¿Qué tipo de backhaul se necesita para conectarse al operador?

Las instalaciones de E-RAN suelen utilizar backhaul de Internet (fuera del firewall) para conectarse a la red central móvil del operador deseado.

¿Dónde está instalado el equipo en el centro de datos?

El nodo de servicios E-RAN y el headend SD-LAN SDDP se instalan en la “sala encuéntrame” (MMR). El consumo de espacio del headend requiere de cuatro a seis unidades de rack (RU), según la configuración. Los nodos de radio E-RAN y SD-LAN SDAN se instalan en el propio centro de datos y se pueden conectar a bandejas de cables suspendidas o al techo.

¿Qué pasa si el centro de datos tiene un requisito de servicio de múltiples operadores?

Corning ofrece una familia de soluciones DAS que se pueden combinar con instancias E-RAN para brindar un servicio de múltiples operadores dentro del centro de datos.

¿Necesitas más información?

Estamos aquí para ayudarte con cualquier pregunta sobre tu red interna. Contáctanos a continuación y uno de nuestros representantes te llamará.

Contáctenos

Compartir