强大的蜂窝维护网络是任何数据中心的关键补充,因此不会错过重要呼叫,工程师可以立即联系用户和在线支持资源,而不会受到限制。但是,数据中心中可靠的无线覆盖范围通常受到施工中使用的材料和内部加载设备机架的排长的严格限制。我们满足员工和承包商关键连接需求的解决方案是康宁 SpiderCloud® 企业无线接入网络 (E-RAN),这是一个坚固而安全的建筑内系统,可通过局域网基础设施进行安装,只需 90 天就可以部署。
安装简单,部署快速。服务全覆盖。
安装简单,部署快速。服务全覆盖。
什么是企业无线接入网络 (E-RAN)?
E-RAN 系统由一个服务节点组成,该节点管理整个数据中心连接到其的无线节点(接入点)。所有无线节点都采用以太网供电,因此安装简单快捷。
E-RAN 系统如何工作?
![]() |
PoE+ 供电无线节点安装在天花板或架空线缆托盘上 |
![]() |
无线节点通过以太网局域网连接到服务节点 |
![]() |
服务节点通过互联网连接到运营商网络 |
![]() |
在数据中心的任何地方都有可靠的蜂窝覆盖范围和容量 |
数据中心中的典型小基站安装
Learn more:
常见问题
常见问题
什么是蜂窝维护网络?
它是一种有针对性的小型蜂窝解决方案,在整个数据中心提供五条蜂窝覆盖条。由于数据中心不像典型的公司办公室,因此大多数员工都会拥有公司提供的运营商合约移动设备。
在数据中心,大多数网络都是极高速的光互连,康宁 SD-LAN 是 E-RAN 的理想配套传输基础设施。它为无线节点、服务隔离、电磁干扰电阻以及将复合布线(光纤和铜)扩展到超五类/六类布线 100 米限制之外的能力提供了必要的 PoE+ 端口。
数据中心对 IP 服务有什么要求吗?
没有,因为康宁了解当今数据中心运营的高安全性,因此 E-RAN 设计为完全自包含,无需外部 IP 服务。它内部管理 IP 地址和系统所需的基础结构服务。
连接到运营商需要什么类型的回程?
E-RAN 安装通常使用互联网回程(防火墙外)连接到所需的运营商的移动核心网络。
设备安装在数据中心的什么位置?
E-RAN 服务节点和 SD-LAN SDDP 前端安装在电信接入间中。前端空间消耗需要 4 到 6 个机架单元,具体取决于配置。E-RAN 无线节点和 SD-LAN SDAN 安装在数据中心本身中,可以连接到架空线缆托盘或天花板上。
如果数据中心有多运营商服务要求,会怎么样?
康宁提供一系列分布式天线系统方案,可与 E-RAN 实例相结合,在数据中心内提供多运营商服务。
资源中心
建筑内网络资源
建筑内网络资源
有关康宁建筑内网络解决方案和产品的行业文章、案例研究和信息的一站式资源。从局域网(传统和下一代)和蜂窝(DAS和小基站)解决方案中进行选择。
有关康宁建筑内网络解决方案和产品的行业文章、案例研究和信息的一站式资源。从局域网(传统和下一代)和蜂窝(DAS和小基站)解决方案中进行选择。
了解更多