코닝은 탁월한 안정성과 독보적인 표면 품질의 평판 유리를 생산하는 공정을 개발함으로써 LCD 산업 발전에 기여했습니다. 오늘날 코닝은 기술 전문성과 자산을 활용하여 보다 선명한 이미지, 유비쿼터스 터치, 보다 큰 화면, 플렉시블 디스플레이 및 새로운 폼 팩터와 같은 차세대 디스플레이 혁신을 주도하고 있습니다.
디스플레이 유리 혁신을 통해 보다 몰입감높은 시청 경험을 선사합니다.
디스플레이 유리 기술: 선명한 이미지가 생활이 되다
디스플레이 유리: 선명한 이미지가 생활이 되다
생생하고 몰입감이 높은 오늘날의 디스플레이는 탁월한 시청 경험을 제공하기 위해 코닝의 유리를 사용하고 있습니다. 뉴스나 엔터테인먼트를 즐길때 , 아마 그 곳에 코닝 유리도 있을 것입니다. 코닝은 최초의 TV용 유리 음극선 전구와 스마트폰 및 노트북 컴퓨터 대중화에 기여한 LCD 유리를 포함한 혁신적인 디스플레이 발명품의 과학 및 엔지니어링 소재 기업입니다. 이제 코닝은 Corning® EAGLE XG® Slim Glass 기판 유리를 통해 산업 표준을 정립했습니다. 유리 조성에 중금속을 제거해 환경에 미치는 영향을 줄인 EAGLE XG 기판 유리는 2019년 250억 평방피트 생산이라는 기록을 달성한 바 있습니다. 이는 중국 만리장성의 25배 또는 축구장 39만개에 달하는 면적입니다)
코닝의 최신 유리 혁신 및 제품은 더 밝고, 더 빠르며, 보다 생생한 이미지를 지원합니다. 수상에 빛나는 Corning® Astra™ Glass는 고화질 디스플레이에 대한 증가하고 있는 수요에 대응하기 위해 개발된 태블릿, 노트북 및 8K TV 용 고성능 디스플레이를 위한 정밀하게 설계된 기판유리입니다.
모바일 디스플레이의 경우, Corning Lotus™ NXT Glass를 통해 디자인 측면에서의 새로운 시도가 가능해졌습니다. Corning Lotus NXT Glass 를 사용하여, 구부러지고, 휘어지거나 엣지 형태의 OLED 디스플레이를 탑재한 디바이스 디자인을 구현하고 있습니다. 플렉시블 OLED 기기는 플라스틱 백플레인 기판을 사용하며, 제조 공정 상 코닝의 첨단 디스플레이 유리가 필요합니다. Corning Lotus NXT Glass는 리지드 및 플렉서블 OLED 패널의 선두주자로서 보다 뛰어나고 소비자가 만족하는 우수한 디자인과 품질을 위해 지속적으로 노력할 것입니다.
코닝은 기존 LCD 및 OLED 디스플레이 기술을 넘어 퀀텀 닷, 마이크로LED 및 미니LED 등 다양한 신생 디스플레이 기술 분야에서 기회를 모색하고 있습니다. 디스플레이 로드맵을 성공적으로 일군 입증된 실적, 독자적인 퓨전 공법, 안정적인 공급망, 고개과 혁신에 대한 약속 그리고 혁신적인 포트폴리오를 통해 차세대 디스플레이 기술을 이끌어 나갈 것 입니다.
보다 자세한 코닝 디스플레이 역사에 대해 알아보세요.
독보적인 업계 리더십을 갖춘 차별화된 역사
독보적인 업계 리더십
1939년 세계 박람회에선 텔레비전과 같은 미래 기술을 선보였습니다. TV에는 코닝의 원형 브라운관용 (CRT) 유리가 사용되었습니다.
1950년대 코닝은 거의 모든 흑백 TV의용 유리를 생산했습니다.
코닝은 AMLCD를 위한 보다 정밀하고 안정성이 뛰어난 유리에 대한 요구에 부응하면서, 1980년대 또 다른 디스플레이 혁명을 일으켰습니다. 코닝은 독자적인 퓨전 공법을 통해 개인용 컴퓨터, TV 및 모바일 기기에 사용되는 유리를 생산하고 있습니다. 코닝은 오늘날에도 끊임없는 혁신을 통해 정밀 디스플레이 유리 산업을 이끌어 나가고 있습니다.
유리 기술의 전략적 강점
유리 기술의 전략적 강점
디스플레이 기술은 세계 최고 수준의 3 대 핵심 기술과 4 대 제조 및 엔지니어링 플랫폼에 대한 코닝의 전문 지식을 활용합니다.
디스플레이 시장의 과제를 해결하기 위한 코닝의 솔루션을 확인해 보세요.
유리 분야 전문성
유리 분야 전문성
코닝은 유리 과학 전문성을 바탕으로 오늘날의 주요 디스플레이와 첨단 미래 디스플레이 기술에 적합한 유리 조성을 개발합니다
코닝은 유리 과학 전문성을 바탕으로 오늘날의 주요 디스플레이와 첨단 미래 디스플레이 기술에 적합한 유리 조성을 개발합니다
광물리학 전문성
광물리학 전문성
코닝은 디스플레이 포트폴리오 전반에 광물리학 전문성을 활용하여 보다 강력한 차별점을 제공합니다.
코닝은 디스플레이 포트폴리오 전반에 광물리학 전문성을 활용하여 보다 강력한 차별점을 제공합니다.
퓨전 공법
퓨전 공법
코닝의 독자적인 퓨전 공법은 업계 최고의 디스플레이 기판 유리를 생산하며 플렉시블 OLED 디스플레이 기술을 지원합니다.
코닝의 독자적인 퓨전 공법은 업계 최고의 디스플레이 기판 유리를 생산하며 플렉시블 OLED 디스플레이 기술을 지원합니다.
비디오
Journey of Glass
Journey of Glass
놀라운 유리의 역사와 이를 가능케 한 기술에 대해 알아보세요
놀라운 유리의 역사와 이를 가능케 한 기술에 대해 알아보세요
디스플레이 스토리
차세대 디스플레이 기술과 정밀 유리의 역할
차세대 디스플레이 기술과 정밀 유리의 역할
우리가 매일 사용하는 LCD 디스플레이 기술이 50년도 전에 개발되었다는 것이 믿기지 않습니다. 하지만 언제나 그렇듯, 업계는 차세대 기술을 준비하고 있으며 코닝 또한 이를 지원할 준비가 되어 있습니다.
우리가 매일 사용하는 LCD 디스플레이 기술이 50년도 전에 개발되었다는 것이 믿기지 않습니다. 하지만 언제나 그렇듯, 업계는 차세대 기술을 준비하고 있으며 코닝 또한 이를 지원할 준비가 되어 있습니다.
자세히 읽기디스플레이 산업의 미래
디스플레이 산업의 미래
코닝이 디스플레이 산업의 미래를 긍정적으로 보는 이유를 알아보세요
코닝이 디스플레이 산업의 미래를 긍정적으로 보는 이유를 알아보세요
자세히 읽기디스플레이로 가능한 새로운 미래
디스플레이로 가능한 새로운 미래
수십 년 전 코닝의 혁신가들은 유리 스크린을 통해 생생하고 빠른 이미지로 소통할 수 있는 방법을 상상했었습니다.
수십 년 전 코닝의 혁신가들은 유리 스크린을 통해 생생하고 빠른 이미지로 소통할 수 있는 방법을 상상했었습니다.
자세히 읽기LCD 탄생 50주년
LCD 탄생 50주년
픽셀의 발명과 함께 세상을 보는 새로운 방식이 탄생했으며 오늘날까지도 여전히 우리가 세상을 연결하는 방식의 중요한 연결고리가 되고 있습니다.
픽셀의 발명과 함께 세상을 보는 새로운 방식이 탄생했으며 오늘날까지도 여전히 우리가 세상을 연결하는 방식의 중요한 연결고리가 되고 있습니다.
자세히 읽기LCD vs. OLED #GlassAge Debate
LCD vs. OLED #GlassAge Debate
지난 170여년 동안 소재과학의 혁신가로서 최근 활발하게 이루어지고 있는 LCD vs. OLED 디스플레이 패널 기술에 대한 논의를 흥미롭게 지켜보고 있습니다.
지난 170여년 동안 소재과학의 혁신가로서 최근 활발하게 이루어지고 있는 LCD vs. OLED 디스플레이 패널 기술에 대한 논의를 흥미롭게 지켜보고 있습니다.