코닝은 1915년 PYREX® 유리를 출시한 이래로, 의료 및 제약 산업의 신뢰받는 공급업체입니다. 오늘날 코닝은 생명공학 실험실 제품, 세포배양 솔루션, 바이오 프로세스 용기 및 특수 표면 기술의 선두 주자입니다. 또한 의약품 저장 및 전달을 위한 혁신적인 새로운 유리 포장으로 의약품에 대한 더욱 신뢰할 수 있는 접근성을 제공하는 데 기여합니다.
삶을 변화시키고 생명을 살리는 혁신 솔루션
파괴적 혁신
파괴적 혁신
생명공학 분야에서의 코닝의 역사는 100년전 케이크를 굽던 유리 그릇에서 시작됩니다. 1913년 베시 리틀턴 (Bessie Littleton) 여사는 코닝 물리학자인 남편 제시 리틀턴(Jessi Littleton)이 가져온 내열 유리에 케이크를 굽습니다. 내열유리는 오븐의 열기를 견디는데 성공했고, 해당 유리 조성은 내구성이 강한 조리 기기와 실험기구 제품 브랜드인 PYREX®로 출시됩니다. PYREX는 2차 세계대전 당시 페니실린 대량 생산에 있어서 중요한 역할을 했을 뿐만 아니라, 1950년대 소아마비 백신 개발에도 기여했습니다. 이후 코닝은 백신 개발과 세포 배양 연구를 가속화하는 더 많은 기술을 도입했으며, 신약 개발 및 연구 분야에 있어서 코닝의 세포 배양 용기는 업계 표준으로 자리잡았습니다. 이제 코닝은 의약품 패키징 분야의 대 변화를 불러올 Valor 유리를 개발하고 해당 시장의 기회를 포착하기 위해 노력하고 있습니다.
생명 공학 혁신의 전략적 이점
생명 공학의 전략적 이점
코닝 생명공학 혁신은 자사의 세계 최고 수준의 3대 기술 역량(유리과학, 광물리학, 세라믹과학)과 4대 제조 및 엔지니어링 플랫폼(퓨전공법, 압출공법, 정밀성형, 증기증착 공법) 및 고객과의 긴밀한 관계에 기반하고 있습니다.
코닝이 생명공학 용기 시장의 난제를 해결하기 위해 자사의 중점 포트폴리오를 어떻게 활용하는지 알아보십시오.
생명 공학 기술: 의료 혁신
의료 혁신
우리 모두는 보다 건강하고 오래살 수 있도록 도와주는 안전하고 효과적인 의약품을 원합니다. 코닝은 이러한 의약품 개발에 있어서 중요한 역할을 합니다. 전 세계 거의 모든 생명공학 실험실의 과학자들은, 코닝의 제품을 활용하여 차세대 의약품 개발에 몰두하고 있습니다. 코닝은 또한 기존의 의약품 유리 패키징 시장의 새로운 혁신을 위해 코닝의 전문성을 활용하고 있습니다. 새로운 코닝 Valor® Glass는 기존 표준 유리 패키징 보다 의약품을 효과적으로 보호하는 혁신 기술입니다. 그리고 의약품은 생명을 보호합니다.
생명공학 용기 분야의 지난 100년간의 경험을 통해, 코닝은 생명공학 연구자들의 중요한 파트너가 되었습니다.
생명공학 용기 분야의 지난 100년간의 경험을 통해, 코닝은 생명공학 연구자들의 중요한 파트너가 되었습니다. 코닝은 생명공학 과학자들과 협업하여 기술적 난제 해결을 돕습니다. 전 세계 10만개 이상의 실험실에서 찾아볼 수 있는PYREX®, Falcon® 및 Axygen® 등의 신뢰성 높은 브랜드는 우수한 품질과 신뢰성으로 잘 알려져 있습니다. 코닝의 기술은 과학자들이 질병을 치료하고 3D 세포 배양, 바이오 프로세스, 유전체학 연구를 돕고 있습니다.
의약품 패키징 산업은 지난 수십 년 동안 동일 기술을 활용하여 의약품을 보관했습니다. 기존의 의약품 패키징 기술은 약물 제재 및 고속 처리 장비와 병행하여 발전하지 못 했습니다. Valor Glass 유리 솔루션은 의약품 패키징의 현대화에 대한 필요성에 부응합니다.
21세기 의약품을 위한 21세기 제약용 패키징 Valor를 개발하기 위해, 코닝의 유리 과학, 광물리, 증기 증착, 정밀 성형, 압출 성형 부문의 전문성을 적용했습니다. 그 결과 의약품의 보관과 운송을 강화하고 공중 보건 필수 의약품에 대한 보다 신뢰할 수 있는 접근성을 제공하는 제약 유리 분야의 획기적인 기술인 Valor Glass를 개발했습니다. Valor Glass는 미세한 유리 입자 및 파손으로 인한 오염의 가능성을 현저히 줄이고, 의약품 제조사들의 생산 속도와 수율을 개선합니다. 코닝은 유수 제약 회사와 협업하여 혁신적인 제약 패키징의 도입을 위해 노력하고 있습니다.
유리에 대한 전문 지식
유리에 대한 전문 지식
코닝의 세계 최고 수준의 3 대 핵심 기술 중 하나입니다.
코닝의 세계 최고 수준의 3 대 핵심 기술 중 하나입니다.
자세히 알아보기