법적 안내문 | Corning.com

다음 안내문은  www.corning.com 과 www.corninggorillaglass.com에 적용되며, 본 사이트 이용 시  해당 안내문, 본 사이트에 명시된 이용  약관 및 모든 해당 법률이 적용됩니다. 코닝 주식회사(Corning Incorporated)는 본 게시물을 업데이트하여 수시로 이러한 안내문 또는 이용  약관을 개정할 수 있습니다.

자료 사용에 대한 제한

이 사이트는 코닝 주식회사(이하 "코닝", "당사," "저희," 또는 "당사의"라 칭함)가 소유하고 운영합니다.  www.corning.com  또는 코닝이 소유, 운영, 라이선스 또는 관리하는 모든 웹사이트의 자료는 모든 저작권 및 기타 소유권 안내문을 따르는 경우에 한해 개인용 및 비상업적인 가정용으로만 사용하는 컴퓨터 한 대에서 자료의 사본 하나를 다운로드할 수 있다는 점을 제외하고, 어떤 방식으로든 복사, 재생산, 재출판, 업로드, 게시, 전송 또는 배포될 수 없습니다. 자료를 수정하거나 다른 목적으로 사용하는 것은 코닝의 저작권 및 기타 소유권을 침해하는 것입니다. 다른 웹사이트나 네트워크 컴퓨터 환경에서 그러한 자료를 사용하는 것은 명시적으로 금지됩니다.

면책
이 사이트의 자료는 "있는 그대로" 제공되며, 해당 자료에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다. 적용 가능한 법률에 따라 허용되는 최대한의 범위 내에서, 코닝 주식회사는 특정 목적에 대한 상품성 및 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하되, 이에 국한되지 않고, 명시적이거나 묵시적인 모든 보증을 부인합니다. 코닝은 자료에 포함된 기능이 중단되거나 오류가 발생하지 않거나, 결함이 수정되거나, 이 사이트 또는 사이트를 사용할 수 있는 서버에 바이러스 또는 기타 유해한 구성 요소가 없음을 보증하지 않습니다. 코닝은 이 사이트에 있는 자료의 사용이나 동 자료의 사용에 따른 결과의 올바름, 정확성, 신뢰성 등에 관하여 어떠한 보증 또는 진술도 하지 않습니다. 필요한 서비스, 수리 또는 수정 비용 일체는 (코닝이 아니라) 귀하가 부담합니다. 해당 법률은 묵시적 보증의 배제를 허용하지 않을 수 있으므로, 위 배제 조항이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

책임의 한계
어떠한 경우에도, 코닝, 또는 그 계열사, 직원, 임원 또는 대리인은 직접, 특별, 간접, 부수적, 특별, 징계적, 징벌적 또는 결과적 손해, 또는 계약에 의한 행위이든 불법 행위(태만을 포함하되 이에 국한되지 않음)이든 불문하고 사용 손실, 이익 손실 또는 데이터 손실을 포함하되 이에 국한되지 않는 여하한 종류의 기타 모든 손해, 또는 다음의 경우로 인해 발생하거나 어떤 방식으로든 이와 연계된 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. (i) 본 사이트 및 그 콘텐츠, 자료, 소프트웨어, 정보 또는 본 사이트상 혹은 본 사이트를 통한 거래의 사용 또는 사용 불능, 또는 (ii) 본 사이트 또는 본 사이트상 혹은 본 사이트를 통한 콘텐츠, 자료, 소프트웨어, 정보, 제품, 또는 서비스의 오류, 누락, 또는 기타 부정확성으로 인한 클레임, (iii) 당사 사이트를 통해 혹은 사이트로부터 구매 또는 획득한 제품, 데이터, 정보 또는 서비스, 혹은 수신된 메시지, 혹은 체결된 거래로 인하여 발생하는 대체 상품 또는 서비스의 구매 비용, (iv) 귀하의 전송 또는 데이터에 대한 승인되지 않은 접근 또는 변경, (v) 당사 사이트상 제3자의 진술 또는 행위, 또는 (vi) 코닝 또는 그 승인된 대리인이 해당 손해의 가능성을 고지받은 경우라 하더라도 당사 사이트와 관련된 기타 문제. 사이트 및/또는 사이트 관련 서비스에 대한 불만족에 대한 귀하의 유일한 구제책은 사이트 및/또는 해당 서비스의 사용을 중단하는 것입니다.

준거법은 책임의 한계, 묵시적 보증 또는 상기 명시된 특정 손해의 배제 또는 제한을 허용하지 않을 수 있으므로, 이 책임의 한계가 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 본 책임 제한의 어떤 부분도 어떤 이유로든 유효하지 않거나 시행할 수 없는 것으로 판명되는 경우, 그러한 상황하의 달리 제한될 수 있을 책임에 대한 코닝의 책임의 총액은 10달러를 초과하지 아니합니다.

저작권 안내문

명시적으로 달리 식별된 웹사이트를 제외하고, 이 웹사이트의 모든 콘텐츠, Copyright © 1994 - 2018 Corning Incorporated. All rights reserved. 코닝 웹사이트에 게시된 문서에는 기타 권리에 관한 안내문이 포함되어 있거나, 코닝 또는 제3자가 소유한 제품, 서비스, 프로세스 또는 기술이 설명되어 있습니다. 이러한 문서를 게시함으로써, 코닝은 코닝 또는 제3자의 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 자산 권리에 따른 여하한 라이선스를 부여하지 않음을 유의하시기 바랍니다.

상표권

이 사이트 전체에 걸쳐 코닝 주식회사 및 그 자회사의 다음 등록 상표가 나타날 수 있습니다.

12-PETTE, 3.OPTICAL, 3.OPTICAL WITH DESIGN, ACTIFI, ADVANTAGE, AFOP (Stylized with Design), ALTOS, ARMORCAST, AVANT, AVANTGUARD, AXYGEN, AXYPET, BIOCENTRIX, BIOCOAT, BIOPETTE, CAC, CELCOR, CELLBIND, CELLCUBE, CELLGRO, CELLSTACK, CELLSTRIPPER, CLEARCURVE, CONSULTANT LINKUP, CORNING, CORNING GORILLA GLASS NBT, CORNING IRIS, CORNING WARE, COSTAR, CPC, CW BY CORNINGWARE, DENSEPAK, DESK-LINK, DFX, DNA-BIND, DURATRAP, EAGLE XG, ECLIPSE, EDGE8, ELPLASIA, EPIC, FALCON, FASTACCESS, FDC, FIBER IQ, FIBRANCE, FIBRLOK, FLATMASTER, FLORA, FLOWELL, FREEDM, FUSELITE, GENTEST, GILBERT, GMS, GORILLA, GPO, GPPO, HEPATOLINK, HPFS, HYPERFLASK, HYPERSTACK, IC VOA (Stylized with Design), INFINICOR, INSECTAGRO, LAMBDA (Stylized with Design), LANSCAPE, LEAF, MACOR, MASTERPIX, MATRIGEL, MAXYMUM RECOVERY (Stylized with Design), MED-GAMMA, MED-X, MIC, MINIXTEND, MS2, MS2 (Stylized with Design), MULTI, MULTI-FLEX (Stylized with Design), MULTIMAX, NATRIX, NETWELL, NU-SERUM, OPTIFIT, OPTISHEATH, OPTISNAP, OPTITAP, OPTITECT, OPTITIP, OPTIWAY, OPTOCOMMERCE, PBX, PGX, PHOTOBROWN, PHOTOBROWN EXTRA, PHOTOGRAY, PHOTOGRAY EXTRA, PLATEMAX, PRIMARIA, PYREX, PYREXPLUS, PYROCERAM, RIGIPLATE, ROTAFLO, RPDPASS, RPX, SABRE, SC-DC, SCHOLAR, SEARCHLITE, SEE THE LIGHT, SINCE 1958 CORNINGWARE, SLIC, SMF-28, SMF-28e, SMF-28e+, SOLO, SPECTRAMUX, SPIDERCLOUD, SPIN-X, STEUBEN, STRIPETTE, STRIPETTOR, SUPERMIX, SUPERSOMES, SYNTHEMAX, TBII, THE GLASS AGE, THERMOWELL, TRANSTAR-96, TRANSWELL, TROPEL, TXF, ULE, ULTRAEASE, UNICAM, VALOR, VARIOPTIC, VASCADE, VF-45, VOLITION, VSDN, WILLOW, 및  상표 .

이 사이트 전체에 걸쳐 코닝 주식회사 및 그 자회사의 다음 상표 또한 나타날 수 있습니다.
AFR, ADVANCED-FLOW, ANYLAN, CENTRIX, COLORPRO, CONCORE, CORNING LOTUS XT, DECKWORKS, ENGINEERED BY CORNING (Stylized with Design), EVERON, FIBERPASS, F.P. (Stylized with Design), IBWAVE, GORILLAGUARD, GUARDIANT, MICROHSI, NCLOSURE, NDR, POLARCOAT, ROCKETRIBBON, SMARTWALL, VALOR.

National Medal of Technology는 미국 상무부의 상표입니다.

본 사이트에 포함된 기타 모든 상표권은 각 소유자의 재산입니다.

치외법권 적용

달리 명시되지 않는 한, 이 사이트의 공개 섹션에 있는 자료는 미국에서 코닝 주식회사 및 해당 제품을 홍보할 목적으로만 제공됩니다. 달리 기재되지 않는 한, 이 사이트는 코닝 주식회사가 미국 뉴욕 소재 코닝 본사에서 관리합니다. 코닝은 이 사이트에 제시된 자료가 전 세계적으로 사용하기에 적합하거나 사용 가능하다는 것을 진술하지 않습니다. 다른 위치에서 이 사이트에 접속하기로 선택한 사람들은 자신의 발의에 따라 접속하며 현지 법률이 적용되는 경우 현지 법률을 준수할 책임이 있습니다.  

준거법은 상기 법적 안내문의 다른 측면뿐만 아니라 위에 포함된 면책 조항의 집행 가능성을 허용하지 않을 수 있습니다.  코닝은 준거법에 의해 금지된 경우를 제외하고 본 법적 안내문을 모든 사용자에게 적용하는 것이 목적이며, 이 경우 해당 금지된 경우를 제외한 본 법적 안내문의 모든 측면이 적용됩니다.  

최종 개정일: 2018년 11월