Network Solutions for Commercial Real Estate

Die Zukunft gehört "Smart Buildings" – Netzwerk-Voraussetzungen im gewerblichen Bereich

Dank Internet rückt die Welt näher zusammen – das bedeutet, dass zuverlässiger Konnektivität eine elementare Rolle bei der Grundversorgung zukommt. In der Immobilienbranche hat sie sich längst als "vierten Säule" etabliert und ist so bedeutend wie die Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme. Es ist absehbar, dass Trends wie die Einführung von 5G, das Internet der Dinge (IoT) oder intelligente Gebäude (sog. Smart Buildings) eine deutlich höhere Leistung von LAN- und Gebäudesystemnetzwerken erfordern werden. Aus diesem Grund sind Gebäudeeigentümer gut beraten, Ihre Netzwerke neu zu konzipieren, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Entdecken Sie jetzt die Komplettlösungen von Corning für die passive LAN-Infrastruktur: dank der unübertroffenen Ausbaufähigkeit und Flexibilität sind Sie bestens ausgerüstet für aktuelle und zukünftige Leistungsanforderungen. Immobilienverwaltungen sind mit unseren vielseitigen, zukunftssicheren Glasfaserlösungen in der Lage, hochwertige Netzwerke für den gewerblichen Einsatz aufzubauen, die diverse gebäudeinterne Anwendungen unterstützen, wie z.B. Mobilfunk, Wi-Fi, BMS, LAN, Sicherheitsmaßnahmen und andere IP-basierte Dienste. Mit den gebäudeinternen Netzwerklösungen von Corning können Immobilienbesitzer die heutigen kommunikationstechnischen Anforderungen bedienen und gleichzeitig das Fundament für zukünftige glasfaserbasierte Konnektivität schaffen, das die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes abdeckt. Sie ersparen sich überdies das mühsame Entfernen bzw. Ersetzen veralteter Verkabelung. Möchten auch Sie, dass sich Ihre Gewerbeimmobilie positiv aus dem Wettbewerbsumfeld abhebt – ganz nach dem Motto "Das Netzwerk macht den Unterschied"? Dann setzen Sie auf herausragende Konnektivität – hier erfahren Sie alles Wissenswerte.

Ressourcen und Fallbeispiele

IoT – das Internet der Dinge

IoT: Planung und Vorbereitung für das Internet der Dinge

Das Internet der Dinge (IoT) ist in aller Munde. Besonders faszinierend sind die sprunghaften Wachstumsprognosen für die Anzahl der angeschlossenen Geräte als auch die Gewinnerwartungen für die globale Wirtschaft. Die Zahlen und Wachstumsprognosen sind atemberaubend: allein zwischen 2018 und 2019 nahm die Anzahl der IoT-Geräte weltweit um unglaubliche 3,52 Milliarden zu.

Inzwischen betrifft das Thema IoT weit über 30 Milliarden angeschlossene Geräte. In diesem Artikel des CablingInstall-Magazins erfahren Sie, was das für Ihr Netzwerk bedeutet.

Mehr erfahren

Was bedeutet die Einführung von 5G-Netzen für die Glasfaserverkabelung

5G verspricht unbegrenzte Möglichkeiten. Und dafür ist bei der Glasfaser-Infrastruktur revolutionärer, grundsätzlicher Wandel notwendig – statt kleiner, zögerlicher Anpassungsschritte.

5G wird Menschen und Geräte durch intelligente Netze und Anwendungen miteinander verbinden und dabei riesige Datenmengen erzeugen. 5G hat den Anspruch, die besten Leistungsmerkmale zu gewährleisten – während gleichzeitig immer mehr Geräte vernetzt werden. Insbesondere dieser Fortschritt in der Netzwerktechnologie wird eine neue Welle der innovativen Datenverarbeitung und technische Neuerungen auslösen: Dies wird die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben und arbeiten, von Grund auf verändern  Doch bevor es soweit kommt, muss zunächst die Netzwerkinfrastruktur geschaffen werden, die die zu erwartenden Abermillionen an Geräten und Megabits bewältigen kann. Erfahren Sie hier, wie 5G...

Mehr erfahren

Das smarte, vernetzte Gebäude

Die Gebäudeverkabelung der Zukunft

Der Handel mit Gewerbeimmobilien erlebt einen grundlegenden Wandel. Ganz gleich, ob es um Büros oder Einzelhandelsobjekte geht: Bei gewerblich genutzten Immobilien zählen nicht mehr vorrangig die äußerlichen Attribute wie Lage, Zustand oder Ausstattung. Stattdessen sind technologische Neuerungen die wichtigsten Merkmale geworden, die den Unterschied zwischen einer erfolgreichen und einer ineffektiven Immobilie ausmachen.

Während sich neue Technologien in rasantem Tempo durchsetzen, verläuft der Wandel bei gewerblichen Immobilien hingegen nur langsam. Zukunftstechnologien wie 5G und das Internet der Dinge (IoT) werden die herkömmlichen Strategien im Umgang mit Gewerbeimmobilien...

Weiterlesen

Die Zukunft der Gebäudeverkabelung

Wie lange ist Kupfer noch ausreichend?

Glasfaser ist unbestritten "State of the Art" –  nichtsdestotrotz sind auch Kupferkabel für viele Firmen mit geringen bis moderaten LAN-Bandbreiten-Anforderungen eine gute und ökonomisch kluge Wahl. Aus unserer Erfahrung erfreuen sich Netzwerkkabel der Kategorie 6A (Cat 6A) steigender Nachfrage, da sie mit ihrer Übertragungsleistung von 10G bis zu 100 Metern eine gute Grundversorgung für Kliniken und Universitäten gewährleisten. Doch in den meisten Betrieben ist die Kategorie 6 (Cat 6) mit maximal 1G ebenfalls ausreichend.  

Für die Installation in Umgebungen mit höheren Geschwindigkeiten bietet die neueingeführte Kabelkategorie 8 (Cat 8) mit ihren...

Weiterlesen

Sie möchten mehr erfahren?

Unser Vertrieb ist gerne für Sie da. Bei Fragen zu gebäudeinternen Netzwerken füllen Sie bitte das Kontaktformular aus, wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Vielen Dank.

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.