光纤到驻地 | 光通信 | 康宁

光纤到驻地

光纤到驻地

光纤到驻地(FTTP)是安装和使用光纤,一路向单一家庭住宅、多住户单元等建筑和企业提供高速宽带接入。与传统的铜制基础设施相比,FTTP 显著提高了宽带网络的连接速度和可靠性。

康宁可帮助网络运营商保持对高带宽功能的需求,从而实现新兴应用的承诺 , 提供可加快部署、提高网络性能并最大限度地降低成本的解决方案。我们的 FTTP 创新在客户的直接投入下开发,已为全球超过 5200 万户家庭提供了光纤连接。

FTTP 文章、趋势和见解

您的网络是否已准备好迎接下一步?

您的网络是否已准备好迎接下一步?

每一天都带来新的技术突破。您的网络是否已准备好满足不断变化的客户期望?发展您的网络以领先于不断增长的需求可能是一项挑战,但我们在这里支持您的每一步。我们的专家可以帮助您创建和交付清晰的铜到光纤迁移策略,帮助您走上长期成功之路。

了解更多

一部创新史

光纤到户:一部创新史

正如我们近50年前发明世界上第一种低损耗光纤一样,康宁继续改变着世界连接的方式。我们与客户共同创新新产品和技术,以确保我们提供改进的网络性能和更快的网络部署,同时降低其总拥有成本。除了技术之外,康宁还投资扩大产能,以确保为客户提供可靠的供应,并进行战略性收购,以扩大我们的 FTTx 产品组合。

了解更多

除了建立网络:为第2天做准备

除了建立网络:为第2天做准备

当利益相关者评估重要的基础设施决策时,他们必须确保它们包括所有因素,包括第 2 天的运营因素,一旦网络构建完成。

了解更多

网络

驻地

光纤到驻地 (FTTP) 通常被视为向用户场所提供服务的所有光纤网络的术语,无论这些网络是个人家庭、企业还是公寓。但是,随着光纤成为将设备深入和更深入地进入网络的首选媒介,"驻地"的范围越来越广。一般称为光纤到 X(FTTX)的应用,新的"X"应用每年都会出现。

家庭

光纤到户 (FTTH) 部署在全球激增。随着对带宽需求的不断增长,传统的电信和有线电视运营商、政府实体和互联网服务提供商都在寻求经济的解决方案,通过光缆覆盖用户。

了解更多

单元

光纤到单元 (FTTU) 通常指生活单元,通常以多住户单元 (MDU) 为特征。

了解更多

路边

光纤到路边 (FTTC) 通常是指支持 xDSL 技术的电信架构。完全是无源的,光纤深入到网络的分布中,利用现有的双绞线铜缆来支持最终接入到用户有源电子器件。

了解更多

小基站

随着无线需求的增加,光纤输入的铁塔基站逐渐演变为光纤到天线(FTTA),到达塔的无线末端。随着 4G/5G 的扩散,运营商将严重依赖更广泛的小基站网,为最终用户提供增强的移动宽带体验。首选介质是光纤...促进光纤到小基站(FTTSC)的部署。

了解更多

桌面

光纤进一步向水平移动以取代铜接入的局域网 (LAN) 的建筑内网络通常称为光纤到桌面 (FTTD) 或光纤到区域应用。"一次布线"以减少资本支出,企业和业主希望投资于融合应用,其中蜂窝或 Wi-Fi 服务也集成到 LAN 构建中。

了解更多

节点

光纤到节点 (FTTN) 通常是指支持 DOCSIS 协议的电缆运营商的混合光纤同轴 (HFC) 网络。光纤馈送接入分配中为光纤供电 (O/E) 节点,将信号转换为在现有同轴电缆上运行的用户。在光纤深度应用中,放大器级联的减少可提高整体带宽和性能。

服务器

随着物联网 (IoT) 的大规模扩展及其相关技术需求对数据中心的需求增加,有效管理和存储数据的需求将成为企业成功不可或缺的需求。无论是完全拥有还是外包,光纤对于现在和未来的带宽需求都至关重要。

了解更多

业务

光纤业务(FTTB)机会正在成为网络运营商非常有利可图的服务。由同一无源光纤网络馈送单家庭住宅和多住户单元提供,业务需要更高的带宽,并且通常每个用户的平均收入更高。

重新定义连接

工具和资源