Les conférences démontrent l'importance de l'environnement, de la santé et de la sécurité chez Corning

Les conférences montrent l'importance de l'environnement, de la santé et de la sécurité chez Corning

Les conférences démontrent l'importance de l'ESS

Les fonctions travaillent ensemble pour obtenir des résultats

Les fonctions environnement, santé et sécurité (EHS) de Corning jouent un rôle crucial dans la réussite de l'entreprise, et il a été démontré que la collaboration entre les trois groupes permet d'obtenir les meilleurs résultats.

"Ces fonctions touchent à certains des domaines les plus importants de l'entreprise - l'environnement et la conformité, la santé de nos employés et la sécurité de tous ceux qui franchissent les portes de Corning", explique Tom Capek, Vice-président et Ingénieur en chef de la technologie de fabrication et de l'ingénierie (MT&E). "La collaboration permanente entre les trois groupes témoigne d'un engagement sans précédent de nos experts EHS."

Afin d'encourager davantage la collaboration entre les collaborateurs des trois secteurs, EHS a organisé ces derniers mois trois conférences régionales en Asie, en Europe et en Amérique. Les conférences régionales, d'une durée de trois à cinq jours, ont généralement lieu chaque année, et une conférence mondiale est organisée tous les trois ans.

"On attend de nous tous que nous jouions un rôle de leader dans une grande entreprise", a déclaré Tony Salvadore, Directeur de la sécurité des entreprises, aux participants de la conférence à Corning, New York. "Il est important de comprendre où est notre place dans l'entreprise et d'apprendre ce qui peut aider les autres à réussir."

Les conférences offrent aux professionnels de l'EHS la possibilité de collaborer, de se mettre en réseau et d'apprendre les uns des autres les meilleures pratiques. Elles offrent également un forum pour discuter de la voie de Corning vers l'excellence EHS, l'entreprise visant à réduire le nombre d'incidents liés à l'environnement, la santé et la sécurité.

Selon John Novotny, directeur du département Corporate Environmental, les séminaires et formations proposés lors de la conférence sont indispensables à mesure que Corning poursuit son expansion et acquiert de nouveaux sites.

"Il est très important que les employés qui rejoignent Corning, que ce soit par le biais de nouvelles embauches ou d'acquisitions, comprennent nos normes et procédures en matière d'EHS", a-t-il déclaré. "Cela contribue à ce que tout le monde soit en sécurité, en bonne santé et en conformité avec la réglementation."

Les conférences de cette année comprenaient un aperçu des normes d'exploitation, de la santé dans l'entreprise, de l'ergonomie, de l'hygiène industrielle, des audits, des améliorations de la sécurité des installations et de la développement durable. Il y a également eu plusieurs présentations sur les améliorations et les bonnes pratiques dans l'usine, des formations sur les performances organisationnelles humaines (HOP) et une information par le service juridique.   

Le comité directeur de la sécurité a organisé une table ronde sur ce qui motive la performance EHS et sur ce que signifie être en sécurité chez Corning.

La conférence a également servi d'introduction au Dr Michael D. Lappi, récemment nommé Chief Medical Executive de Corning, chez Corning EHS. Michael succèdera au Dr James L. Schuppert, qui prendra sa retraite au début de l'année prochaine après 26 ans passés chez Corning.

"Je vous remercie tous pour ces 26 merveilleuses année s", a déclaré le Dr Schuppert lors de son discours de clôture à la conférence de Corning. "À la fin de la journée, c'est vraiment vous tous qui faites en sorte que cela fonctionne. On peut avoir de bons programmes, mais c'est vous tous sur le terrain qui leur donnez vie."

Partager