Enterprise/Private Data Center

提供最新和安全的数据中心网络基础设施的解决方案

企业和专用数据中心

企业和专用数据中心

企业或专用数据中心是许多企业的生命源。从您的电子商务平台、VPN 服务或支持制造、营销或人力资源的大量程序,您的网络基础设施需要可靠、灵活且易于管理。此外,新技术和应用正在驱动对更高速度、更大容量和更低延时数据中心的需求。网络基础设施的可扩展性、满足数据中心标准以及当今趋势和技术附带的新安全挑战,是企业数据中心网络成功的关键。

无论是采用云或托管服务,还是将本地数据中心从 10G 迁移到 40G、100G,或一直迁移到 400G,使用无源光纤布线解决方案,您都能够通过使用康宁的预端接 EDGE™ 和 EDGE8® 解决方案灵活地规划和实施当前和未来的业务机会。

思想领导力

数据中心高性价比的端口分支方案

数据中心高性价比的端口分支方案

端口分支部署已经成为一种流行的网络工具 , 并推动了大规模行业对并行光学收发器的需求。如今 , 端口分支通常用于将 40/100 Gbps (40/100G) 并行光学收发器,转换成四个10/25 Gbps (10/25G) 链接。并行端口分支有利于多链接应用 ,如建设大型脊 - 叶结构网络可以应用于现今的高密度 10/25G网络。后者的任务是本文的重点。

阅读全文

OM5 会是宽带的新时代吗?

OM5 会是宽带的新时代吗?

2016 年,OM5 多模光纤标准正式发布。然而迄今为止,OM5 多模光纤的普及率仍然很低。这是为什么?当初为什么研发和制定 OM5 标准?未来 OM5 多模光纤的前景如何?

阅读全文

您控制网络还是网络控制您?

您控制网络还是网络控制您?

如果您投资了数千万美元,建立了一个可靠、健壮、高效的网络系统,您现在就需要问自己一些严肃的问题:为了确保更高的性能、更好的可靠性和更好地利用网络,您将做些什么? 您会积极主动想办法,还是当您的系统开始滞后,利用率过度、应用程序开始崩溃的关键时刻,您会做出什么反应? 您会用您、您的客户、您的 信誉、系统的代价做赌注吗?所有这些问题的答案都是网络监控。

阅读全文

最大化 MTP® 连接器的优势

最大化 MTP® 连接器的优势

自从1996年,安装商已经依赖MTP连接器来加速数据中心的安装部署。了解MTP连接器的优势和它如何为广泛的网络科技领域提供前所未有的价值。 无论您正在应用什么科技,让MTP连接器成为您数据中心建设的一部分。充分利用MTP带来的时间节省,空间效率提升以及便捷性。

阅读全文

四个数据中心注意事项

可靠性

数据中心结构化布线解决方案必须提供稳定性,并实现24/7正常运行。根据不同的正常运行时间,数据中心细分为不同的等级,从T1等级到T4等级,由 Uptime Institute 定义。T4等级的数据中心需要保证99.995%的正常运行时间,即全年宕机少于半小时。

可管理性

随着数据中心的不断变化,布线基础设施必须模块化,以适应不断变化的需求。当需要移动、添加或更改时,必须能够以最少的停机时间进行这些调整。

可拓展性

选择光纤连接方案类型时,一个关键因素是可扩展性。可扩展性不仅指数据中心相对于其他服务器、交换机或存储设备的物理扩展,还指基础结构的可扩展性,以支持提高数据速率的迁移路径。随着技术的发展和标准的完成,以定义数据速率,如 40/100G 以太网、光纤通道(32G 及更高速率)和 InfiniBand(40G 及以后),如今安装的布线基础设施必须提供可扩展性,以适应支持未来应用所需的更高带宽。

灵活性

随着技术和系统设备升级,今天部署的基础设施必须灵活,以便轻松适应所需的变化。

工具和资源