ライフサイエンスツールとテクノロジー | ヘルスケア・製薬技術 | コーニング
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
生活を変え、人命を救う発見に貢献

コーニングは、1915年にPYREX®ガラスを発表して以来、医療および製薬業界に信頼できる製品を提供してきました。今日、弊社はライフサイエンスラボ用製品、細胞培養ソリューション、バイオプロセスヴェッセル、および特殊表面におけるリーダーです。また、弊社は医薬品の保存と配送のために革新的な新しいガラスパッケージによって、医薬品への信頼性の高いアクセスの実現に貢献しています。

ライフサイエンステクノロジー: 医療革新の実現を支援

医療革新の実現を支援

私たちの誰もが、健康で長生きするために、安全でよく効く医薬品を求めています。コーニングは、それを実現するために重要な役割を果たしています。世界中のほとんどのライフサイエンスラボの研究者が、医学における次の飛躍的進歩をもたらすために弊社の製品を活用しています。また、弊社は業界に関する専門知識を活かして、従来の医薬品用ガラスパッケージの市場を打ち砕いています。さて、Corning Valor® ガラスは、業界標準のガラスよりも、医薬品を効果的に保護する革新技術です。医薬品は命を守ります。

ライフサイエンスヴェッセルでの100年にわたる経験を通して、弊社は研究者の重要なパートナーになりました。

ライフサイエンスヴェッセルでの100年にわたる経験を通して、弊社は研究者の重要なパートナーになりました。コーニングは、科学者が特定の課題を解決するために協力しています。PYREX®ガラスFalcon®ガラス、および Axygen®ガラスを含む信頼される弊社のブランドは、世界中100,000以上のラボに見られ、そのクオリティー、整合性、および信頼性で知られています。弊社の技術は、科学者が細胞療法の力を利用して病気を治すためのお手伝いをするとともに、三次元細胞培養バイオプロセシング、およびゲノミクスなどの研究のためのツールによって業界をリードしています。

医薬品用パッケージの世界では、医薬品は数十年も前に設計されたものと同じ梱包材に保管されています。 従来の医薬品用パッケージは、製剤および高速処理装置に平行して進化していません。Valorガラスは、医薬品用パッケージの近代化のニーズに対応しています。

この製品を開発するために、弊社は、光学物性、気相堆積、精密成形、および押し出し成型における弊社の専門知識を活かして、21 世紀の医薬品を保護するために21 世紀のガラス容器を開発しました。その成果が、医薬品用ガラスパッケージ技術における画期的大発明であるValor ガラスです。このガラスは、今日の製剤の保存と配送を強化し、公共衛生に欠かせない医薬品への信頼できるアクセスを実現します。Valorガラスにより、粒子、破損、および貫通亀裂などによる汚染の可能性が大幅に低下するとともに、製造会社のスループットが大きく向上します。大手製薬会社は、患者さんにこの技術を提供するためにコーニングと連携しています。

破壊的イノベーション

破壊的イノベーション

ライフサイエンスにおける弊社の100年にわたる歴史は、完璧なケーキ皿ではじまりました。1913年、Bessie Littletonは、コーニングの物理学者であった彼女の夫が家に持ち帰った耐熱ガラスでケーキを焼きました。このガラスの製法が耐久性のある調理器具とラボ用製品ラインのPYREX®となりました。PYREXラボウェアは、第二次世界大戦中のペニシリンの大量生産だけではなく、1950年代のポリオワクチンの開発と生産においても極めて重要な役割を果たしました。 コーニングは後に、さらに多くの技術を導入して、ワクチンの開発を加速し、細胞培養研究を可能にしました。それ以来、弊社の細胞培養ヴェッセルは、創薬と開発における細胞培養の世界的な標準を設定してきました。Valorガラスは、弊社のライフサイエンスにおける最新の破壊的イノベーションで、医薬品用パッケージに変革をもたらす可能性を秘めています。 

ライフサイエンスヴェッセルにおける弊社の戦略的優位

ライフサイエンスヴェッセルにおける弊社の戦略的優位

弊社のライフサイエンスイノベーションは、弊社の世界最高の3つのコア技術、4つの製造・エンジニアリングプラットフォーム、そして信頼できる顧客関係によって実現されました。  

コーニングがライフサイエンス市場に対応するために照準を合わせたポートフォリオをどのように活用したかをご覧ください。

ガラスにおける専門知識

ガラスにおける専門知識

ガラスサイエンスの専門知識により、コーニングはライフサイエンスにおけるリーダーシップを維持し、次世代の医薬品用パッケージを作成することができます。

ガラスサイエンスの専門知識により、コーニングはライフサイエンスにおけるリーダーシップを維持し、次世代の医薬品用パッケージを作成することができます。

精密成形プロセス

精密成形プロセス

コーニングは、その精密成形技術を使用して、液体処理ツールや細胞増殖表面などの非常に高度な精度を必要とするライフサイエンスヴェッセルを製造しています。

コーニングは、その精密成形技術を使用して、液体処理ツールや細胞増殖表面などの非常に高度な精度を必要とするライフサイエンスヴェッセルを製造しています。

押し出し成型プロセス

押し出し成型プロセス

押し出し成型プロセスにより、コーニングは、ライフサイエンス用途に信頼性の高い正確なピペットを製造します。

押し出し成型プロセスにより、コーニングは、ライフサイエンス用途に信頼性の高い正確なピペットを製造します。

ライフサイエンスヴェッセルの使用事例