How It Works: Precision Forming | The Glass Age | Corning

오늘날 가장 빠르게 성장하는 기술과 이를 구현하는 모든 구성 요소는 절대적인 정밀도를 요구합니다.

예를 들어, 스마트 카 전면 유리, 광섬유 커넥터 또는 차세대 의약품 유리병은 단 1미크론의 오차도 없는 정확히 동일한 크기와 모양의 대량 생산 부품을 필요로 합니다.

매우 정밀한 규격의 제조(엔지니어들은 "엄격한 공차"라고 칭함)는 코닝의 강점 중 하나입니다. 또한 첨단 기술 제품이 인류의 삶의 방식을 변화시켰기 때문에, 코닝은 정밀 성형 역량을 지속적으로 개선함으로써 변화를 가속화할 수 있었습니다.

오늘날 정밀 성형은 코닝의 제조 플랫폼 포트폴리오의 핵심 분야입니다. 유리 과학, 세라믹 과학 또는 광 물리학과 같은 핵심 기술과 상호 연결될 때 정밀 성형은 강력한 산업 구축 혁신을 가져옵니다.

작동 방식

 퓨전, 압출, 또는 증착 과 같은 코닝의 플랫폼은 다른 제품에 적용되는 경우에도 상당히 일관된 제조 단계를 따릅니다. 반면 코닝은 다양한 방식으로 정밀 성형에 접근합니다.

코닝은 사출 성형 제품(예를 들어, 신약개발에 사용되는 멀티웰 플레이트 또는 광학 커넥터)을 위해 소재과학분야의 전문 지식을 활용합니다.

코닝 전문가들은 고객 및 파트너와 긴밀히 협력하여, 폴리머 부품을 정밀하게 생산할 수 있는 금형을 디자인합니다. 금형은 열, 압력 및 기타 엄격한 생산 조건에서 매우 안정적이어야 합니다. 금형과 성형기는 다양한 과학적 원리를 활용하여 최종 제품이 금형에서 제거되기 전에 최종 제품의 품질과 일관성을 관리합니다.  그리고 제품에 사용되는 레진은 마이크론 이하 수준의 공차를 유지하며, 동일하게 정확한 일관성을 보여야 합니다.

다른 제품의 경우, 코닝은 유리를 만든 다음 정확한 사양으로 성형합니다.

중요한 이유

혁신을 위해 코닝은 철저한 측정 기술을 적용하여 고객이 요구하는 매우 엄격한 공차를 준수하도록 했습니다. 또한 컴퓨터 모델링 시스템을 통해 엔지니어는 유리가 제조 및 일상적인 생활에서 구부러짐, 열 또는 진동을 어떻게 견딜 수 있는지 정확하게 파악할 수 있습니다.

대량생산에서 반복할 수 있는 엄격한 정밀성이 없다면, 오늘날의 많은 첨단 시스템이 아예 작동하지 않았을 것입니다.

정밀 성형 공정이 어떻게 작동하는지 알아보려면 아래 비디오를 보십시오.