유해 가스와 미세먼지로 오염된 공기로 숨쉬고 싶으신가요, 아니면 깨끗한 공기로 숨쉬고 싶으십니까? 배기 가스와 미세먼지를 선택하는 사람은 거의 없지만, 실제로 차량에서 배출되는 이러한 위험한 배기가스는 지속적으로 사람의 폐로 흘러 들어갑니다.
코닝은 자동차 제조사의 갈수록 엄격해지는 배기가스 규제를 충족하고 배출되는 배기가스의 수준을 크게 낮추어, 모든 사람이 더 편하고 건강하게 호흡하게 하는 데 기여하기 위한 발걸음을 내디뎠습니다. 유해한 가스와 매연으로부터 우리의 폐 건강을 지켜주는 숨은 영웅인 코닝의 세라믹 담체 및 필터는, 압출 공법을 통해 생산됩니다.
작동 방식
압출 공법을 위해, 고품질 원료 소재를 혼합하여 균일한 혼합물을 만듭니다. 혼합물은 저팽창 소재이므로, 엔진 내부의 극한 온도 변화를 견딜 수 있습니다.
다음으로, 액체를 원료 소재 혼합물에 첨가하고 원뿔형 호퍼에 붓습니다. 그러면 혼합물이 반죽 형태로 변형됩니다.
그런 다음 혼합물을 스크류 압출기와 벌집 형태의 금형을 통과시키면, 수천 개의 작은 병렬 채널이 생성됩니다. 필터 내에서 이러한 채널이 유해 미립자 물질이 차량 밖으로 배출되기 이전에 걸러냅니다. 담체 내에서 채널의 다공성이 촉매 변환이 일어나 필터에 갇히기에는 너무 작은 유해 독소를 제거할 수 있게 해줍니다. 압출 공법을 통해 성형된 세라믹 담체 및 필터는 가마에서 소성된 후 냉각 과정을 거칩니다.