Cornings neue Solarinvestitionen fördern New Yorks kühne Energieziele | Nachhaltigkeit | Corning

Cornings neue Solarinvestitionen fördern New Yorks kühne Energieziele

Cornings neue Solarinvestitionen fördern New Yorks kühne Energieziele

In Tonawanda, New York, nimmt der Niagara River auf seinem Weg nach Norden zu den Wasserfällen an Geschwindigkeit zu. Im Osten, gleich hinter dem grasbewachsenen Ufer des Flusses, liegen Reihen von onyxschwarzen Solarzellen, die vom Eckgrundstück des Riverview Solar Technology Park aus glitzern. Die neue Solaranlage saugt die Sonne des westlichen New York auf und wandelt die Strahlen in Energie um - Energie, die jetzt für Corning Incorporated bereitgestellt wird.

Die Anlage, die im Dezember 2020 in Betrieb genommen wurde, erweitert zusammen mit den fünf heute angekündigten kommunalen Solarprojekten Cornings Nutzung erneuerbarer Energien im Bundesstaat New York. Zusammen werden die sechs Solarprojekte dazu beitragen, jährlich mehr als 4,44 Millionen Pfund an Treibhausgasemissionen zu vermeiden, was dem Energieverbrauch von etwa 243 Haushalten entspricht.

Wenn man vor zwei Jahren am Standort Tonawanda vorbeifuhr, sah man die Überreste eines Erdöllagers, mit einem verfallenen Tank, der über das Feld ragte. Heute ist das Gelände umgestaltet worden, um Platz für saubere Energie zu schaffen. Montante Solar sanierte den Standort, plante und baute die Solaranlage. Corning unterstützte das Projekt durch den Abschluss eines langfristigen Stromabnahmevertrags mit Kenyon Energy um die Energie der Anlage für seine Advanced Optics-Anlage in Canton, New York, zu beziehen.

Die Investitionen zeigen Cornings langfristiges Engagement, ein umweltfreundlicheres und energieeffizienteres Unternehmen zu werden, sagt Dr. David Morse, Executive Vice President und Chief Technology Officer, der Cornings globales Energiemanagementprogramm mitbetreut.

„Wir erkennen das transformative Potenzial der Solarenergie”, so Morse. „Sie schafft Werte für unsere Kunden und Aktionäre und unterstützt gleichzeitig gesündere Gemeinschaften auf der ganzen Welt.”

Corning schloss außerdem fünf weitere langfristige Vereinbarungen mit Kendall Sustainable Infrastructure für Solarprojekte, die von GreenSpark Solar geplant und gebaut wurden. Corning fungiert bei diesen kommunalen Solarprojekten im Bundesstaat New York, die nicht nur Corning, sondern auch den lokalen Gemeinden zugute kommen, als „anchor-off-taker”. Diese Projekte schaffen Arbeitsplätze vor Ort, leisten Pachtzahlungen, tragen zur Steuererhebung bei und ermöglichen Energieeinsparungen für die Gemeindemitglieder.  Ein Teil der Solaranlage steht Gemeindemitgliedern zur Verfügung, die sich im Rahmen des NY-Sun Community Solar Programms anmelden können. Die Teilnehmer erhalten Energieeinsparungen und tragen gleichzeitig dazu bei, Strom aus einer erneuerbaren Ressource zu erzeugen.

Die durch diese Projekte erzeugte Energie wird zum Teil mehreren Einrichtungen zugeführt, die den Hauptsitz von Corning, den Houghton Park Campus, Corning Environmental Technologies, Integrated Die Manufacturing und Corning Manufacturing Support unterstützen. Sie unterstützt auch das nahe gelegene Corning Museum of Glass.

Ein umweltfreundlicheres Solarpanel

Erneuerbare Energiequellen haben zwei große Vorteile: 1) Sie verbrauchen keine begrenzten Ressourcen, und 2) sie stoßen keine Treibhausgase aus. Doch auch erneuerbare Energiequellen benötigen Ressourcen.

Während Polysilizium die energieintensivste Komponente der Lieferkette für Solarmodule ist, enthalten die sechs New Yorker Projekte 50 Prozent weniger gebundenen Kohlenstoff als typische Solarmodule - und das alles dank des Polysiliziums, das von der Hemlock Semiconductor Corporation in Hemlock, Michigan, hergestellt wird.

Corning hält eine 80,5 %ige Mehrheitsbeteiligung an Hemlock, einem der weltweit führenden Anbieter von hochreinem Polysilizium. Das Polysilizium von Hemlock ist der entscheidende Baustein sowohl für die Solarzellenplatten als auch für die Halbleiter, die elektronische Geräte antreiben. Eines von drei elektronischen Geräten weltweit enthält Polysilizium von Hemlock.

New Yorks kühne Pläne für die Solarenergie vorantreiben

New York hat die aggressivste Agenda für saubere Energie und Klima im ganzen Land. Ein Beispiel: 2019 verabschiedete der Staat den Climate Leadership and Community Protection Act (Climate Act), der strenge Ziele für den Klimawandel vorschreibt. Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in New York 70 Prozent betragen, und bis 2040 soll der Stromsektor emissionsfrei sein.

New York strebt an, dass bis 2025 sechs Gigawatt dieser Energie aus Solarenergie stammen sollen. Cornings Solarprojekte sind strategisch auf den Climate Act abgestimmt und tragen zu diesem bei.

Die heute angekündigten Projekte von Corning werden teilweise von der New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) finanziert.

„Partnerschaften wie diese bringen unsere sauberen Energie- und Klimaziele voran und unterstreichen, dass der Unternehmenssektor einzigartig positioniert ist, um saubere Energie und die Dekarbonisierung auf Unternehmensebene voranzutreiben und gleichzeitig zusätzliche erneuerbare Ressourcen in ihre Gemeinden zu bringen”, sagte David Sandbank, Vizepräsident der Abteilung Distribute Energy Resources bei NYSERDA. „Wir loben Corning und Montante Solar für die Nutzung einer Industriebrache und für ihre Investition in die saubere Energiewirtschaft und die Zukunft des Staates New York.”

Dies ist bei weitem nicht Cornings Einstieg in die Solarenergie in New York. Im Jahr 2019 installierte das Unternehmen eine Anlage auf seinem Werk Corning Life Sciences in Oneonta, die den Strom direkt über das Stromnetz an lokale Verbraucher liefert. Allein die Anlage in Oneonta trägt dazu bei, mehr als 185 Tausend Pfund an Treibhausgasemissionen pro Jahr zu vermeiden.

Mit Solarenergie in die Welt hinaus

Corning ist stolz darauf, weiterhin Investitionen in die Solarenergie im Bundesstaat New York zu ermöglichen. Im Jahr 2020 wurde Corning von der Solar Energy Industries Association zu den 25 größten Solarenergienutzern in den USA gezählt.

Neben der Anlage in Oneonta hat Corning 2019 auch Solaranlagen in seinen Life-Sciences-Einrichtungen in Wujiang, China, und Amsterdam, Niederlande, installiert. Insgesamt tragen diese Solaranlagen zur Vermeidung von 1.734 Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr bei.

Im Jahr 2018 hat Corning gemeinsam mit Apple und neun weiteren Zulieferern bis 2022 300 Millionen US-Dollar in den China Clean Energy Fund investiert. Der Fonds unterstützt Projekte für saubere Energie mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Gigawatt an erneuerbaren Energien in China.

Und die Geschichte hört hier nicht auf. Corning hat sich verpflichtet, in unsere Mitarbeiter und unsere Gemeinden zu investieren, um bessere Orte zum Leben und Arbeiten zu schaffen. Wir stellen Produkte mit dem Ziel der Nachhaltigkeit her. Und mit unseren Investitionen in die Solartechnik wollen wir den Weg für sauberere Luft, saubereres Wasser und gesündere Generationen ebnen.

Das Hauptbanner wurde von Dan Montante fotografiert.