Corning tritt CleanTech Allianz bei, um Luftreinigungssystem zu fördern | Corning

Corning tritt CleanTech Allianz bei, um Luftreinigungssystem zu fördern

Corning tritt CleanTech Allianz bei, um Luftreinigungssystem zu fördern

Eine neue Zusammenarbeit mit der CleanTech Alliance, einer Vereinigung zur Förderung der Entwicklung sauberer Technologien, könnte Corning dabei helfen, die Luft zu reinigen, die wir atmen.  

„Wir sind aktiv auf der Suche nach strategischen Kooperationen, um Demonstrationen des Corning Air Treatment Systems zu entwickeln", sagte Huiqing Wu, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Corning Research Center China, bei einer Präsentation im Rahmen des Innovation Showcase der CleanTech Alliance. "Wenn wir Erfolg haben, wird sich die Luftqualität in großen Innenräumen und stark verschmutzten Gebieten verbessern.”

Das Corning-Luftreinigungssystem - das im vergangenen Jahr als Prototyp vorgestellt wurde und den Horizon 2020 Materials for Clean Air Award der Europäischen Kommission – gewonnen hat - verwendet eine ähnliche Technologie wie die Keramiksubstrate und -filter von Corning Environmental Technologies für Autoabgase. Das System nutzt Ventilatoren, um die einströmende verschmutzte Luft durch keramische Wabenfilter zu leiten, die die Partikel abfangen, sodass saubere Luft in die Umwelt abgegeben werden kann.

Feinstaub, oder PM, sind mikroskopisch kleine Partikel wie organische Verbindungen, Metalle, Staub, Pollen und Schimmel. Aufgrund ihrer geringen Größe können Feinstaubpartikel von Menschen leicht eingeatmet werden und zu zahlreichen Gesundheitsproblemen wie Asthma, Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen führen. Laut einer Studie der Lancet-Kommission war Feinstaub im Jahr 2015 die Ursache für 3,8 Millionen vorzeitige Todesfälle, was 7 Prozent der weltweiten Todesfälle entspricht.

In einem Jahr lieferte der Prototyp von Corning mehr als 80 Millionen Kubikmeter saubere Luft und fing 5 Pfund festen Feinstaub auf. Die durch das System freigesetzte saubere Luft wies PM-Konzentrationen auf, die weit unter den von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Werten lagen.

„Mit dieser Technologie können wir einen äußerst positiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen und die Umwelt ausüben”, sagte Mike Winningham, Forschungsdirektor bei Corning Global Research und neues Mitglied des CleanTech Alliance Board of Directors. „Wir hoffen, dass diese neue Zusammenarbeit mit der CleanTech Alliance zu Möglichkeiten für den Bau weiterer Prototypen des Systems führen wird.”