Cornings Engagement für die Umwelt reicht bis zur Gründung des Earth Day zurück | Nachhaltigkeit | Corning

Cornings Engagement für die Umwelt reicht bis zur Gründung des Earth Day zurück

Cornings Engagement für die Umwelt reicht bis zur Gründung des Earth Day zurück

Corning Incorporated und der Earth Day werden für immer miteinander verbunden sein.

Der Tag der Erde wurde am 22. April 1970 ins Leben gerufen, als der US-Senator Gaylord Nelson versuchte, die Energie der Antikriegsbewegung in einen einzigen Tag zu kanalisieren, der sich auf die Umwelt konzentriert. Die Idee funktionierte - mehr als 20 Millionen Menschen demonstrierten im ganzen Land, und nur wenige Monate später wurde die US-Umweltschutzbehörde (EPA) gegründet.

In diesem Jahr wurde auch das Bundesgesetz über saubere Luft (Clean Air Act) geändert, das die Emissionen von mobilen Verschmutzungsquellen wie Autos, Flugzeugen und Zügen sowie von stationären Quellen wie Fabriken und Kraftwerken regelte.

In den folgenden zwei Jahren arbeitete Corning an der Entwicklung einer Lösung, mit der die Autohersteller diese neuen Normen erfüllen konnten. Der Druck war groß, aber Corning antwortete 1973 mit der Produktion des ersten Keramiksubstrats und löste damit eine weltweite Bewegung für saubere Luft aus.

Im Jahr 1978 entwickelte Corning den Keramischen Partikelfilter, der zusammen mit den zellularen Keramiksubstraten den Kern von Emissionskontrollsystemen und Luftreinhaltetechnologien der Weltklasse bildet. Von leichten PKWs bis hin zu schweren LKWs und Baumaschinen liefern diese Systeme eine gleichbleibende, zuverlässige und dauerhafte Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Corning Environmental Technologies arbeitet auch heute noch an der Entwicklung dieser und anderer Technologien. „Fast 50 Jahre später ist der Bedarf immer noch sehr groß, aber wir haben uns viel breiter aufgestellt und bringen weiterhin innovative Produkte auf den Markt”, sagt Eric Musser, Executive Vice President, Corning Technologies & International.

Jetzt arbeitet Corning mit Autoherstellern in Europa und China zusammen, um neue Normen für saubere Luft zu erfüllen und noch wirksamere und haltbarere Substrate und Filter zu entwickeln. Diese Produkte zur Emissionskontrolle haben verhindert, dass mehr als 4 Milliarden Tonnen Wasserstoff und Stickoxid sowie über 40 Milliarden Tonnen Kohlenmonoxid in die Luft gelangen. Dies entspricht den Emissionen von fast 230 Milliarden Pkw, die ein Jahr lang gefahren werden, oder dem Wert von mehr als 14 Milliarden Tanklastzügen.

In den Jahrzehnten seit der Einführung des Earth Day und der Entwicklung des Keramiksubstrats hat sich Corning der Erforschung, Entwicklung und Konstruktion von Umwelttechnologien und -produkten verschrieben, die die Qualität der Luft, die wir atmen, und der Umwelt, in der wir leben, verbessern.

Corning wurde 2018 mit dem Horizon 2020 Materials for Clean Air Award der Europäischen Kommission für ein Luftreinigungssystem ausgezeichnet, das Feinstaub in der Luft reduzieren soll. Das Corning-Luftreinigungssystem wurde entwickelt, um den Bedenken der Europäischen Kommission (EU) hinsichtlich der Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit schlechter Luftqualität Rechnung zu tragen.

Obwohl es sich bei dem Corning-Luftreinigungssystem noch um einen Prototyp handelt, hat sich seine Kerntechnologie aus der von Corning vor mehr als 40 Jahren entwickelten Technologie für mobile Emissionen entwickelt. Jetzt kann diese Technologie in Belüftungssystemen für Innenräume und großen Außenluftbehandlungssystemen eingesetzt werden.

Neben den Produkten von Corning bemüht sich das Unternehmen auch darum, den Verbrauch von Ressourcen wie Energie und Wasser in seinen Einrichtungen auf der ganzen Welt zu reduzieren. Durch die Bemühungen des globalen Energiemanagementprogramms des Unternehmens wurde Corning von der EPA in sechs aufeinander folgenden Jahren zum ENERGY STAR® Partner des Jahres ernannt.

Vor kurzem hat Corning die Energieintensität in seinen weltweiten Faser- und Kabelproduktionsstätten halbiert. Diese Reduktion erforderte eine Vielzahl von Energiesparmaßnahmen, darunter die Installation von LED-Beleuchtung, die Optimierung von Produktionsanlagen und die Umsetzung von Prozessverbesserungen.

Anfang dieses Monats gab Corning den Bau einer Solaranlage an seinem Standort in Oneonta, New York, bekannt. Die Anlage wird mehr saubere Energie für die Verbraucher erzeugen und die Treibhausgasemissionen in der Gemeinde reduzieren. Dieses Solarprojekt reiht sich ein in neun weitere, die Corning bereits weltweit errichtet hat, sowie in eine Stromabnahmevereinbarung für saubere Energie, die auf einem der größten Solarfelder östlich des Mississippi erzeugt wird.

„Wir sind wirklich stolz auf unser Engagement, unsere Gemeinden sauberer und sicherer zu machen”, sagte Musser.

Durch ständige Innovation sowohl unserer Produkte als auch unserer Verfahren hat Corning sein kontinuierliches Engagement für saubere Luft und eine gesündere Umwelt bewiesen. Dieses Engagement besteht seit dem ersten Tag der Erde und wird die Arbeitsweise von Corning auch in Zukunft prägen.