带状光缆在数据中心中的兴起 | 光通信 | 康宁

为未来定位您的光纤建设:带状光缆在数据中心中的兴起

带状光缆在数据中心中的兴起

带状光缆是大约二十年前首次引入的。它们最初被运营商部署用于大芯数馈线光缆,以便最大限度地提高密度并最大限度地缩短熔接时间。这些光缆成本高昂,用于大规模熔接的熔接机也同样非常昂贵,以此来换取时间的节省。

快进到 2020 年。由于对远程办公、远程学习、远程医疗服务和许多其他工作需求的迅速增加,支持这些工作的应用程序需要消耗大量的网络带宽,从而进一步驱动了对高速网络建设的需求。

幸运的是,这几年在带状光缆设计方面迎来了重大进展。带状光缆和大规模熔接机的价格也均大幅下降。大多数具有带状和松散管光缆经验的熔接安装人员都很快的产生了对带状光缆的偏好。由于这些以及更多的原因,带状光缆正在数据中心建设中兴起,尤其是安装量大、交付时间短的大规模数据中心和多租户数据中心。

带状光缆的优势

在带状光缆创新持续驱动光缆护套内光纤数量的增加过程中,康宁现在已经可以提供像 RocketRibbon® 这样的 3456 芯的带状光缆,与此同时,低芯数带状光缆的价值也同样被认可。事实上,在任何光纤网络规划和部署策略中都应考虑带状光缆。

 

 

带状光缆的主要优点包括:

效率和成本节约。熔接带状光缆节省大量时间,从而缩短整体安装时间和人工成本。平均而言,带状光纤的熔接速度比传统的松套管光纤熔接快六倍。例如,熔接一根 144 芯的松套管光缆,每芯光纤的熔接时间大约是 4 分钟,需要约 10 个小时才能完成。然而使用一根 144 芯的带状光缆会将熔接时间缩短到 1.5 小时,从而节省约 85% 的熔接时间以及 60% 的成本。并且带纤熔接的高效率降低了对高质量熔接人员的依赖性。

更好的路径拥塞解决方案。随着高带宽低延时应用需求的飞速增长,数据中心网络的规模和密度也随之迅速增加。不论是现有数据中心的扩容,还是大规模数据中心的新建,有限的光缆路由和管道资源都是制约数据中心快速部署和升级的瓶颈之一。利用带状光缆密度高占用面积小的优点,有助于缓解堵塞的光缆路由和管道。

更大的接头盒灵活性。数据中心服务提供商可能会使用不同的光缆接头盒来应对各种不同安装环境和密度的需求。带状光缆用途广泛,且可使用带纤熔接盘在现有松套管光缆的接头盒中安装。此外,在部署中可以通过对既有的松套管光缆光纤成带来灵活的和带状光缆进行熔接。

降低熔接错误率。光纤熔接是一个沉闷而乏味的工作,因此很容易出错误。由于带状光缆需要更少的光纤熔接,与松套管光缆相比,误差率会降低。一根 144 芯的带状光缆,只需 12 次带纤的熔接 — 显著降低出错的可能性。减少耗时且成本高昂的熔接错误,可以让安装人员、数据中心服务商以及他们的客户都受益,实现更快速的部署和运营。

更快的恢复时间。光纤被切断及其对客户造成的业务中断可能是灾难性的,尤其是对多租户数据中心服务提供商 (MTDC)。他们需要满足其服务级别协议的要求,光纤切割造成的服务中断必须尽量避免。借助带状光纤,MTDC 可以显著地加快恢复服务的时间,从而减少收入损失并改善客户体验。

更快地上线运营。时间就是金钱,尤其是在竞争激烈的租赁型数据中心市场。快速部署网络尽可能使 MTDC 能够产生收入并应对竞争挑战。使用带状光缆较松套管光缆节省的时间显而易见。这种时间节省直接有助于更快地实现数据中心业务的开通运营,从而更好地实现商业计划和投资回报目标。

规划未来

由于 COVID-19 新冠病毒在全球的大流行,我们的工作方式和生活方式都发生了巨大的变化,而且可能对我们的未来造成深远的影响。无论是远程办公、视频会议,还是在线购物、观看直播或网络视频,都需要更高的带宽和更低的时延来提高用户体验。这些 "新常态" 趋势将加速数据中心的大量部署以及对更多光纤的需要。

冠状病毒危机给数据中心网络资源带来的压力表明,高速稳定的数据中心网络已经像水、电、煤气一样成为了我们日常工作生活必需品的一部分。为了跟上这一趋势,MTDC 必须快速构建数据中心光纤网络,来满足当下以及未来扩容的需求。任何 MTDC 要想在激烈的市场竞争中抢占优势位置都需要部署足够的光纤。将带状光缆添加到整体数据中心网络策略中,是使 MTDC 能够满足其客户所有这些要求的有效方法。