下一代快速连接技术如何助力超大规模数据中心满足不断增长的需求

下一代快速连接技术如何助力超大规模数据中心满足不断增长的需求

随着消费者和全球各大企业对带宽需求的急剧增长,数据中心需要不断扩容,从而提供更多的计算、存储和网络容量。此外,机器学习需要使用远程直接内存访问(RDMA)技术,其部分新应用进一步增加了数据中心的连接需求。

如今,这种数据存储和计算多发生在超大规模数据中心。所谓超大规模数据中心,是指能够为稳健、可扩展型应用程序提供高效支持的大规模业务关键型设施。随着市场需求的不断增长,此类超大规模数据中心以及边缘计算站点正快速发展,预计到2025年,超大规模数据中心的总营收将达到1080亿美元。如今,全球已投入运营的超大规模数据中心大约有600个,这一数量是五年前的两倍。

超大规模数据中心涉及的业务范围很广,包括云平台服务(SaaS/PaaS)、社交媒体、互联网搜索、游戏平台等。只要浏览一下这些公司的季度报告,我们就不难发现此类业务的利润十分丰厚,继续加大投入的动机十分明显。然而,一些关键性挑战限制了超大规模数据中心的规模化发展。资本是一方面,不过这些公司通常都拥有稳定的现金流,所以限制其发展的因素主要在于其他资源的可用性,如土地、电力、建筑工人等。作为光纤布线和连接解决方案的供应商,康宁正在助力加速部署此类解决方案。

在光纤网络中,连接两个端口最快速的方法是使用两端预装了连接器的光缆,这样就无需对光缆进行现场熔接,从而大大缩短安装时间,也不需要在劳动力紧缺的大环境下寻找熟练技工。对于数据中心互连(DCI)应用,在一个园区内需要连接多个数据中心大楼,要想使用预装连接器的光缆,其难度取决于各楼宇之间需要敷设的光纤数量以及有限的光缆管道空间。既然是超大规模数据中心,那么可以想象我们需要在楼宇之间敷设的光纤数量,这就意味着光缆敷设作业需要用到许多大尺寸的预端接光缆安装保护拉手。事实上,这些安装保护拉手尺寸太大,根本无法通过数据中心环境中使用的标准10cm管道。因此,为了在数据中心互连应用中采用预端接光缆,需想办法解决如何允许大量光纤连接器通过狭小空间的问题。

 

康宁EDGE™快速连接解决方案如何助力超大规模数据中心的建设?

无论当前或是未来(人们对数据的需求越来越大),康宁公司最新的EDGE快速连接解决方案都有助于超大规模数据中心解决上述问题。我们的解决方案可以帮助您的企业在狭小空间内实现更多的网络扩容,并显著缩短安装时间。

快速连接解决方案采用了一项创新技术,此创新技术始于我们的光纤到户解决方案,并将其应用于针对大型数据中心环境进行优化的解决方案。在保持光缆的光纤密度的同时两端均预端接连接器,这就减小了园区需要为光缆预留的管道或桥架的空间,而且不需要雇佣熟练技工来完成数据中心楼宇之间的光缆熔接。

由于不需要进行光缆熔接作业,您部署新网络容量的速度可以快多达70%,以更好地满足未来的需求。同时,也意味着快速部署,快速盈利。

随着新冠疫情的爆发和带宽需求的激增,超大规模数据中心运营商意识到,传统的数据中心连接方式在劳动力紧缺的大环境下根本无法实施。EDGE快速连接解决方案的推出恰逢其时,在帮助运营商实现网络扩容的同时,将光缆安装项目的工期从过去的六周缩短到两周左右。

类似EDGE快速连接这样的预端接解决方案是对传统的现场熔接方法的重大改进,它为数据中心实现高密度光纤通信提供了一种简单可行的办法,使未来实现快速、高效的网络扩容成为可能。对于您的数据中心来说,这就意味着无论是现在还是将来,采用EDGE快速连接解决方案都能解决您的后顾之忧,节约时间,实现快速增收。

了解更多关于EDGE快速连接解决方案的信息、视频和手册,请点击查看我们的网页。

Brian Rhoney 

数据中心市场开发总监

工具和资源