扩展带宽和光纤密度的同时降低数据中心的能耗

康宁的光纤到芯片连接解决方案如何在扩展带宽和光纤密度的同时降低数据中心的能耗

在当今这个连接需求与日俱增的社会中,对带宽的日益渴求意味着光纤技术必须不断创新,以确保企业互连能够继续满足对数字服务的需求。

随着高性能计算和 5G 的大规模部署,数据中心必须更快地提高其网络速度和容量。

但增长的同时也带来了挑战,随着容量的增加,数据中心遇到了一个大问题:控制能耗成本。

随着光纤传输速度和交换能力的提高(这是满足带宽需求所必需的),将电信号从光纤终端(信号从光变为电)传输到芯片需要更多的能量。在电通道上携带非常高速的信号本身是极为耗能的。这种能量会产生热量,因此需要额外的能量来保持数据中心的制冷。这样,由于不断增加的交换机具有很多电子连接且更加密集,能源使用问题变得更加复杂,以不可持续的速度增加能源消耗。

为了帮助缓解这一问题,康宁开发了光纤到芯片的连接解决方案。在提供高光纤密度的光缆,以实现带宽更快增长的同时,该技术降低了数据中心的功耗。该技术已经在 2021 年 6 月的光网络及通信研讨展览大会(OFC)上正式发布,且一部分康宁数据中心的客户已经使用此解决方案一段时间了。

此解决方案将光纤端接于离芯片更近的交换 ASIC 上,从而缩短电信号的距离。这反过来又会降低数据中心的功耗,在某些情况下,降低高达 30%。这是芯片和光纤的创新性重新设计,因为如今大多数光纤都端接于交换机端口的可插拔收发器上。

除了减少能耗外,我们的解决方案还最大限度地提高了光纤密度,从而继续满足数据中心现有物理空间内对网络带宽的快速增长需求。

康宁的解决方案在很多重要方面与市场上的其他产品有所不同:

  • 我们的解决方案具有高密度光纤阵列单元,可将数据信号和外部激光源与光子集成电路精确对准,这意味着数据丢失最小。
  • 它提供卓越的光纤管理,无论其架构如何,确保所有数据和激光源光纤(单模和保偏)均在光子集成电路和交换机面板之间得到精准地管理。
  • 对于需要更高密度的新一代交换机,我们的解决方案提供多核光纤,这些光纤在 125 微米包层直径内配置四个线性纤芯,这将使密度比传统单模光纤提高四倍。

了解更多请访问我们的光纤到芯片解决方案和其他数据中心解决方案。

Benoit Fleury 康宁光通信 OEM 及微光子产品市场开发总监