Optical Fiber Resource Center | Corning

Centro de recursos de fibra óptica da Corning

Centro de recursos de fibra óptica da Corning

Bem-vindo ao centro de recursos de fibra ótica da Corning, onde você encontrará uma extensa biblioteca de recursos e materiais disponíveis em nosso site. Esteja você interessado em entender os conceitos básicos sobre fibra ótica ou precisando saber as especificações técnicas de um de nossos produtos, todas essas informações estão aqui.

Nosso centro de recursos está repleto de uma variedade de materiais que demonstrarão como nossa paixão por inovação se traduz em novas tecnologias atuais e futuras. Se tiver mais perguntas sobre nossos produtos de fibra óptica e como eles podem atender às suas necessidades, não hesite em entrar em contato conosco.

Para começar

Informações técnicas

VISÃO GERAL

Conceitos básicos da fibra

Inovação

A história da fibra

Durante anos, operamos dentro de uma cultura de inovação, que nos posicionou como líderes mundiais em vidros e cerâmicas especiais. Em 1970, iniciamos a revolução das comunicações ao inventar a primeira fibra óptica de baixa perda para uso em redes de telecomunicações em todo o mundo. Desde que a fibra foi inventada, há mais de 50 anos, nossas inovações contínuas de produtos e processos ajudaram a tornar possíveis redes de telecomunicações cada vez mais rápidas, que conectam bairros, cidades e continentes.

Saber mais

Os modos da luz

Como ela funciona

Fantástica nitidez em longas distâncias

Conhecida por seu projeto inovador e suas aplicações práticas, desenvolvemos uma variedade de produtos de fibra monomodo e multimodo para todas as aplicações existentes. A fibra monomodo tem um núcleo menor, permitindo que apenas um modo de luz se mova por ela de cada vez. Este projeto simplificado é usado principalmente em aplicações de telefonia, onde a fibra precisa de alta nitidez de sinal em longas distâncias. A fibra multimodo tem um núcleo maior, permitindo que centenas de modos se movam através da fibra simultaneamente. A fibra multimodo é usada principalmente para comunicação de dados em redes corporativas, como campi ou prédios, onde as distâncias de transmissão são de dois...

Assistir Agora

Mitos sobre a fibra

A verdade sobre o vidro

Incrivelmente forte, permanentemente flexível

Quer estejamos enchendo um copo de água ou lavando nosso para-brisas, consideramos o vidro uma parte funcional, porém frágil, de nosso cotidiano.

Quais são os mitos e fatos por trás da fibra óptica?

Saber mais

Recursos educacionais

Ferramentas de aprendizado para professores e alunos

Educando os cientistas do futuro

Percebemos que os sonhadores e inovadores do futuro são essenciais para o sucesso. Estamos empenhados em equipar professores e alunos com ferramentas educacionais e compartilhar nosso conhecimento sobre fibra óptica, sua composição e suas capacidades.

Saber mais

Tutoriais e vídeos

A fibra é importante

A fibra é importante

A fibra é importante

No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.

No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.

A marca é importante

A marca é importante

A marca é importante

As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.

As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.

A perda é importante

A perda é importante

A perda é importante

A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.

A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.

Notícias

Corning Introduces Industry’s First Ultra-Low-Loss, Smaller-Diameter Fibers for Long-Haul Networks

Corning Introduces Industry’s First Ultra-Low-Loss, Smaller-Diameter Fibers for Long-Haul Networks

10-Mar-2020

Corning Incorporated (NYSE:GLW) today announced a series of smaller, denser additions to its portfolio of long-haul fiber and cable innovations, including the world’s first submarine and terrestrial long-haul fibers in a 200-micron diameter.

Ler mais

Infinera and Corning Achieve 800G Across 800 Kilometers with ICE6

Infinera and Corning Achieve 800G Across 800 Kilometers with ICE6

03-Mar-2020

Infinera (NASDAQ: INFN) and Corning Incorporated (NYSE: GLW) announced today the industry-leading achievement of delivering an 800 gigabits per second (800G) single wavelength with Infinera’s sixth-generation Infinite Capacity Engine (ICE6) technology...

Ler mais

Histórias em destaque

Compartilhar