Innovations in Optical Fiber

Uma cultura de inovação

Os Drs. Maurer, Keck e Schultz revolucionaram a telecomunicação global

Os Drs. Maurer, Keck e Schultz revolucionaram a telecomunicação global

Há mais de quarenta anos, os cientistas da Corning, Drs. Robert Maurer, Donald Keck e Peter Schultz, foram reunidos para desenvolver um vidro óptico altamente puro que pudesse transmitir efetivamente sinais de luz por longas distâncias – um feito que nunca havia sido alcançado. Mal sabiam que revolucionariam o setor global de telecomunicação.

Em meados da década de 1960, ficou claro para os pesquisadores da Corning e o setor de telecomunicação em geral que a infraestrutura existente de fios de cobre usada para transferir dados e voz não teria largura de banda suficiente para o tráfego projetado para o futuro. A corrida para encontrar uma solução começava.

Durante aquele período, os membros do British Post Office vieram até nós em busca de assistência para a criação de uma fibra óptica de vidro puro. O design deles exigia uma fibra monomodo (diâmetro de 100 mícrons com núcleo de 0,75 mícron) com uma atenuação total de cerca de 20 dB/km. Os melhores vidros ópticos a granel do dia tinham atenuações em torno de 1.000 dB/km. Isso significava que os Drs. Maurer, Keck e Schultz tinham que conceber uma melhoria na transparência de 1098 para atingir a meta de 20 dB/km. A tarefa parecia impossível, mas eles conseguiram, e essa importante descoberta tecnológica mudou o mundo para sempre.

Hoje, a fibra óptica continua tornando possível o mundo da conectividade em que vivemos. Os serviços fornecidos por banda larga se tornaram um componente crucial da vida diária, com recursos que todos esperamos, como acesso, velocidade e conectividade confiável. Nossa descoberta revolucionária e nossas inovações contínuas em produtos de fibra óptica tornam tudo isso possível.

Em 2000, os Drs. Maurer, Keck e Schultz receberam o prêmio National Medal of Technology por sua inovação transformadora. Essa é a maior honraria concedida pelo presidente dos Estados Unidos para os principais inventores e inovadores do país que fizeram contribuições duradouras para aumentar a competividade e o padrão de vida da nação. Os cientistas da Corning receberam este prestigiado prêmio quatro vezes, um exemplo de nossa dedicação à inovação e à descoberta.

In 2000, Drs. Maurer, Keck, and Schultz were awarded the National Medal of Technology for their life-changing innovation. This is the highest honor granted by the President of the United States to America’s leading inventors and innovators that have made lasting contributions to enhancing America’s competiveness and standard of living. Corning scientists have received this prestigious award four times, an example of our dedication to innovation and discovery.

Descobertas na tecnologia de fibra óptica estimulam a era da informação

Descobertas na tecnologia de fibra óptica estimulam a era da informação

No início dos anos 1970, uma incrível confluência de avanços tecnológicos – o laser semicondutor, o microprocessador e a "visão" inicial de uma rede global de comunicação – alimentaram a rápida aceitação da fibra óptica.

Alguns a veem como o início da "Era da informação", comparando a revolução social atual de "acessibilidade da informação" com o último século da revolução industrial, em termos de abrangência e impacto.

As redes de comunicação habilitadas por fibra óptica evoluíram ao longo do tempo. No início da década de 1980, a fibra óptica era instalada principalmente por empresas de telefonia e os benefícios eram evidentes. A fibra óptica podia transportar grandes quantidades de informação e sinais de luz por longas distâncias – muitas vezes mais que o cobre.

No início da década de 1990 a revolução da fibra foi reformulando como o mundo se comunicava. Fibras aperfeiçoadas, aparelhos eletrônicos superiores e o advento dos componentes ópticos significavam melhor qualidade do sinal e maior eficiência. Pode-se dizer que a "era da informação" estava se materializando através da fibra óptica.

Hoje, a convergência das redes de telecomunicação e o acesso a elas, através de um crescente conjunto de dispositivos por cada vez mais pessoas, está atuando como o meio pelo qual conhecimento, cultura e informações estão sendo distribuídos de forma mais uniforme.

Como a fibra mudou o mundo

O futuro da fibra brilha com força

O futuro da fibra brilha com força

A geração atual é conectada como nenhuma outra. Hoje, mais de 2 bilhões de quilômetros de fibra óptica estão implantados em todo o mundo, conectando pessoas, empresas, comunidades, países e continentes.

A tecnologia para compartilhar instantânea e globalmente voz, dados, vídeo e aplicações como compartilhamento de arquivos, jogos on-line, vídeo sob demanda e HDTV, continuam a pressionar as redes de comunicação para expandir e evoluir. Desde nossa invenção da primeira fibra óptica de baixa perda, continuamos a desenvolver e fornecer novas gerações de tecnologia de fibra óptica, estimulando a expansão global da conectividade de banda larga.

Devido à sua compatibilidade com outras tecnologias e capacidade quase ilimitada de largura de banda, a fibra óptica pode crescer e adaptar-se às necessidades futuras de comunicação. Iniciamos a revolução da fibra óptica e continuaremos a liderar o setor no desenvolvimento da próxima geração de tecnologia para as redes de comunicação de hoje e de amanhã.