胃腸管オルガノイドの探究
胃腸(GI)管には、腸陰窩および胃腺の底部に存在する成体幹細胞(Lgr +)を含まれます。これらの細胞増殖は、細胞とマトリックス間の相互作用の影響を受けるシグナル伝達経路に依存しています。GI オルガノイドは、発生過程の研究、および個別化医療のための重要なツールです。
胃腸(GI)管には、腸陰窩および胃腺の底部に存在する成体幹細胞(Lgr +)を含まれます。これらの細胞増殖は、細胞とマトリックス間の相互作用の影響を受けるシグナル伝達経路に依存しています。GI オルガノイドは、発生過程の研究、および個別化医療のための重要なツールです。
出版物
Hans Clevers 博士の研究室による画期的な論文は、シングル Lgr5 + 細胞からの GI オルガノイドの作製を実証しました。
嚢胞性線維症患者の初代腸オルガノイドを研究するために、in vivo 組織構造の本質的な特徴を再現して、腸から上皮オルガノイドを長期増殖するための条件を確立しました。
ヒト胃腸管の炎症、感染、または腫瘍性組織の研究に使用できる技術に関するデータをご紹介します。
CRIPSR-Cas9 を介したヒト腸オルガノイドの技術によって、結腸直腸がんモデルの作製に成功しました。
ヒト腸管形成の研究に培養システムをモデルとして使用することで、in vitro でヒト腸内分泌細胞を発生させることができました。
オルガノイド技術は、がんの遺伝子研究と患者の治験に役立つ可能性があります。
お問い合わせ