Network Infrastructure: Now the Fourth Utility (4th Utility) | Corning

Introdução

Antes vista como um benefício adicional para o cliente, a conectividade confiável sem restrições – o tempo todo, em velocidade total, em qualquer dispositivo, de qualquer lugar – tornou-se uma expectativa em nosso mundo conectado. Em muitas áreas, incluindo saúde e ensino superior, a experiência e a satisfação do cliente tornaram-se o principal objetivo do negócio. Essa expectativa é a razão pela qual os profissionais de negócios agora consideram sua infraestrutura de telecomunicações uma “quarta utilidade”, que é tão essencial para seus funcionários e clientes quanto eletricidade, água e AVAC.

A mentalidade da infraestrutura de telecomunicações como um serviço público marca uma mudança definitiva na forma como os proprietários de negócios e desenvolvedores tradicionalmente abordam suas redes. Com o passar dos anos, a necessidade de largura de banda adicional foi abordada de forma reativa, conforme a tecnologia e as demandas associadas evoluem. Isso geralmente é conseguido com a criação de várias redes paralelas, e essas redes baseadas em cobre podem exigir mais espaço para dutos e armários do que um edifício pode suportar. Sem mencionar a dificuldade dos clientes – e proprietários! – em acompanhar constantemente a maior demanda por largura de banda, adicionando reativamente novos cabos e equipamentos.

Em setores como o de imóveis para fins comerciais, os proprietários de rede perceberam que, se mantiverem a abordagem de apenas recuperar o atraso, talvez esse ciclo de atualização nunca chegue ao fim. Um relatório da ABI Research indica que mais de 80% do tráfego móvel do mundo ocorre em ambientes internos. Esse tipo de uso de rede celular por si só já sobrecarrega as redes de comunicação existentes dentro de propriedades comerciais, à medida que os consumidores acessam redes Wi-Fi, celular e VoIP. E conforme os gerentes de propriedade adicionam demandas crescentes de segurança, automação e outras operações de construção, fica claro que a demanda por largura de banda só aumentará.

 

A “mera substituição” é coisa do passado

Sentindo a demanda atual por comunicações móveis e conectividade confiáveis – e o potencial de anos para se recuperar o atraso –, muitos desses profissionais do setor de imóveis para fins comerciais se tornaram os primeiros a adotar uma tecnologia que lhes permitirá melhorar a experiência de seus clientes e atender aos objetivos comerciais. Eles agora estão selecionando soluções convergentes totalmente em fibra em vez das redes tradicionais de cobre.

As soluções de fibra são altamente flexíveis e prontas para o futuro, permitindo que gerentes com visão de futuro construam redes de alta qualidade que suportam várias aplicações internas, incluindo celular, Wi-Fi, BMS, LAN, segurança e outros serviços baseados em IP. Elas permitem a criação da quarta utilidade poderosa, que atende às necessidades de comunicação atuais, ao mesmo tempo que estabelece uma base para lidar facilmente com a conectividade futura sem interrupções, durante toda a vida útil de um edifício... sem necessidade de substituir o cabeamento ultrapassado.

Uma infraestrutura de fibra óptica completa está recebendo uma excelente aceitação, além de apenas o backbone vertical. Já usada para conectar continentes, regiões, cidades, residências e edifícios, a fibra está rapidamente se tornando o padrão de fato para infraestrutura interna. Profissionais imobiliários proativos entendem o motivo: somente sistemas básicos criados por meio de uma infraestrutura totalmente de fibra podem fornecer a largura de banda que os clientes e locatários precisam no futuro. Eles percebem que, à medida que o tráfego de voz e dados aumenta, o uso de cabeamento de cobre em redes horizontais cria “gargalos” desnecessários e incômodos em qualquer rede. Oferecer alta largura de banda na extremidade da rede alivia esses gargalos desafiadores, simplificando as operações cotidianas para proprietários de edifícios e profissionais de TI.

E, embora já saibamos que os profissionais de imóveis para fins comerciais foram os primeiros a adotar essa tecnologia, os proprietários de redes de área locais (LAN) tradicionais podem obter os mesmos benefícios e fornecer o mesmo nível de satisfação a seus clientes.

Agora é a hora do “toda de fibra”

Resolver os desafios do gargalo e optar por interromper a mentalidade de recuperação de atrasos é ainda mais inteligente do que você imagina. Ao aderir ao “toda de fibra”, os proprietários e operadores de rede podem convergir várias aplicações de rede distintas em uma infraestrutura de fibra única, com potencial virtualmente ilimitado de crescimento e expansão. Os benefícios são impressionantes. A partir do primeiro dia e estendendo-se ao longo da vida útil do edifício, as infraestruturas baseadas em fibra permitem um menor consumo de energia e reduções nos custos de equipamento, instalação e manutenção em comparação com as redes de cobre legadas. Melhor ainda, os edifícios que já possuem infraestruturas de fibra óptica implantadas estão obtendo reduções de CapEx e OpEx, maior disponibilidade de espaço, menos despesas gerais e mais espaço na sala de telecomunicações, além do alívio de congestionamento em conduítes e armários.

Essas implantações abrangendo a rede do edifício como uma quarta utilidade são um forte argumento de que o custo inicial de uma infraestrutura de fibra convergente, implantada apenas uma vez, economiza tempo e despesas a longo prazo, interrompendo o dispendioso ciclo de substituição causado pela distância do cobre e pelas limitações de largura de banda. E aqui está a melhor parte: um estudo conduzido pela Coleman Parkes Research sugere que uma infraestrutura sem fio interna robusta pode aumentar o valor de uma propriedade em 28%, em média.

Por que esperar?

Os profissionais do setor de imóveis para fins comerciais estão se preparando para o futuro. Cada vez mais, eles perceberam que a fibra é a escolha ideal para seus investimentos, atendendo às necessidades de infraestrutura em evolução, ao mesmo tempo que oferece largura de banda virtualmente ilimitada e recursos significativamente aprimorados. Uma solução de fibra convergente torna vários sistemas independentes baseados em cobre – e seus ciclos dispendiosos e disruptivos de substituição – uma coisa do passado. Ele oferece às propriedades comerciais uma infraestrutura ecologicamente correta, ideal para acomodar o atual uso móvel em expansão, e é facilmente atualizável para trabalhar com as demandas de rede do futuro.

Em última análise, porém, é para seus locatários que os profissionais do setor imobiliário são obrigados a fornecer uma infraestrutura de fibra convergente. A conectividade confiável diferencia as propriedades comerciais para locatários cujos negócios não podem permitir interrupções de rede, zonas mortas ou buffering. Com altas taxas de ocupação, cada vez mais dependentes de investimentos de rede – não é uma questão de “se”, mas uma questão de “quando” os investidores deixarão de apenas querer recuperar o atraso, e isso inclui as redes locais tradicionais. Com o valor que vem com uma rede de fibra convergente a partir do primeiro dia, a hora de investir na quarta utilidade é agora.

Quer guardar este artigo para ler mais tarde?

Você pode baixar uma cópia deste documento técnico em seu computador para leitura posterior. Clique no link abaixo para salvar o documento.

Baixe o documento técnico